Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

“Stiamo assistendo a una notevole espansione del sistema ferroviario in molte aree, man mano che le popolazioni continuano a migrare verso le città e questi centri urbani tentano di ridurre il traffico e l'inquinamento.”
– ETIENNE GUEROU,
vice president industrial
Asia, Vertiv

Praticamente tutte le fasi del trasporto aereo, dalle prenotazioni al controllo del traffico fino ai sistemi di controllo dei voli, sono fortemente dipendenti dalla tecnologia. Persino i piccoli ritardi in un aeroporto possono provocare una reazione a catena in tutta la rete, lasciando i passeggeri bloccati a centinaia di chilometri da casa.

Il caos che può derivare da un disservizio dei trasporti aerei è risultato evidente quando nel 2010 l'eruzione di un vulcano in Islanda ha causato la cancellazione di centinaia di voli in tutto il Nord Europa, provocando ripercussioni in tutto il sistema di trasporto aereo e bloccando i passeggeri per giorni.

Il trasporto ferroviario è simile a quello aereo per quanto riguarda l'impatto del tempo di fermo, anche se tende a essere più localizzato e più immediato, con maggiore ansia e scompiglio sociale tra i pendolari che dipendono dai treni per il trasporto di base.

I trasporti di massa sono stati valutati estremamente critici dagli esperti sulla base del rischio provocato dal tempo di fermo per la salute umana, l'ordine sociale, la reazione a catena e l'indignazione pubblica.

Articoli correlati

Login dei partner

Lingua & Ubicazione