Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

L'edge della rete premium per la colocation è realizzabile?

Pietro Lambrecht •

Sicuramente nel prossimo decennio l'edge computing sarà al centro della strategia tecnologica di molti settori.

In realtà, l'edge di rete potrà ridurre i costi di molte imprese. E c'è una buona ragione per questo: Gartner ha mostrato l'esplosione che vedremo in nuove collocazioni per la creazione di dati:

"Attualmente, circa il 10% dei dati generati dalle aziende viene creato ed elaborato al di fuori di un data center centralizzato tradizionale o di un cloud. Entro il 2022, Gartner prevede che questa cifra raggiungerà il 50%".

Adattamento per l'edge di rete

Le imprese, di qualsiasi forma e dimensione, dovranno adattare il loro modello commerciale per far fronte allo spostamento geografico della creazione di dati. Di fatto, è alla base della facilitazione di quella che sarà l'intera visione del futuro. Gartner ha evidenziato la necessità che le tecnologie immersive e l'IA adottino rapidamente l'edge di rete come parte della loro strategia principale. Questa visione si baserà quindi su dispositivi intelligenti e collegati che non possono permettersi la latenza di un modello di data center tradizionale centralizzato.

Per i provider di colocation, questo accentua la necessità di avere un'offerta completa di edge computing che funga da punto di riferimento per le star emergenti della tecnologia del futuro. Ma è anche nell'aiutare l'impresa tradizionale ad evolversi che la leadership della colocation dell'edge di rete diventerà così importante. Oltre all'opportunità di servire le tecnologie che guardano al futuro, potrebbero esserci modelli di più ampi che sono facilitati dalla fornitura intelligente di infrastrutture IT edge.

Edge computing: servizi premium

Per le aziende, la capacità di ridurre la latenza a livelli estremi potrebbe consentire una fornitura più corposa di servizi premium ai clienti. Alcuni tipi di esperienza di applicazioni o di modello di trasmissione dei dati potrebbero far sì che a determinati clienti con elevate esigenze di velocità vengano offerte opportunità di adesione di maggior valore. E così, per i provider di colocation che cercano di accaparrarsi queste aziende, una strategia di edge computing diventa molto interessante dal punto di vista commerciale. In altre parole, i provider di colocation che adottano una strategia adeguata possono diventare i gatekeeper per esperienze premium relative ai dati.

In effetti, esiste un'ampia gamma di modelli di business che potrebbero cambiare con una strategia di edge computing di successo. Una delle ipotesi è quella di una riduzione della potenza di elaborazione richiesta all'interno di dispositivi quali smartphone e tablet. Oggi ci affidiamo a dispositivi in grado di gestire un enorme carico di elaborazione all'interno dell'applicazione, poiché una notevole latenza nel recuperare una richiesta da un server distante negherebbe all'utente un'esperienza di alta qualità. Ma se si potesse bypassare la barriera di latenza fornendo risultati dall'edge di rete, piuttosto che dall'hub, si potrebbero liberare dispositivi che fungono più da terminale che da dispositivo di calcolo completo. A tal fine potrebbe emergere una nuova era di servizi applicativi.

Trovare i fondi per l'edge di rete

L'edge di rete rappresenta chiaramente un'enorme opportunità commerciale per il mercato delle colocation. Ma per molti provider di colocation, la decisione strategica di puntare all'edge richiederà un significativo investimento di capitali per aggiudicarsi i locali e costruire nuovi micro data center edge. Non sorprende che ciò richiederà colloqui con le banche e con la comunità degli investitori, in quanto i provider di colocation cercano di sostenere strategie di crescita ambiziose. A loro volta, le organizzazioni che hanno del capitale da investire vorranno comprendere la fattibilità di questo nuovo modello, in particolare per quanto riguarda le preoccupazioni relative alla sicurezza e alla disponibilità.

Quindi, se i provider di colocation non riusciranno a rendere la loro strategia di edge computing resiliente, il business potrebbe anche non decollare. Il modo di pensare dovrà cambiare per abbracciare un approccio più complesso alla sicurezza fisica. L'infrastruttura IT sarà più diffusa, con l'affidabilità riposta in server e rack, switch e PDU, alimentazione e raffreddamento, tutti fattori chiave per una disponibilità costante. Inoltre, la possibilità di attacchi informatici, sfruttando la posizione periferica della rete come punto debole, garantirà che la sicurezza informatica diventi una delle priorità dell'agenda edge.

Nulla di tutto questo sarà facile o veloce da risolvere. Ma la colocation è diventata il modello preferito da un vasto numero di aziende che cercano un modello di infrastruttura IT più innovativo. La sfida è ora rivolta ai provider di colocation che devono mantenersi all'avanguardia dell'innovazione.

Articoli correlati

Login dei partner

Lingua & Ubicazione