The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Einen Vertriebspartner finden

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Lithium-Ionen-Batterie Backup

Backup-Versorgungen mit Lithium-Ionen-USV sind so konzipiert, dass sie eine doppelt so lange Lebensdauer wie herkömmliche VRLA-Batterien haben. Da die Batterien weniger oft ersetzt werden müssen, höhere Temperaturen aushalten und schnell aufgeladen werden können, eignen sich diese Systeme ideal zum Schutz Ihrer kritischen Infrastruktur am sogenannten Netzwerkrand oder in verteilten IT-Umgebungen.

Backup-Versorgung mit Lithium-Ionen-Batterien für Rack-Anwendungen

Vertiv Edge Lithium-Ionen-USV

  • Line-Interactive USV-Technologie
  • Modelle mit 1.500, 2.200 und 3.000 W erhältlich

Jetzt kaufen

Was ist eine Lithium-Ionen-Batterie-Backup-USV?

Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) ist ein Gerät, das IT-Geräte mit Strom versorgt, wenn der Strom vollständig ausfällt oder zu stark abfällt. Einige Arten von unterbrechungsfreien Stromversorgungen bieten gerade genug Zeit für einen Computer, um zu speichern, was der Benutzer gerade tut, und sich herunterzufahren, während andere mehr als eine Stunde lang Strom liefern können.

Herkömmliche USV werden mit Blei-Säure-Batterien (oder VRLA-Batterien) hergestellt. Die Lithium-Ionen-Batterietechnologie gibt es erst seit den 1980er Jahren. Erst in den letzten zwei Jahrzehnten wurde diese Technologie für die unterbrechungsfreie Stromversorgung eingesetzt. Glücklicherweise hat sich die Technologie so weit verbessert, dass sie auch von kleineren Unternehmen und Organisationen, die IT-Lösungen anbieten, in alltäglichen Anwendungen eingesetzt werden kann.

Branchen, die Lithium-Ionen-USV nutzen

800x600-129028_129064_0.jpg

Bereitstellungen am sogenannten Netzwerkrand im Einzelhandel eignen sich ideal für USV mit Lithium-Ionen-Technologie. Viele Einzelhändler stellen solche Systeme in einzelnen Warenhäusern überall im Land auf, wo der Bedarf für eine digitale Infrastruktur gewachsen ist und wo sie eine zuverlässige Backup-Versorgung brauchen, falls es zu einem Stromausfall kommt. Dabei fällt ein geringerer Wartungsaufwand an als mit herkömmlichen VRLA-Systemen.

  • Versandhändler
  • Lager und Vertrieb

800x600-563876979-Digital-System-Education_314462_0.jpg

Mit den gestiegenen Anforderungen im Bildungsbereich, in dem Schulen von der Technologie abhängig sind, um Fernunterricht zu ermöglichen, muss gewährleistet sein, dass ihre Systeme stets reibungslos laufen. Viele Schulen sehen die Vorteile von USV-Systemen mit Lithium-Ionen-Akkus in ihren Bereitstellungen in den Gesamtbetriebskosten (TCO) und im geringeren Wartungsbedarf pro Gerät.

  • Schulen
  • Höhere Bildung

Manufacturing-CH01_800x600_315238_0.png

Die Technologie im Fertigungsbereich entwickelt sich ständig weiter und die IT zur Unterstützung der Produktionslinien muss sich in der Nähe der Maschinen befinden, die sie unterstützt. Dies führt oft dazu, dass die IT-Infrastruktur an Stellen aufgestellt wird, die eigentlich nicht dafür konzipiert sind. Immer mehr Hersteller setzen Lithium-Ionen-USV-Systeme ein, denn diese halten höhere Temperaturen aus und die Batterie nutzt sich weniger ab.

  • Produktionsbereiche
  • IT-Räume bei einem Hersteller

800x600-healthcare-laboratory-dark-1050311748_264480_0.jpg

Von Krankenhäusern bis hin zu lokalen Büros und Fernarbeitsplätzen müssen IT-Teams im Gesundheitsbereich in ihren Netzwerken heute eine größere Nachfrage denn je unterstützen. Die Branche wendet sich USV-Systemen mit Lithium-Ionen-Akkus zu, um dem Bedarf nach längeren Laufzeiten, weniger Wartung und insgesamt höherer Effizienz gerecht zu werden.

  • Privatbüros
  • IT-Räume in Krankenhäusern

Die Vorteile einer Backup-Versorgung mit Lithium-Ionen-Batterien

Geringere Gesamtbetriebskosten (TCO)

Berücksichtigt man die Anfangsinvestitionen für ein VRLA-System sowie den Batteriewechsel und die Serviceleistungen, die bei einer Lithium-Ionen-USV nicht erforderlich sind, können Sie die Gesamtbetriebskosten Ihres USV-Systems um 50 % senken.

Längere Lebens- und Laufzeit

Die Lebensdauer einer Lithium-Ionen-USV beträgt 8 bis 10 Jahre. Das ist bis zu dreimal länger als vergleichbare VRLA-Systeme. Die Lithium-Ionen-Batterie kann nötigenfalls in ca. 3 Stunden zu 90 % aufgeladen werden.

Hitzebeständigkeit

Wenn Ihre Racks höheren Temperaturen ausgesetzt sind, wie z. B. im Fertigungsbereich, sind Lithium-Ionen-Batterien eine sehr gute Wahl. Diese USV-Systeme können höheren Temperaturen standhalten und ihre Lebensdauer leidet dabei weniger als bei VRLA-Batterien.

Wirkungsgrad

Bei deutlich höherer Performance sind Lithium-Ionen-Batterien 40 % bis 60 % leichter als VRLA-Systeme. Doch sind sie nicht nur leichter, sondern auch 40 % kleiner. Damit ist Lithium leicht zu installieren, einfacher zu warten und erheblich flexibler. Und während es typischerweise 3 bis 6 Stunden dauert, bis eine Bleibatterie zu 90 % aufgeladen ist und ihre volle Laufzeitkapazität erreicht hat, dauert dies bei einer Lithium-Ionen-Batterie weniger als 2 Stunden.

Möchten Sie mehr erfahren?

Laden Sie unser Whitepaper herunter und erfahren Sie mehr über die Vorteile der Verwendung von Lithium-Ionen-Batterien als Backup-Versorgung.

Berechnen Sie, wie viel Sie mit Lithium-Ionen sparen können

Nutzen Sie unseren TCO-Rechner (Total Cost of Ownership), um Ihre Einsparungen zu ermitteln.

 

Im folgenden Beispiel würden Sie beim Kauf einer Lithium-Ionen-USV die folgenden Einsparungen erzielen.

65% Ersparnis gegenüber VRLA

1500VA über 10 Jahre
Standard-USV-Kauf von 770€
2 Austausch von Batterien
Geschätzte Kosten pro Batterie von 170€
Geschätzte Kosten pro Batteriewechsel von 200€

FINDE MEINE ERSPARNISSE

LIO-TCO-Screen-03_328479_0.jpg

USV-AUSWAHL

Hier finden Sie rasch die Lithium-Ionen-USV von Vertiv für den sogenannten Netzwerkrand und in Ihrem Unternehmen

Suchen und kaufen Sie direkt bei einem unserer Vertriebspartner.

Ein Backup für Ihr Backup

Service und Gewährleistung für Vertiv Edge Lithium-Ionen-USV-Produkte.

Gewährleistung

Die Lithium-Ionen-USV für den sogenannten Netzwerkrand von Vertiv hat standardmäßig fünf Jahre Gewährleistung auf die USV und die Batterie.

Services

Überlassen Sie uns die Verwaltung Ihrer Netzwerkgeräte mit dem Power Emergency Package oder den Installation oder Start-Up Services.
Mehr erfahren

MY ACCOUNT
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort