Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Компания Vertiv выпустила компактные и экономичные системы бесперебойного питания для критически важных нагрузок

ноября 27, 2017

Инновационное решение Liebert® EXS предлагает высокоэффективную защиту питания при минимальной занимаемой площади

Саутгемптон, Великобритания [27 ноября 2017 г.]. Сегодня компания Vertiv, ранее известная как Emerson Network Power, объявила о выпуске новейшей версии, отмеченной наградами, линейки решений — системы бесперебойного питания Liebert® EXS. Система Liebert EXS представляет собой чрезвычайно компактное, моноблочное,  бестрансформаторное решение для организации бесперебойного питания, обеспечивающее высочайшую плотность мощности и максимально возможную активную мощность при температуре до 40 градусов по Цельсию. Кроме того, благодаря КПД двойного преобразования, достигающему 96,2 %, значительно снижается общая стоимость владения и воздействие на окружающую среду.

С начала продаж линейки ИБП мощностью 10–20 кВА в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (регион EMEA) решение Liebert EXS характеризуется наименьшей занимаемой площадью в своем сегменте рынка — до половины меньше в сравнении с устройствами конкурентов. Компактный размер позволяет достигать оптимизированной конфигурации и вмещать до четырех линеек батарей, устраняя необходимость во внешних батарейных шкафах, что снижает общие затраты и уменьшает занимаемую площадь. Все это позволяет системе стать идеальным решением для ИТ-приложений. Кроме этого, Liebert EXS может обеспечивать питание целого ряда систем безопасности согласно стандарту EN 50171, таких как системы аварийного освещения и установки пожаротушения, а также оборудования транспортной инфраструктуры, здравоохранения, розничной торговли и государственных учреждений.

“Компания Vertiv постоянно инвестирует и развивает новые технологии, чтобы гарантировать предложение лучших решений для наших заказчиков, — заявил Джованни Заней (Giovanni Zanei), директор по маркетингу направления системы переменного тока Vertiv в регионе EMEA. — Ограничения по площади и высокие эксплуатационные расходы являются постоянной проблемой, поэтому для экономии пространства и энергии была разработана система Liebert EXS. Построенная на глобальной платформе, эта система ИБП обеспечивает стандартизацию и оптимальные характеристики для глобальных заказчиков, которые желают сократить совокупную стоимость владения и сэкономить занимаемое пространство”. 

Как и все системы бесперебойного питания Vertiv, Liebert EXS поддерживает сервис Vertiv LIFE™. Данный сервис представляет из себя сложную дистанционную диагностическую и профилактическую службу мониторинга, которая обеспечивает ранние предупреждения о состоянии ИБП и выходе за допустимые рабочие диапазоны, позволяя эффективно проводить профилактическое обслуживание, быстро реагировать на инциденты и удаленно, в круглосуточном режиме, устранять сбои. Помимо этого, существует платформа управления инфраструктурой ЦОД (DCIM) Trellis, которая позволяет в режиме реального времени выполнять унифицированную оптимизацию ИТ-инфраструктуры и объектов в центрах обработки данных.

Решение Liebert EXS прошло комплексное тестирование в современном Центре обслуживания заказчиков компании Vertiv, расположенном в Болонье, Италия. Дополнительные сведения см. на сайте www.VertivCo.com/Liebert-EXS-RU.

О компании Vertiv
Компания Vertiv занимается разработкой, созданием и обслуживанием критически важных инфраструктурных технологий, необходимых для поддержки ключевых приложений, используемых в центрах обработки данных, коммуникационных сетях, а также коммерческих и промышленных предприятиях. Компания Vertiv, ранее известная как Emerson Network Power, предлагает участникам растущего рынка мобильных и облачных технологий гамму решений для управления энергопотреблением, климатом и инфраструктурой, в том числе такие бренды, как Chloride®, Liebert®, NetSure и Trellis. Объем продаж в 2016 г. составил 4,4 млрд долл. США. Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт Vertiv.com.ru.

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Андрей Вотановский (Andrey Votanovskiy)
Тел.: +7(495)755-77-99
Эл. почта: Andrei.Votanovskyi@vertivco.com

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион