Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

IIoT приходит на ваш завод и склад. Как вы развернете свою инфраструктуру для промышленных периферийных сетей?

Несмотря на то, что пандемия замедлила внедрение технологий промышленного Интернета вещей (IIoT) на предприятиях и складах, нет никакого сомнения, что эти среды развиваются, образуют все большее количество связей и обрабатывают все больше данных. IIoT, также иногда называемый Индустрией 4.0, имеет слишком большую потенциальную ценность, чтобы в конечном итоге не появиться на большинстве современных заводов и складов.

На самом деле, еще до пандемии компания McKinsey прогнозировала, что к 2025 году IIoT будет генерировать экономическую ценность от 1,2 до 3,7 триллиона долларов США. И хотя фактическая экономическая ценность Интернета вещей в ближайшие годы будет ниже из-за событий 2020 года, этот прогноз отражает потенциал, который существует за счет сокращения времени простоя, увеличения использования активов, повышения производительности и эффективности за счет технологии Интернета вещей.

Ценность периферийных вычислений IIoT

IIoT соединяет сетку датчиков, оборудования, систем управления и промышленных вычислительных платформ для визуализации и контроля оборудования и процессов, от которых зависят склады и заводы. Датчики и другие устройства позволяют этим системам генерировать такие большие объемы данных за определенный период времени, что невозможно полагаться исключительно на облако для поддержки аналитики в режиме реального времени и принятия решений, необходимых этим приложениям. Это означает, что во многих случаях для реализации преимуществ IIoT потребуется размещение ИТ-оборудования на складе или в производственных помещениях, где условия работы гораздо более суровые, чем в центре обработки данных или даже в офисной среде.

Проблемы инфраструктуры промышленных периферийных вычислений

Предприятия, планирующие развертывание периферийной вычислительной инфраструктуры в промышленных средах, должны учитывать, как следующие условия, наблюдаемые в этих средах, могут повлиять на ИТ-системы, подвергая их риску:

  • Изменения уровня мощности: Как и в случае с любым периферийным местоположением, отдельное резервное питание имеет важное значение для предотвращения перебоев в электроснабжении, влияющих на доступность системы. Однако в производственных и автоматизированных складских средах стабилизация электропитания может быть еще более важной. Оборудование, работающее на этих объектах, может создавать электрические помехи, способные нарушить работу ИТ-оборудования, если только питание не будет надлежащим образом «подготовлено» до подачи на ИТ-системы. Различные типы ИБП используют различные подходы к стабилизации электропитания, и выбранный тип ИБП определяет эффективность устранения различных перебоев. В суровых условиях лучше всего использовать онлайн-ИБП с двойным преобразованием, так как он выдает четкую, стабильную форму колебаний переменного тока.
  • Условия окружающей средыВ большинстве промышленных сред невозможно поддерживать температуру и влажность в диапазоне, необходимом для надежной работы ИТ-оборудования. Потребуется специальное охлаждение. В больших открытых пространствах склада или завода это охлаждение обычно встраивается или монтируется на боку шкафа или стойки с ИТ-оборудованием.
  • Качество воздуха: В промышленных средах концентрация взвешенной в воздухе пыли и твердых частиц также выше, чем в специализированном ЦОДе. Эти загрязняющие вещества могут повлиять на надежность и срок службы ИТ-оборудования, если их затянут в оборудование вентиляторы серверов. Защита ИТ-оборудования требует наличия защищенных от пыли или герметичных ИТ-стоек или шкафов, которые не дают попадать нефильтрованному наружному воздуху в оборудование. Благодаря специальным системам охлаждения, встроенным в корпус, создается чистая среда с контролируемая температурой, не зависящая от качества наружного воздуха.
  • Физическая безопасность:Основной философией периферийных вычислений является размещение вычислительных систем и систем хранения данных рядом с людьми и оборудованием, которое они поддерживают. В производстве это обычно означает, что к ИТ-оборудованию могут получить доступ те, у кого нет на это разрешения. Запираемые шкафы могут помочь предотвратить несанкционированный доступ. Еще один рекомендуемый способ — установить датчики на двери, которые активируют сигнал тревоги, когда дверь открыта.
  • Визуализация сетевой периферийной инфраструктуры: Большинство периферийных вычислений находятся в средах, где выделенные технические ресурсы ограничены. Возможности удаленного мониторинга дают ИТ-специалистам, находящимся в центре управления, возможность видеть производительность оборудования, что позволяет им обеспечить его работу в соответствии с поставленными задачами. При наличии дополнительных датчиков удаленный мониторинг также может генерировать предупреждения об опасных для оборудования ситуациях, таких как повышенная температура, попадание воды или несанкционированный доступ.

Обеспечение защиты и оптимизация развертывания инфраструктуры IIoT

Организации, внедряющие IIoT в суровых условиях, могут «построить» решение, выбрав такое электропитание, охлаждение, шкаф/стойку и мониторинг, которое отвечает требованиям окружающей среды, и интегрировать эти компоненты на месте.

Однако такой подход может увеличить время развертывания, нагрузить ИТ-ресурсы и усложнить стандартизацию инфраструктуры на разных объектах. Лучший подход заключается в использовании полностью интегрированных решений для микроцентров обработки данных, разработанных и протестированных для обеспечения превосходной производительности и надежности.

VertivTM Liebert® CRV — это автономный, готовый к использованию с периферийными системами блок охлаждения с усовершенствованными функциями управления, идеально подходящими для поддержки IIOT в суровых условиях.

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион