Qualquer pessoa responsável por manter a infraestrutura de TI de uma empresa funcionando compreende a importância de uma fonte de alimentação de energia ininterrupta (UPS). O que nem sempre claro, é qual o tipo de UPS é o certo para os diferentes tipos de aplicação.
Em muitos casos, os gestores de data centers precisam de algo mais robusto do que um UPS off-line.
Um UPS off-line, ou standby, transfere a carga crítica para o backup por baterias sempre que a energia elétrica flutua ou cai. Embora as unidades de standby ofereçam proteção contra surtos e backup por baterias básico que pode segurar faltas breves de energia, elas não proporcionam proteção contra outros problemas da energia elétrica, incluindo sobretensão, ruído e variações de frequência. Além disso, várias unidades de UPS básicas proporcionam uma onda senoidal modificada ou simulada, o que pode ser potencialmente prejudicial à eletrônica sensível contida em equipamentos de TI, levando a uma queda na performance do equipamento e uma redução na vida útil.
Organizações que não podem correr nenhum risco em suas redes de TI precisam de um nível de proteção mais alto e tranquilidade.
Clientes que sabem que querem mais do que uma unidade off-line, muitas vezes perguntam sobre um UPS inline. Embora inline não seja tecnicamente uma topologia de UPS, vários clientes usam esse termo para se referir a UPS avançados.
Existem duas topologias de UPS que podem cair nessa categoria:
- UPS de linha-interativa
- UPS on-line dupla conversão
Há vários motivos pelos quais clientes podem querer ou precisar de um UPS avançado. Eles podem querer uma melhor proteção de energia entre a alimentação de energia da rede elétrica e os equipamentos conectados. Eles podem querer evitar o tempo de espera que acontece durante a transferência entre duas linhas diferentes ou duas fontes de alimentação (p.ex., da rede elétrica de CA em operação normal para a bateria de CC, no caso de uma disrupção na energia). Eles podem querer gerenciar flutuações da energia elétrica sem estar constantemente transferindo para a bateria. Ou eles podem estar querendo maximizar a disponibilidade e a vida útil dos equipamentos, fazendo a escolha por um UPS avançado que proporcione uma onda senoidal pura.
Tanto unidades UPS on-line de linha-interativa como unidades UPS on-line de dupla conversão podem enfrentar várias dessas necessidades. Ambas as topologias oferecem proteção de energia muito maior do que um UPS off-line. Entretanto, há diferenças significativas entre essas duas topologias de UPS e como elas funcionam, e é importante compreendê-las. Em geral, o UPS on-line dupla conversão fornece proteção superior, mas com um custo significativamente maior - até 40% mais alto do que modelos de linha-interativa.
Uma comparação ponto a ponto pode ajudá-lo a entender melhor cada tipo, para que você possa escolher o UPS que seja o certo para a sua aplicação.
Entendendo as suas Opções de Proteção de Energia: Comparação das Topologias de UPS
Visão Geral
| UPS de Linha-Interativa | UPS On-line Dupla Conversão |
|---|---|
|
Fornece backup por baterias e condicionamento de energia através de regulagem de tensão, e proporciona maior proteção contra subtensões passageiras (sags), surtos, subtensão (interrupções temporárias) e sobretensão |
Fornece o maior nível de qualidade de energia e segurança para as redes de TI. Isolamento completo da rede elétrica - 100% de condicionamento de energia e regulação de frequência |
Condicionamento de Energia
| UPS de Linha-Interativa | UPS On-line Dupla Conversão |
|---|---|
|
Condiciona a energia usando regulagem automática de tensão (AVR) e circuito de reforço de tensão ou transformadores para apoiar e corrigir uma ampla faixa de flutuações da tensão de entrada, antes de transferir para o backup por baterias |
Condiciona a energia através de um processo de dupla conversão: o design de CA-CC/CC-CA converte a energia elétrica que entra para corrente contínua (CC) e de volta para corrente alternada (CA) para garantir o completo isolamento entre os dispositivos conectados e a rede elétrica |
Saída
| UPS de Linha-Interativa | UPS On-line Dupla Conversão |
|---|---|
|
Regula a saída com AVR |
Usa a tecnologia de dupla conversão para criar uma alimentação limpa de energia, com uma tensão de saída e regulação de frequência quase perfeitas |
Proteção de Energia
| UPS de Linha-Interativa | UPS On-line Dupla Conversão |
|---|---|
|
Protege contra a maioria dos problemas mais comuns de energia que ocorrem em uma rede e reduz o impacto de picos, surtos e subtensões passageiras (sags) |
Protege completamente os equipamentos sensíveis contra tudo, desde harmônicas sutis e distorções de forma de onda até subtensões temporárias (sags), picos, interrupções temporárias (brownouts) e faltas de energia (blackouts) |
Tempo de Transferência para a Bateria
| UPS de Linha-Interativa | UPS On-line Dupla Conversão |
|---|---|
|
Uma interrupção de energia de 4 a 6 milissegundos quando transferindo para o backup por baterias evita a queda de energia para todos os dispositivos de TI: o inversor se torna parte da saída e está sempre ligado, operando em reverso para carregar a bateria enquanto a entrada de CA está normal e trocando para a alimentação por baterias quando a entrada falha |
Tempo zero de transferência para as baterias evitam a queda de energia para TODOS os dispositivos: as baterias estão sempre on-line e conectadas e ligadas ao inversor para manter a alimentação fluindo para os dispositivos conectados sem quaisquer interrupções no caso de a entrada principal de CA falhar |
Vida Útil da Bateria
| UPS de Linha-Interativa | UPS On-line Dupla Conversão |
|---|---|
|
Usa as baterias com maior frequência, levando a uma menor vida útil das baterias |
Vida útil das baterias mais longa |
Eficiência
| UPS de Linha-Interativa | UPS On-line Dupla Conversão |
|---|---|
|
Modelos avançados são altamente eficientes energeticamente |
Menos eficientes energeticamente do que os modelos de linha-interativa porque as baterias estão sempre ligadas |
Gerenciamento da Rede
| UPS de Linha-Interativa | UPS On-line Dupla Conversão |
|---|---|
|
É compatível com cartões de gerenciamento de rede para possibilitar o controle e monitoramento remoto |
É compatível com cartões de gerenciamento de rede para possibilitar o controle e monitoramento remoto |
Compatibilidade com Gerador
| UPS de Linha-Interativa | UPS On-line Dupla Conversão |
|---|---|
|
Modelos avançados são compatíveis com diversos geradores que fornecem uma potência de saída mais limpa e mais estável |
Compatível com geradores |
Aplicações
| UPS de Linha-Interativa | UPS On-line Dupla Conversão |
|---|---|
|
Ideal para aplicações de montagem em rack abaixo de 5000 volt-amperes (VA), onde são raras a faltas de energia, mas as flutuações de energia são comuns ou para aplicações onde a proteção e os custos operacionais precisam ser equilibrados Pode proporcionar proteção contra surtos e proteção de energia para estações de trabalho e pequenos aparelhos eletrônicos de escritório Modelos avançados proporcionam proteção de energia superior para aplicações de edge, telecom e equipamentos distribuídos de TI |
Ideal para grandes data centers que não podem ter downtimes (interrupções) e para equipamentos que sejam extremamente sensíveis a flutuações da energia elétrica Proporciona o maior nível de condicionamento de energia e proteção de energia para sistemas de TI críticos empresariais |
Sistemas UPS Oferecidos pela Vertiv
A Vertiv oferece a mais completa linha de sistemas UPS da indústria, incluindo sistemas UPS on-line dupla conversão, sistemas UPS de linha-interativa e modelos off-line para cobrir as necessidades de energia de backup da sua infraestrutura de TI e melhorar o seu uptime (tempo atividade). Alguns de nossos produtos mais conhecidos incluem:
- UPS Vertiv™ Liebert® GXT5. Esse UPS on-line dupla conversão oferece proteção premium contra faltas de energia e condicionamento contínuo de energia em um design compacto e flexível de rack/torre. Ele é ideal para proteger infraestrutura crítica tanto em aplicações de rede centralizadas ou de edge.
- UPS Vertiv™ Liebert® PSI5. Esse UPS de linha-interativa é projetado para garantir a disponibilidade de aplicações críticas, como gabinetes de rede e pequenos data centers, enquanto protege e estende a vida útil de seus dispositivos eletrônicos em escolas, casas e escritórios. Ele oferece uma proteção economicamente viável contra indisponibilidades e danos causados por faltas de energia, subtensões temporárias, subtensões passageiras, surtos ou interferência por ruído, com saída de onda senoidal pura avançada.
Para saber mais e ver outras opções, acesse nossa página de fontes de alimentação energia ininterruptas.