The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Insurance Leader Integrates Legacy Platforms with Environet for Core-to-Edge Visibility and Control

março 20, 2019

One of the largest non-public companies in Ohio implemented the Vertiv Environet monitoring system as a way to integrate multi-vendor, legacy equipment that utilized varied communication protocols while gaining improved visibility and control of its network facilities, resulting in improved uptime, efficiency, safety, and overall asset management.


Background

When first evaluating data center infrastructure management (DCIM) systems for a primary data center and 25 edge locations, this leader in personal and commercial lines of property-casualty insurance needed a vendor-neutral solution that could communicate to multiple protocols such as BACnet, Modbus and TCP/IP. The company, formed by community leaders seeking to protect the property of local farmers, also sought a solution that could be integrated with its existing building management system (BMS), and therefore, chose the Vertiv Environet monitoring system.


Results

  • Improved uptime due to immediate notification of issues which enabled fast, local response
  • Increased cooling efficiency through data-supported ROI calculations completed prior to
    infrastructure changes
  • Enhanced first responder safety with the floorplan display that allowed individuals to locate problems without entering a facility
  • Better asset management through evaluation of system data collected from all critical facilities
  • More educated workforce due to a Vertiv relationship which included detailed product training

Case Summary
Location:​

United States

Critical Need:

With continued growth and the need for distributed digital assets, this insurance company wanted improved visibility and control of its portfolio of diverse equipment that used varying communication protocols. Primarily, the company needed a holistic view of its assets for effective management of its network from core to edge.

Vertiv Solution:
  • Vertiv Environet data center monitoring system



DOWNLOAD THE CASE STUDY

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma