The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Studi sugli archi elettrici

Quando si produce un arco elettrico tra due punti viene sprigionata una forte concentrazione di energia termica radiante con conseguenze anche molto gravi. Questi eventi potenzialmente devastanti uccidono o feriscono persone ogni giorno. Uno studio aggiornato sugli archi elettrici contribuisce a ridurre questi pericoli calcolando i confini dell'area ad accesso limitata o chiusa al pubblico all'interno della quale i lavoratori devono usare dispositivi di protezione individuali (DPI).

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Sanità
  • Manifatturiero
  • Petrolio e Gas
  • Generazione di elettricità
  • Trasmissione e distribuzione di energia elettrica/Gas

Vantaggi

Improved regulatory compliance results from performing arc flash hazard analysis in accordance with industry guidelines 
Improved worker safety is achieved by identifying potential hazards and implementing recommendations to mitigate risk 
Greater productivity occurs by reducing business disruption and lost man hours that can result from arc flash incidents 
Enhanced system performance results from improved maintenance practices and preventing equipment damage 

Caratteristiche

Data collection includes critical equipment information that is necessary to perform accurate arc flash hazard analysis
Arc flash calculations are performed with state-of-the-art software and in accordance with the standards of NFPA and IEEE
Comprehensive report, including the results of the hazard analysis and expert recommendations, helps ensure compliance with OSHA and NFPA standards

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Aree servizi di interesse: Servizi su progetto, Servizi di ottimizzazione delle prestazioni, Formazione, Pronto intervento, Manutenzione preventiva, Manutenzione preventiva per applicazioni industriali, Servizi remoti, Parti di ricambio e gestione delle parti di ricambio, Generator Services

Domande più frequenti

D
What is an arcing fault?
R
An arcing fault is the flow of current through the air between phase conductors or phase conductors and neutral or ground.
D
What causes an electrical arc?
R
An arc occurs when electric current flows between two or more separated energized conducting surfaces. Some arcs are caused by human error including dropped tools, accidental contact with electrical systems, and improper work procedures. Another common cause of an arc is insulation failure.
D
What can happen if I am exposed to arc flash?
R
Exposure to an arc flash frequently results in a variety of serious injuries, and in some cases, death. Workers have been injured even though they were 10 feet or more away from the arc center.
D
What can I do to reduce my risk to arc flash exposure?
R
Preventive maintenance, worker training, and an effective safety program can significantly reduce arc flash exposure.
D
Are all arcs equal?
R
No. You must conduct a hazard assessment to determine the level (intensity) of energy from the arc in calories. Then you can determine the proper personal protective equipment (PPE) needed.
MY ACCOUNT
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione