Stato di attivazione
Contatta il supporto per i partner Vertiv: NoiPerVoi@vertivco.com
Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.
Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.
Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.
Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.
Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.
Impostazioni dei cookie
Facendo click su "Accetta tutto" accetti che sul tuo dispositivo vengano memorizzati i cookie per migliorare la navigazione, analizzare l'utilizzo del sito e contribuire alle nostre attività di marketing.
For more information on which cookies we use, click here.
- Home Office
- Rimani connesso
Rimani connesso
Determina le apparecchiature che necessitano di backup a batteria
Ti consigliamo di iniziare da modem e router, poiché questi forniscono la connessione Internet essenziale che serve agli altri dispositivi per funzionare. Quindi aggiungi computer, dispositivi smart per la casa, console di gioco e sistemi di intrattenimento.


Considera dove si trova l’apparecchiatura
La tua apparecchiatura è sufficientemente vicina da essere collegata a un UPS? Le tue apparecchiature si trovano in luoghi differenti e richiedono più unità UPS? Disponi di un armadio di rete dedicato in cui è possibile installare un UPS a rack?
Determina le dimensioni dell’UPS necessario per proteggere ciascuna sede
Le dimensioni dell’UPS dipendono dalla potenza assorbita dalle apparecchiature collegate e dal tempo di funzionamento a batteria richiesto.


Calcola l’assorbimento di potenza
La capacità di uscita di un sistema UPS è la potenza massima che il dispositivo può fornire in modalità batteria per supportare le apparecchiature collegate. In genere viene misurata in volt-ampere (VA). La capacità dell’UPS deve essere pari almeno alla potenza totale richiesta dalle apparecchiature collegate, poiché in caso contrario si verificherà un sovraccarico e l’UPS non sarà in grado di supportare le apparecchiature durante le interruzioni.
Per fare una stima dei requisiti di potenza, somma la potenza necessaria ai dispositivi che intendi collegare all’UPS. Per trovare la potenza assorbita, fai riferimento alla targhetta o alla documentazione del produttore per ciascun dispositivo. Se l’uscita è espressa in ampere, moltiplicala per la tensione CA nominale per stimare la potenza.
I sistemi UPS progettati per l’uso domestico e in ufficio vanno da 300 a 1.500 VA, valori che ne permettono il collegamento a prese domestiche standard. Questo valore dipende anche dal tipo e dalla quantità di apparecchiature che possono essere collegate all’UPS. Ad esempio, un computer desktop a elevata efficienza energetica può richiedere solo 60 watt.
Punti chiave: Per lasciare un margine per eventuali errori e fluttuazioni delle richieste di alimentazione durante il funzionamento, seleziona un UPS con una capacità di uscita (VA) del 20% superiore ai requisiti di alimentazione stimati per le apparecchiature collegate. Valuta anche se desideri lasciare spazio per eventuali espansioni future. Hai ancora delle domande? Parla con un esperto.
Hai ancora delle domande? Parla con un esperto.