The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Batteria di riserva agli ioni di litio

I sistemi di alimentazione di riserva con batterie per UPS agli ioni di litio sono progettati per un’autonomia doppia rispetto alle batterie VRLA tradizionali. Grazie al minor numero di sostituzioni delle batterie, alla capacità di resistere a temperature superiori e ai brevi cicli di ricarica, questi sistemi sono ideali per proteggere le infrastrutture critiche in ambienti IT edge o distribuiti.

Batteria di riserva agli ioni di litio per applicazioni in rack

UPS Vertiv Edge con batterie agli ioni di litio

  • Tecnologia line interactive
  • Disponibili modelli da 1.500, 2.200 e 3.000 VA

Acquista subito

What is a Lithium-Ion Battery Backup UPS?

Uninterruptible power supply, or UPS, is a device that provides power backup to IT equipment when power completely fails or drops low enough. Some types of uninterruptible power supply provide just enough time for a computer to save what the user is doing and power down while some can provide electricity for over an hour.

Traditional UPS are manufactured with lead-acid (or VRLA) batteries. Lithium-Ion battery technology has only been around since the 1980’s. It has only been in the past two decades that the technology has been applied to uninterruptible power supply. Luckily the technology has improved enough to allow smaller businesses and IT solutions organizations to implement in everyday applications.

Settori in cui si usano UPS agli ioni di litio

800x600-314736_314737_0.jpg

Le implementazioni edge nel settore Retail sono ideali per la tecnologia degli UPS agli ioni di litio. Molti grandi retailer stanno integrando questi sistemi nei singoli punti vendita del Paese, in particolar modo nei luoghi in cui le esigenze digitali sono aumentate ed è necessario un backup affidabile in caso di interruzione dell’alimentazione. In questo modo non vi sarà la necessità di eseguire la manutenzione richiesta dai sistemi VRLA tradizionali.

  • Commercio al dettaglio da remoto
  • Magazzini e distribuzione

800x600-563876979-Digital-System-Education_314462_0.jpg

Oggi la scuola si affida sempre di più alle tecnologie per supportare la didattica a distanza, quindi sono necessari sistemi sempre attivi e perfettamente funzionanti. Grazie alla riduzione del costo totale di proprietà e delle esigenze di manutenzione di ogni unità, molte scuole stanno apprezzando i vantaggi dei sistemi UPS agli ioni di litio nelle loro implementazioni.

  • Scuole
  • Istruzione superiore

Manufacturing-CH01_800x600_315238_0.png

Le aziende manifatturiere continuano a sviluppare le loro tecnologie e l’IT deve essere vicino alle apparecchiature per supportare le linee di produzione. Per questo motivo, spesso l’infrastruttura IT viene installata in ambienti non originariamente progettati per accoglierla. Le aziende manifatturiere continuano a usare sistemi UPS agli ioni di litio perché possono resistere a temperature superiori con un degrado inferiore della batteria.

  • Reparti produttivi
  • IT room delle aziende manifatturiere

800x600-healthcare-laboratory-dark-1050311748_264480_0.jpg

Dagli ospedali agli uffici locali e remoti, oggi i team IT del settore sanitario devono supportare volumi più alti che mai sulle reti. Il settore si sta orientando verso i sistemi UPS agli ioni di litio per aumentare l’autonomia, ridurre la manutenzione e migliorare l’efficienza complessiva.

  • Uffici privati
  • IT room degli ospedali

Vantaggi degli UPS con batteria di riserva agli ioni di litio

Costo totale di proprietà (TCO) inferiore

Considerando l’investimento iniziale richiesto da un sistema VRLA, oltre ai costi per l’assistenza e per la sostituzione delle batterie (non necessari con gli UPS agli ioni di litio), è possibile ridurre del 50% il costo totale di proprietà di un sistema UPS.

Durata e autonomia superiori

La durata prevista di un UPS agli ioni di litio è di 8-10 anni: fino a 3 volte superiore rispetto ai sistemi VRLA confrontabili. Quando una batteria agli ioni di litio deve essere ricaricata, bastano circa tre ore per arrivare al 90%.

Resilienza termica

Nel caso dei rack esposti ad alte temperature, ad esempio negli ambienti di produzione, le batterie agli ioni di litio rappresentano un’ottima scelta. Questi sistemi UPS possono resistere a temperature superiori con un degrado minore rispetto alle batterie VRLA.

Efficienza

Per prestazioni nettamente superiori, le batterie agli ioni di litio sono più leggere del 40%-60% rispetto alle VRLA corrispondenti. Oltre a essere più leggere sono anche più piccole del 40%. Le soluzioni al litio sono quindi facili da installare, hanno meno esigenze di manutenzione e sono decisamente più flessibili. Inoltre, mentre per ricaricare al 90% la capacità totale delle batterie al piombo-acido servono da 3 a 6 ore, quelle agli ioni di litio richiedono meno di 2 ore.

Sei interessato a saperne di più?

Scarica il nostro whitepaper per conoscere tutti i vantaggi delle batterie agli ioni di litio come alimentazione di riserva.

Calculate How Much Lithium-Ion Will Save You

Utilize our Total Cost of Ownership (TCO) Calculator to uncover your savings.

 

In the example below, you would see the following savings when purchasing a Lithium-Ion UPS.

65% Savings versus VRLA

1500VA over 10 years
Standard UPS purchase of 770€
2 Battery replacements
Estimated Cost per Battery of 170€
Estimated Cost per Battery Replacement of 200€

Find my savings

LIO-TCO-Screen-03_328479_0.jpg

UPS SELECTOR

Trova rapidamente l’UPS Vertiv Edge agli ioni di litio per la tua azienda

Cerca il modello ottimale e acquistalo direttamente da uno dei reseller partner di Vertiv.

Il backup per il tuo backup

Servizi e garanzie per gli UPS Vertiv Edge con batteria agli ioni di litio.

Garanzia

L’UPS Vertiv Edge con batteria agli ioni di litio è coperto da una garanzia di serie di 5 anni sia sull’UPS che sulla batteria.

Service

Ci occupiamo di gestire le tue apparecchiature con i servizi Power Emergency Package, Installation o Start-up.
Per saperne di più

MY ACCOUNT
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione