Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv™ presenta un sistema completamente integrato per micro data center in Europa, Medio Oriente e Africa

marzo 21, 2017

Il nuovo SmartCabinet™ offre una soluzione chiavi in mano salvaspazio e con un ottimo rapporto costo-prestazioni che elimina la necessità di allestire sale computer complesse

Castel Guelfo (BO), Italia [21 marzo 2017] – Vertiv, in precedenza Emerson Network Power, annuncia il lancio di Vertiv SmartCabinet in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). SmartCabinet è un approccio innovativo per l'installazione di micro data center con una soluzione di infrastruttura IT completa in un sistema totalmente integrato. Inserita in un singola architettura semplice e intelligente, questa unità plug and play comprende gestione termica, distribuzione dell'alimentazione, monitoraggio remoto, gestione dell'infrastruttura e UPS Liebert® ad alta efficienza.

"I micro data center sull’edge di rete sono degli elementi cruciali per molte aziende, ma realizzare e attrezzare le strutture abbastanza rapidamente in modo da far fronte alle crescenti richieste di dati è diventato problematico", ha dichiarato Appal Chintapalli, Vice President dei sistemi rack integrati di Vertiv in EMEA. "SmartCabinet – un sistema completamente integrato che combina tutte le esigenze di un micro data center in una singola unità – elimina la necessità di costruire sale computer complesse e permette allo stesso tempo di migliorare l'implementazione del sistema. Questo sistema è una dotazione indispensabile per i micro data center con limitazioni di spazio, ma anche per le aziende interessate ad aggiornare rapidamente le sale server e i nodi locali per poter sostenere la crescente domanda di elaborazione dati finalizzata alla fornitura di contenuti, come il mobile computing e l’Internet of Things."

SmartCabinet è pre-ingegnerizzato, pre-configurato e testato in fabbrica per assicurare la compatibilità del sistema oltre alla massima efficienza e affidabilità. Pronto per essere usato fin dal primo giorno, il suo design compatto elimina la necessità di sale IT dedicate. SmartCabinet è studiato per un ampio ventaglio di applicazioni: da siti di telecomunicazioni, negozi e filiali ad aziende attive in qualsiasi settore, compresi quelli sanitario, finanziario, dell'istruzione, dell'amministrazione pubblica, dei trasporti e delle società di business process outsourcing.

Vertiv presenterà oggi SmartCabinet al CeBIT, l'evento globale dedicato alla tecnologia digitale, in corso ad Hannover, in Germania, dal 20 al 24 marzo. Visitate lo Stand D79, nel Padiglione 12, per vederlo e approfondire la conoscenza sulle soluzioni all'avanguardia per l'infrastruttura e l’edge di Vertiv. Per maggiori informazioni su SmartCabinet, visitare www.VertivCo.com/SmartCabinet.

 Vertiv

Vertiv progetta, realizza e fornisce servizi alle infrastrutture critiche indispensabili nei data center, nelle reti di comunicazione, in ambienti commerciali e industriali. Vertiv, in precedenza Emerson Network Power, sostiene il mercato mobile e del cloud computing in forte crescita, con un portfolio di soluzioni per la gestione termica ed elettrica delle infrastrutture che comprende marchi quali ASCO®, Chloride®, Liebert®, NetSure e Trellis™. Il volume delle vendite nell'anno fiscale 2016 è stato di 4,4 miliardi di dollari. Per ulteriori informazioni, visitare il sito VertivCo.com.

Contatto per i media:
Grandangolo Communications
Rosy Auricchio rauricchio@grandangolo.it
Angela Spiaggi aspiaggi@grandangolo.it   
Tel. +39 02 47718627

 

Login dei partner

Lingua & Ubicazione