/* This is for PST-170 Workaround Fix*/

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

L’indagine del settore data center mostra una crescita significativa e investimenti nella rete edge

febbraio 24, 2022

Un’indagine di Vertiv prevede la crescita del 29% della componente edge della capacità di calcolo complessiva

Milano [24 febbraio 2022] – Investimenti significativi nell’edge computing da parte di tutto il settore data center cambieranno il profilo dell’ecosistema dei data center nel corso dei prossimi quattro anni, durante i quali la componente edge della capacità di calcolo passerà dal 21% al 27% nel 2026, raggiungendo un incremento complessivo del 29%. La portata di questo spostamento verso l’edge è tra i principali risultati di una nuova indagine globale condotta da Vertiv (NYSE: VRT) - fornitore globale di infrastrutture digitali critiche e soluzioni di continuità - sui professionisti del settore dei data center.

Circa un terzo (34%) degli intervistati sta pianificando o realizzando importanti implementazioni edge. Un quarto ha già messo in opera nuovi siti creati appositamente per l'edge e il 41% sta gestendo siti edge legacy. Oltre a questa impressionante attività sull'edge, gli intervistati prevedono anche un 150% di aumento dell’attività nel cloud e nei siti core. La domanda di risorse di calcolo è in vertiginoso aumento su tutte le reti odierne e, secondo l'indagine, la percentuale di risorse IT impegnate nel cloud pubblico crescerà dall'attuale 19% al 25% entro il 2026.

“I prossimi cinque anni ridefiniranno il panorama dei data center, spostando sempre più la capacità di calcolo verso l'edge e rafforzando al contempo le infrastrutture aziendali al centro delle reti ibride moderne", ha affermato Martin Olsen, global vice president for edge strategy and transformation in Vertiv. "Questa indagine mostra chiaramente l’urgente necessità di una capacità di calcolo più vicina all'utente finale. Il futuro dell'elaborazione dei dati risiede nella velocità e nella latenza, e la costruzione di reti edge rappresenta l'unica soluzione possibile".

I risultati dell'indagine seguono il report “Archetipi Edge 2.0 Modelli di infrastruttura Edge pronti per l’implementazione” rilasciato alla fine dello scorso anno, che approfondisce la ricerca di Vertiv sulle reti edge identificando quattro modelli di infrastruttura che permettono di approcciare l'implementazione delle infrastrutture edge in modo più intelligente e semi-standardizzato. I risultati di questa indagine sono coerenti con la premessa del report “Archetipi Edge 2.0”, che sosteneva come la crescita massiccia sull'edge necessitasse di un approccio più standardizzato a queste architetture.

L'indagine ha altresì rivelato il profilo mutevole dei moderni siti edge. Il 29% di questi ha tra 5 e 20 armadi rack, mentre il 13% è composto da più di 20 rack. Più rack significa più potenza e l'indagine riflette questo dato: il 28% degli intervistati afferma che i propri siti richiedono tra 21 e 200 kW e il 14% riporta una domanda energetica superiore ai 200 kW. Sono finiti i giorni del singolo rack nascosto in armadi rudimentali dei locali IT.

Altre scoperte significative dell'indagine includono:

  • La sostenibilità sta giocando un ruolo significativo nell’implementazione dei siti edge. Oltre i tre quarti (77%) stanno adottando o pianificano di utilizzare sistemi UPS efficienti dal punto di vista energetico. Inoltre, il 40% prevede di usare energie rinnovabili, il 31% un raffreddamento a basso consumo d'acqua, il 29% tecnologie di supporto dinamico alla rete, e il 19% refrigeranti con un basso potenziale di riscaldamento globale (GWP).

  • Sebbene gli intervistati che stanno implementando siti edge abbiano individuato sicurezza e disponibilità come priorità assolute, l'indagine ha evidenziato alcune pratiche attuali di progettazione ed esecuzione che potrebbero ridurre la capacità dei siti di edge computing di rispondere a queste esigenze man mano che il numero dei siti aumenta.

"I dati del sondaggio condotto da Vertiv mostrano che le aziende sono seriamente intenzionate a far crescere il loro edge computing per soddisfare la domanda prevista, ma costruire soluzioni Edge può essere complicato", ha detto Birgit Jackson, director of the integrated racks and IT solutions business in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). "Le aziende devono considerare software e hardware, coordinamento, gestione e molto altro. Questo è il momento per le organizzazioni di iniziare a collaborare con una rete di partner e produttori al fine di implementare soluzioni edge-enabled in modo configurabile e personalizzato."

Vertiv ha intervistato 156 professionisti del settore con conoscenza dei piani relativi all'edge computing della propria azienda. I risultati completi della ricerca sono disponibili nel rapporto “ ”. Visita Vertiv.com per consultare il report “Archetipi Edge 2.0 Modelli di infrastruttura Edge pronti per l’implementazione” e ottenere uno strumento per identificare il modello di infrastruttura edge più appropriato per il tuo sito.

Informazioni su Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) coniuga hardware, software e servizi per assicurare la continuità e l’ottimizzazione operativa delle infrastrutture critiche, supportando le strategie di business dei propri clienti. Vertiv risolve le sfide più difficili per data center, reti di telecomunicazione e strutture digitali per applicazioni commerciali e industriali, grazie a un completo portfolio di tecnologie e servizi per l’alimentazione e la continuità elettrica, il raffreddamento e le soluzioni infrastrutturali IT, dal cloud fino all’edge. Con sede a Columbus, in Ohio (USA) e una presenza globale, Vertiv ha circa 20.000 dipendenti e opera in oltre 130 Paesi. Per maggiori informazioni e per ricevere gli aggiornamenti di notizie e contenuti Vertiv, consultare il sito Vertiv.it.


Anticipazioni e previsioni

Questo comunicato contiene anticipazioni e previsioni nel rispetto della legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della sezione 27 del Securities Act e della sezione 21E del Securities Exchange Act. Queste affermazioni sono solo una previsione. Gli avvenimenti o i risultati effettivi possono differire materialmente dalle anticipazioni e previsioni esternate nel presente comunicato. I lettori sono invitati a consultare gli archivi di Vertiv per la Securities and Exchange Commission, compreso il suo più aggiornato Annual Report on Form 10-K e ogni successivo Quarterly Report on Form 10-Q per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio riguardanti Vertiv e le proprie attività. Vertiv non ha alcun obbligo, e declina espressamente qualsiasi obbligo, di aggiornare o modificare le descritte anticipazioni e previsioni, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Contatto per i Media

Rosy Auricchio
T: + 39 02 47718627
Erauricchio@grandangolo.it

Articoli correlati

Login dei partner

Lingua & Ubicazione