Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv apre le porte a nuove applicazioni Edge/Internet of Things grazie alle funzionalità offerte dalle più recenti console seriali

maggio 22, 2017

Castel Guelfo (BO), Italia [22 maggio 2017]– Vertiv, in precedenza Emerson Network Power, ha annunciato oggi una nuova console seriale compatta che arricchisce il suo portfolio di dispositivi abilitati per l’Internet of Things (IoT), per offrire una soluzione per il monitoraggio remoto, la gestione out-of-band e la connettività IoT per segmenti di mercato oltre i data center tradizionali. La nuova console seriale Avocent® ACS800 sfrutta la piattaforma tecnologica della console Avocent ACS8000 introdotta nell'autunno del 2016, ma adotta un fattore di forma compatto e un set di funzioni di connettività economicamente vantaggiose che la rendono accessibile anche agli utenti che in precendenza non potevano fruirne a causa di limitazioni di spazio o di budget. La console seriale Avocent ACS800 sarà disponibile nel terzo trimestre di quest'anno.

Questa nuova piattaforma dimostra l'impegno continuo di Vertiv per la modernizzazione del ruolo che le console seriali possono assumere all'interno delle reti. Avendo mantenuto le funzioni chiave, quali l'alta disponibilità e la gestione remota di dispositivi IT, il formato compatto, il costo contenuto e le nuove funzionalità di connnettività, la console seriale Avocent ACS800 risulta una soluzione particolarmente idonea per i segmenti di mercato Edge e IoT, comprese le aziende con numerose sedi remote, appartenenti, ad esempio, al settore dell'istruzione, finanziario e retail.

"Vertiv sta investendo nello sviluppo di prodotti di gestione IT focalizzati sulle necessità dei clienti Edge, con la creazione di un ecosistema di connettività. Il nostro ampio portfolio rivolto a segmenti diversificati si distingue da tutti i prodotti già sul mercato", afferma Jay Wirts, Vice President e General Manager di IT Management Products di Vertiv. "La nostra nuova Avocent ACS800 si inserisce in modo trasparente nei sistemi statici di continuità e di distribuzione dell'alimentazione ai rack. Consente inoltre di connettere siti Edge remoti con sensori di monitoraggio ambientale, dispositivi USB e anche con altri impianti presenti negli edifici come switch di trasferimento automatico e sistemi di controllo di HVAC. La chiave di volta per l'integrazione di queste funzioni è la loro unione, per far sì che soddisfino i requisiti di spazio e budget dei clienti."

I modelli Avocent ACS800 sono offerti con due, quattro o otto porte seriali - con supporto multiprotocollo tra cui RS232, RS485 e RS422 - quattro porte USB, una porta per un sensore ambientale e una porta di uscita digitale. La connettività di rete viene garantita da una doppia porta Gigabit Ethernet, un modem analogico opzionale interno, oltre a un router cellulare esterno e opzionale 4G/LTE, offerto direttamente da Vertiv e supportato grazie a una partnership strategica con Cradlepoint. L’installazione di Avocent ACS800 può essere effettuata su desktop oppure tramite uno dei tre kit disponibili: montaggio su rack 1U, montaggio a parete o montaggio su guida DIN.

Per maggiori informazioni su Avocent ACS800 o sul portfolio in espansione di applicazioni per console seriali, visitare www.VertivCo.com.

Vertiv
Vertiv progetta, realizza e fornisce servizi alle infrastrutture critiche indispensabili nei data center, nelle reti di comunicazione, in ambienti commerciali e industriali. Vertiv, in precedenza Emerson Network Power, sostiene il mercato mobile e del cloud computing in forte crescita, con un portfolio di soluzioni per la gestione termica ed elettrica delle infrastrutture che comprende marchi quali ASCO®, Chloride®, Liebert®, NetSure e Trellis™. Il volume delle vendite nell'anno fiscale 2016 è stato di 4,4 miliardi di dollari. Per ulteriori informazioni, visitare il sito VertivCo.com.

CONTATTO

Contatto per i media:
Grandangolo Communications
Rosy Auricchio rauricchio@grandangolo.it
Angela Spiaggi aspiaggi@grandangolo.it   
Tel. +39 02 47718627

Login dei partner

Lingua & Ubicazione