Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

The Next Wave of Disruption

With an impact that extends from transportation to healthcare to manufacturing and just about every other industry, the Internet of Things (IoT) is garnering an increasing amount of attention. Goldman Sachs called IoT the “next mega-trend,” and wrote that: “The global industrial sector is poised to undergo a fundamental structural change akin to the industrial revolution as we usher in the IoT.”

Yet there are questions as to how quickly that can happen. Gartner had IoT at the Peak of Inflated Expectations in its 2015 Emerging Technologies Hype Cycle with a five-to-ten year projection to the Plateau of Productivity.

This is understandable considering the challenges that must be addressed, including enabling legacy devices for connectivity, bridging disparate communication protocols, acquiring network and storage capacity, ensuring security and reliability, and implementing applications that deliver value and tangibly improve operations.

Despite these challenges, a wait-and-see attitude may be more risky than moving forward considering the breadth of applications and potential value of IoT to the business. The key is to move forward intelligently . There is an opportunity today for IoT to deliver a measurable return on investment using the right approach in the right application.

The right approach involves working from the inside of the IoT framework out. The right environment is the data center, which is the most fertile and IoT-ready setting in many organizations. 

 

DOWNLOAD THE WHITE PAPER

Articoli correlati

Login dei partner

Lingua & Ubicazione