Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Uninterruptible Power Supply

The uninterruptible power supply (UPS) systems protect your critical devices from downtime and data loss during power disturbances such as blackouts, brownouts, sags, surges or noise interference.

With their internal batteries, the UPS systems allow your servers, storage systems and network equipment to keep running when the primary power source fails. These systems come in various capacity and sizes – desktop to enterprise data center. They can be customized according to your desired level of capacity and redundancy.

To ensure higher availability, some UPS systems provide comprehensive analysis of the conditions of the batteries within the UPS systems and send notifications when the internal batteries need to be replaced. Some have bypass capabilities that allow scheduling of UPS maintenance without having to shutdown protected equipment.

Find the Vertiv UPS system to offer backup power and protection for your server, storage systems, network equipment and other critical devices. 

View Network, Server and Storage UPS Products

Related Links

Data Center and Facility UPS

Uninterruptible power supply (UPS) systems secure uptime of large data centers and provide facility-wide protection for sensitive electronics.

Are you taking good care of your Data Center?

One of the things we often take for granted is our health. We tend to neglect things like taking our vitamins, eating right or visiting our doctor regularly. For enterprises, taking care of our data center’s health is critical.

Five ways resellers can protect retailers losing money from IT and power outages

When a power cut strikes at home, while it can be inconvenient, it is rarely the end of the world. But in a retail environment, an IT or power outage could spell disaster, leaving shops unable to fulfill their sole purpose – to trade.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione