Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

La tecnologia Econophase, con sistema di pompaggio di refrigerante liquido, permette il freecooling eliminando l’uso di acqua nei data center della California.

Si tratta della quantità di acqua che può essere risparmiata ogni anno in un data center della California da 1 MW utilizzando la tecnologia Econophase, con sistema di pompaggio di refrigerante liquido

La California Energy Commission nel 2015 ha approvato l’utilizzo del sistema di freecooling Liebert DSE con economizzatore a pompaggio di refrigerante nei data center dello Stato, come parte dei metodi di economizzazione prescritti ai sensi del Titolo 24. In precedenza, l’uso prescritto dalla Commissione includeva solo economizzatori ad aria e acqua.

Maggiore efficienza senza utilizzare nemmeno una goccia

Il sistema di freecooling Liebert DSE* con economizzatore a pompaggio di refrigerante massimizza le ore di freecooling annuali e non utilizza acqua. Grazie a questo sistema, i data center della California possono:

  • Ridurre il consumo di acqua annuo di 4,3 milioni di galloni per un normale data center da 1 MW
  • Ridurre il valore dell’energia dall’8% al 10%
  • Eliminare i costi e i rischi legati al trattamento delle acque
  • Eliminare il rischio di contaminazione dell’aria esterna in quanto non si utilizza il freecooling diretto
  • Massimizzare la protezione e l’efficienza attraverso controlli avanzati integrati

Vertiv ha pubblicato un report completo che mostra l’analisi del sistema freecooling a pompaggio di refrigerante rispetto alle altre soluzioni pratiche di freecooling indiretti (lato acqua) e diretto (lato aria). *In Europa si utilizza il Liebert PDX al posto del Liebert DSE.

Leggi il report

Articoli correlati

Login dei partner

Lingua & Ubicazione