Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

I progressi tecnologici nell’era dei big data e dell’Internet of Things (IoT) hanno portato a un aumento delle richieste di computing e a un cambiamento nella distribuzione geografica e nei tipi di ubicazione in cui vengono implementati i sistemi IT.

I Responsabili IT sono alla ricerca di un’infrastruttura IT affidabile, flessibile, sicura ed economica dal punto di vista operativo. Ad esempio, quando progettano i server rack, prendono in considerazione prodotti che offrono protezione e accesso sicuro ai sistemi IT critici. Dovrebbero essere in grado di adattarsi alla crescita e all’espansione, pur rimanendo economicamente vantaggiosi. Molti Responsabili IT trovano utile utilizzare un unico produttore per soluzioni integrate e complementari. Questo approccio si traduce in una maggiore disponibilità, implementazioni più rapide, maggiore efficienza del personale, maggiore sicurezza e costi ridotti.

Cos’è un server rack?

Un server rack ospita e organizza sistemi IT critici, che possono essere configurati in modo da supportare un’ampia gamma di requisiti. Spesso chiamato cabinet server rack, è chiuso per garantire la sicurezza. I server rack si trovano più comunemente in ambienti di data center, ma possono anche essere utilizzati in armadi di computer più piccoli.

Il server rack da 19 pollici è l’armadio o la struttura di formato standard per il montaggio delle apparecchiature e viene utilizzato per le apparecchiature server da computer. Il server rack da 19 pollici consente configurazioni hardware ad alta densità senza occupare molto spazio sul pavimento o sugli scaffali. Se hai bisogno solo di un numero ridotto di server, questa è la scelta migliore dal punto di vista economico grazie ai costi iniziali inferiori.

Le apparecchiature posizionate sul rack vengono definite dispositivi montati su rack. Le apparecchiature montabili su rack vengono installate mediante il fissaggio del pannello frontale al rack con bulloni o clip.

Tipi di server rack

I server rack sono talvolta chiamati rack LAN, rack di rete o altri termini, ma sono generalmente gli stessi armadi rack in cui sono montati i sistemi IT critici.

Possono essere preconfigurati o personalizzati. I rack preconfigurati vengono assemblati in fabbrica e implementati in modo rapido e semplice e spesso sono l’opzione meno costosa.

I server rack possono essere personalizzati in base alle esigenze e alle specifiche desiderate. Le aziende che richiedono dimensioni di larghezza, altezza o profondità uniche o applicazioni specializzate come impermeabilità, resistenza alla polvere o resistenza agli urti possono collaborare a stretto contatto con il provider per progettare una soluzione server rack personalizzata.

I server rack cabinet possono essere classificati come a struttura aperta o chiusa. I server rack aperti hanno più spazio e flessibilità e consentono di accedere ai cavi di solito dall’alto. Poiché non sono chiusi a chiave, spesso vengono posizionati all’interno di sale server sicure.

In genere i server rack chiusi sono più costosi e possono essere chiusi a chiave. Sono la scelta migliore se devono essere posizionati fuori da una sala server sicura o in un luogo non sicuro.

Dimensioni server rack, profondità, unità rack (U)

Per determinare le dimensioni del server rack, considerare quale tipo di apparecchiature verranno collocate nel server rack e quante. I rack di dimensioni standard vengono generalmente selezionati perché le apparecchiature di dimensioni standard si integrano facilmente nel rack.

La profondità del server rack è la distanza della guida anteriore dalla parte posteriore della guida posteriore. Non solo è fondamentale scoprire le dimensioni del componente server rack, ma i Responsabili IT devono anche tenere conto dei collegamenti dei cavi e della portata aria necessaria.

L’unità rack (U o RU) è l’unità di misura utilizzata per definire lo spazio verticale disponibile in un rack per apparecchiature. Questa misura si riferisce sia al server rack che ai dispositivi al suo interno ed è standardizzata in multipli di 44,45 mm o un’unità rack (o “U”). La maggior parte dei rack sono venduti in 42U; ciò significa che un singolo rack può contenere quarantadue (42) dispositivi 1U o una qualsiasi combinazione di unità rack da 1U, 2U, 3U o altre quantità di unità rack per un totale di 42.

Standard di settore

I server rack ricevono certificazioni raggiungendo gli standard stabiliti dalle autorità competenti nel settore o nella regione. I sistemi di armadi rack standard di solito consentono di risparmiare tempo e denaro a livello di configurazione e integrazione. I server rack possono avere le seguenti certificazioni:

La Commissione elettrotecnica internazionale (International Electrotechnical Commission, IEC) è un’organizzazione che pubblica standard internazionali per tutte le tecnologie elettriche, elettroniche e correlate. L’EIA-310 fornisce le specifiche per il rack standard, tra cui diverse importanti caratteristiche dei rack da 19″, come l’unità rack, la spaziatura verticale dei fori, la spaziatura orizzontale dei fori, l’apertura del rack e la larghezza del pannello frontale. EIA-310E è la versione più recente.

UL (in precedenza Underwriters Laboratories) è una società di certificazione di sicurezza globale che offre competenze in attività strategiche: commerciale e industriale, di consumo e UL Ventures. UL2416 è uno standard che copre i requisiti per i sistemi cabinet, armadi e rack per apparecchiature audio/video, informatiche e di comunicazione.

La Restrizione delle sostanze pericolose (Restriction of Hazardous Substances, RoHS), nota anche come Direttiva 2002/95/CE, è un insieme di criteri formulati dall’Unione Europea (UE) per regolare l’utilizzo di materiali tossici in dispositivi, sistemi e giocattoli elettrici ed elettronici.

La registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) è un altro regolamento dell’Unione Europea che affronta la produzione e l’uso di sostanze chimiche e il loro potenziale impatto sia sulla salute umana che sull’ambiente.

Il Codice edile internazionale (International Building Code, IBC 2012) è un codice modello che fornisce i requisiti minimi per salvaguardare la salute pubblica, la sicurezza e il benessere generale degli occupanti di edifici e strutture nuovi ed esistenti.

Soluzioni rack Vertiv

Vertiv offre rack per data center, server rack cabinet e armadi. Questi dispositivi di protezione e supporto per apparecchiature IT e di rete in sale computer di tutte le dimensioni, con armadi rack che contengono sistemi di raffreddamento di precisione, gruppi di continuità, rPDU e gestione dei cablaggi in un robusto cabinet con serratura. Le soluzioni rack di Vertiv comprendono: Vertiv VR e Vertiv DSE Rack.

Vertiv VR Rack

Il Vertiv VR Rack è una soluzione rack premium con il miglior design e la migliore struttura della categoria, funzionalità e accessori completi e spedizione rapida dopo la ricezione dell’ordine, il tutto a un prezzo pari o inferiore a prodotti comparabili. Supporta tutte le apparecchiature basate su rack, tra cui server, unità storage, switch, router, PDU, UPS, console port server e KVM Switch. Offre una gamma completa di accessori per la gestione dei cavi e della portata aria.

È disponibile in otto formati standard con capacità di carico di 3.000 libbre statiche e 2.250 dinamiche. Tutti i modelli presentano un design di struttura che offre circa 2,5 pollici di profondità utilizzabile aggiuntiva rispetto ai rack della concorrenza. È dotato di pannelli laterali facilmente rimovibili per aiutare i Responsabili IT ad accedere alle apparecchiature e apportare modifiche in spazi ridotti. Le sue caratteristiche di progettazione senza attrezzi consentono di configurare e regolare facilmente il rack, di installare le apparecchiature ed eseguire interventi di manutenzione.

Il sistema Vertiv VR Rack dispone delle seguenti certificazioni: EIA 310E, UL2416, RoHS e REACH. Ha una garanzia limitata di tre anni a copertura di difetti di lavorazione e dei materiali.

Ulteriori informazioni su Vertiv VR Rack

Vertiv DCM Rack

Il server rack Knürr® DCM è basato su una struttura in alluminio modulare. Il rack è progettato per una capacità di carico fino a 1500 kg. Una delle caratteristiche principali è la T-Slot nei profilati.

Maggiori informazioni su Vertiv DCM Rack

Soluzioni integrate

Questi data center in esecuzione sapevano che bilanciare le best practice per capacità, utilizzo dello spazio, disponibilità ed efficienza era difficile e potrebbe comportare sacrifici per raggiungere obiettivi operativi e aziendali di diverso tipo. Errori a livello di design e distribuzione dell’infrastruttura fisica possono comportare sistemi sottoutilizzati, dispersione delle capacità e costi operativi più elevati, impedendo alle aziende di sfruttare appieno i propri data center.

I Responsabili IT hanno capito l’importanza dell’uso di un singolo produttore per soluzioni integrate e complementari. Tra i vantaggi comprovati di un approccio integrato ci sono: migliore sicurezza, maggiore disponibilità, costi ridotti, implementazioni più rapide e maggiore efficienza del personale.

Le soluzioni per l’infrastruttura IT di Vertiv offrono hardware, software e servizi che consentono alle infrastrutture IT delle organizzazioni di essere dinamiche quanto l’azienda.

Soluzioni intelligenti per server rack

Vertiv ha sviluppato Smart Solutions, un’infrastruttura intelligente e integrata per data center. La famiglia Smart Solutions utilizza un approccio di progettazione globale che può essere localizzato per aree geografiche specifiche e consente ai Responsabili IT di raggiungere e gestire i propri obiettivi di efficienza, potenza e disponibilità. Con Smart Solutions, Vertiv riunisce i migliori marchi e aziende di alimentazione, raffreddamento di precisione, monitoraggio e gestione del settore.

Queste offerte offrono un’implementazione rapida e semplice attraverso sistemi interoperabili: raffreddamento di precisione, UPS, distribuzione dell’alimentazione/raffreddamento, software gestionale e rack. Vertiv Smart Solutions offre le best practice del settore e le migliori soluzioni per la progettazione e le operazioni dei data center. La gamma Vertiv Smart Solutions include:

  • SmartCabinet
  • SmartRow
  • SmartMod
  • SmartAisle

Ad esempio, Vertiv SmartCabinet fornisce un’infrastruttura IT standardizzata per sedi remote, armadi di rete e altre applicazioni di rete Edge. La SmartCabinet è disponibile in configurazioni preconfigurate e personalizzabili in base alle esigenze specifiche dei clienti.

Server rack da raffreddamento

Le organizzazioni prendono in considerazione soluzioni efficienti e affidabili di controllo del calore e dell’umidità, adatte a dimensioni e sedi specifiche e agli obiettivi aziendali. Le problematiche ambientali ed economiche stanno spingendo le aziende a utilizzare soluzioni ad efficienza energetica nei propri data center. Grazie ai sistemi di Thermal Management, le aziende possono migliorare la protezione dei propri data center e degli spazi IT critici, assicurandosi al contempo bassi costi operativi e migliorando il proprio fatturato potenziale.

Le soluzioni termiche Vertiv auto-ottimizzanti e rapidamente implementabili massimizzano la protezione con soluzioni scalabili e salvaspazio per le densità di rack desiderate.

Accessori per server rack

I server rack possono essere integrati con diversi accessori.

  • Gestione dei cavi
  • Gestione della portata aria
  • Ripiani e staffe di supporto
  • Ancoraggio
  • Porte singole perforate
  • Pannelli laterali divisi
  • Guide server
  • Staffe di gestione cavi/PDU
  • Pannelli superiori

Gestione dei cavi

Gli attuali server IT basati su rack ad alta densità e le installazioni di commutazione consentono di migliorare i livelli di prestazioni e capacità. Tuttavia, i cavi di alimentazione devono essere gestiti nei limiti di ambienti rack con spazi ristretti.

I sistemi di cablaggio in rack svolgono un ruolo fondamentale nelle operazioni IT. La gestione ottimizzata dei cavi può migliorare la disponibilità del sistema e migliorarne la redditività. Può ridurre le interferenze tra segnali, migliorare manutenzione e funzionalità, aumentare l’efficienza di condizionamento e garantire scalabilità e adattabilità. Tuttavia, una gestione errata dei cavi può causare danni ai cavi stessi e malfunzionamenti dei dispositivi. Ciò può condurre a errori nella trasmissione dei dati e a problemi di prestazioni, nonché a tempi di inattività del sistema.

Costo server rack

In un mercato competitivo come quello di oggi, la migliore opzione server rack per i Responsabili IT non è dettata solo dal prezzo. Il costo iniziale viene valutato con altre qualità essenziali come affidabilità, scalabilità e supporto.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione