Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Le tue esigenze specifiche dovrebbero determinare la tua decisione sull’alimentazione IT

Il gruppo d continuità è diventato un componente indispensabile di ogni infrastruttura di alimentazione affidabile, progettata per garantire la massima disponibilità. In caso di interruzione dell’alimentazione, il sistema UPS fornisce l’alimentazione di emergenza istantanea alle apparecchiature critiche grazie all’energia normalmente immagazzinata in una batteria.

I sistemi UPS svolgono un ruolo importante nella protezione delle odierne infrastrutture IT distribuite, in particolare nelle implementazioni di rete edge. Questi sistemi forniscono l’alimentazione ai server critici e ad altri componenti elettronici presenti nelle reti informatiche e garantiscono che questi sistemi continuino a funzionare correttamente anche in caso di interruzione dell’alimentazione principale.

La scelta di un UPS per la tua applicazione richiede l’analisi di una serie di fattori, tra i quali vi sono la posizione e la criticità delle apparecchiature da proteggere e le dimensioni del carico, oltre alle considerazioni riguardanti il budget.

Quanto è critica l'apparecchiatura da proteggere?

Con la crescente digitalizzazione in quasi tutti i settori, l'IT distribuito è diventato essenziale per supportare gli utenti, fornire servizi e raccogliere dati. Nei settori dell'istruzione, della pubblica amministrazione, della finanza, della vendita al dettaglio e in molti altri settori, i reparti IT stanno costruendo capacità e resilienza in siti remoti e stanno distribuendo apparecchiature in nuove sedi.

La capacità IT si sta espandendo dai data center principali alla rete edge e ciò richiede ai sistemi UPS di adattarsi e fornire una maggiore sicurezza. La rete edge non è più un semplice armadio per l’archiviazione dati e l’hardware di rete. Un'architettura distribuita e decentralizzata è ormai essenziale per l'ambiente IT.

La proliferazione dell’Internet of Things (IoT) e dei servizi cloud ha creato nuove aspettative nei confronti dell’Edge Computing. I consumatori si aspettano un servizio sempre attivo, con una risposta pressoché istantanea come fattore chiave. Questo alimenta una crescente necessità di centri Edge locali in grado di elaborare i dati più vicino all’utente.

Ogni organizzazione deve identificare il livello di protezione necessario per i vari sistemi IT della sua struttura. Ciò può comportare la definizione dei costi da sostenere in termini di perdite di tempo, produttività e vendite che potrebbero derivare da un arresto. Alcuni sistemi sono semplicemente troppo preziosi per un’azienda perché possano essere soggetti a malfunzionamenti anche per un breve periodo di tempo, mentre altri possono essere di natura meno critica e tollerare brevi interruzioni. Nelle strutture in cui sono presenti numerosi componenti elettronici sensibili, alcuni di questi possono richiedere il massimo livello di protezione con un UPS online, mentre altri possono essere sufficientemente protetti con un più economico sistema line-interactive.

Le dimensioni del tuo carico oggi e in futuro

I tuoi sistemi possono cambiare drasticamente nell’arco di un anno. Devi definire i requisiti di protezione dell’alimentazione per più tempo possibile nel futuro. Ciò può comportare la necessità di decidere tra un sistema UPS online e un UPS line-interactive. Indipendentemente dal livello di criticità di un sistema, i suoi requisiti di potenza futuri avranno un ruolo importante nella scelta di una soluzione UPS.

Il corretto dimensionamento dell’UPS può essere il più importante primo passo verso un’efficienza operativa ottimale. Devi verificare che il carico sull’UPS non sia così ridotto da rendere l’unità inefficiente. A tale scopo, devi calcolare attentamente la capacità effettiva di ciascun sistema UPS. Inoltre, devi prendere in considerazione il rating del fattore di potenza nominale per conoscere la reale potenza dell’UPS in questione. In caso contrario, non potrai essere sicuro del carico che è in grado di sostenere.

Ad esempio, un sistema può essere stato classificato per 20 kW, ma se ha un fattore di potenza di soli 0,8 può fornire solo l’80% del suo rating nominale. Un UPS con fattore di potenza “unitario” (o 1,0) fornirà invece il 100% della sua potenza nominale. È importante conoscere l’esatto fattore di potenza di ogni UPS preso in considerazione.

Quanta autonomia è necessaria dopo l'interruzione dell'alimentazione?

Il tempo di funzionamento è il numero di minuti durante i quali il sistema UPS è in grado di alimentare i dispositivi collegati alla rete elettrica durante un’interruzione. Il tempo di esecuzione minimo è il tempo necessario per completare uno spegnimento ordinato di tutte le apparecchiature IT. Quando specifichi un sistema UPS, è consigliabile sceglierne uno con una potenza in uscita superiore del 20-25% rispetto al wattaggio totale dei dispositivi collegati.

Protezione dell’edge

Spesso, l’applicazione IT in uso impone quale sia il tipo di sistemi UPS più adatto. Ciò può significare posizionare i dispositivi IT in luoghi che non sono stati progettati per accoglierli, come armadi e magazzini, dove devono condividere lo spazio con articoli per la pulizia e altre prodotti a inventario. I sistemi UPS montati su rack possono condividere lo spazio con altri componenti IT in questi spazi più piccoli.

I tre principali tipi di topologie di UPS

Le tre principali configurazioni dei sistemi UPS sono definite in base al modo in cui l’alimentazione passa attraverso l’unità:

UPS online (a doppia conversione): l’UPS online fornisce alimentazione AC continua e di alta qualità alle apparecchiature senza interruzioni durante il trasferimento alla batteria. L’UPS online protegge le apparecchiature da quasi tutte le interruzioni di corrente causate da blackout, guasti parziali, variazioni, sovratensioni o interferenze elettriche. Rispetto alle unità line-interactive, un vero UPS online a doppia conversione fornisce il 100% di condizionamento della corrente elettrica, tempi di trasferimento nulli per il passaggio alla batteria, nessuna variazione della tensione in uscita e una migliore soppressione dei transitori.Quando si tratta di carichi IT critici, solo la tecnologia a doppia conversione online protegge completamente da ogni eventualità.

UPS line-interactive—I sistemi UPS line-interactive forniscono sia il condizionamento dell’alimentazione, sia l’alimentazione ausiliaria a batteria. Questa tecnologia è particolarmente efficace nelle zone in cui le interruzioni sono rare, ma le fluttuazioni dell’energia elettrica sono comuni. I sistemi UPS line-interactive supportano un ampio range di fluttuazioni della tensione in ingresso prima di passare all’alimentazione ausiliaria a batteria. Oltre all’alimentazione ausiliaria a batteria, gli UPS line-interactive assicurano un controllo migliore delle fluttuazioni dell’energia elettrica rispetto ai sistemi offline. Il vantaggio critico degli UPS line-interactive è la circuiteria di innalzamento della tensione e il range di tensione in ingresso accettata dagli UPS. Più ampio è il range, più completa sarà la protezione di cui potrai disporre. Un UPS line-interactive fornisce il controllo dell’alimentazione con un’interruzione di alimentazione di 4-6 millisecondi durante il trasferimento al backup della batteria.

UPS offline—L’UPS offline, chiamato anche UPS in standby o con alimentazione ausiliaria a batteria, è una scelta economicamente vantaggiosa. I migliori sistemi UPS offline passano alla batteria in modo sufficientemente rapido da prevenire anomalie nell’alimentazione e brevi interruzioni di corrente. Prevengono la maggior parte dei picchi, ma non possono fornire un’alimentazione perfetta durante abbassamenti e variazioni di tensione di ridotta entità. Un sistema offline passa l’alimentazione di rete direttamente al carico protetto con un’interruzione di 6-8 millisecondi per il passaggio al backup a batteria.

Quali sono le dimensioni dell’UPS di cui hai bisogno?

I sistemi UPS hanno rating nominali sia in watt max che in VA (volt-ampere) max. Nessuno di questi rating deve essere superati dalle apparecchiature collegate all’UPS. Se la corrente totale assorbita dalle apparecchiature collegate supera la potenza del sistema UPS, questo subisce un sovraccarico e può abbandonare il carico invece di passare alla modalità batteria quando si verifica un’interruzione.

La capacità approssimativa dell’UPS può essere calcolata sommando i requisiti di potenza di tutte le apparecchiature che saranno collegate al sistema UPS in questione. Dopo esserti fatto un’idea del carico elettrico totale da proteggere, puoi selezionare un UPS di potenza pari a questo numero. La maggior parte dei produttori di UPS consiglia di limitare i carichi delle apparecchiature IT a circa l’80% della potenza dell’unità. Ciò aiuta l’UPS a gestire le fluttuazioni nella richiesta di potenza, riduce la possibilità di sovraccarichi e lascia una certa capacità per apparecchiature aggiuntive.

È necessaria una protezione contro tutti i problemi di alimentazione

Un’interruzione dell’alimentazione è il problema in cui puoi imbatterti. Ci sono molte altre fluttuazioni di corrente più frequenti che non si vedono, ad esempio picchi o abbassamenti. Queste condizioni possono causare blocchi “inspiegabili” e altre situazioni potenzialmente dannose per le apparecchiature critiche. Proteggere i componenti IT sensibili da queste anomalie nell’alimentazione deve quindi rientrare nella strategia generale di protezione elettrica.

Vertiv ti aiuterà a scegliere l’UPS giusto per la tua applicazione

Vertiv offre la linea più completa del settore di sistemi UPS per applicazioni di rete edge con tre principali tipi di tecnologie.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione