The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

I cinque sensi negli ambienti edge: i sensori possono essere i tuoi occhi e le tue orecchie

Matt "Griff" Keller •

Oggi, negli ambienti edge può essere difficile avere costantemente un quadro chiaro di ciò che accade. Ci sono così tanti siti in così tante località diverse, spesso remote, che probabilmente non li hai visitati tutti e hai scarsa visibilità sulle apparecchiature e sull’ambiente in cui si trovano.

Per complicare ulteriormente la situazione, in molti siti edge non c’è personale IT in loco e nessuno sorveglia le apparecchiature, a meno che non si verifichino guasti. Anche nei siti con personale presente, la tua azienda potrebbe non consentire l’accesso a tecnici on-site senza appuntamento a causa delle disposizioni sul distanziamento sociale.

Hai bisogno di visibilità su questi ambienti: i sensori forniscono informazioni su ciò che accade in qualsiasi momento. In questo post parlerò di come i sensori giusti, lavorando insieme, possono agire come i cinque sensi umani per segnalare le condizioni di pericolo:

La rete Vertiv Wireless Sensor è stata recentemente finalista ai Consulting Specifying Engineer Product of the Year Awards. La votazione è aperta fino al 18 settembre 2020.
Vista

Molti sensori ti consentono di vedere cosa succede nei tuoi siti anche quando non sei presente. Innanzitutto, le telecamere integrate permettono di vedere chiaramente gli spazi e forniscono il contesto di eventuali allarmi. Analogamente, i sensori di luce indicano le diverse condizioni di luminosità nello spazio. Possono segnalare se qualcuno ha aperto una porta o se qualcuno è entrato e ha accesso una luce.

Un sensore di controllo degli accessi può aiutarti a capire chi è entrato. I sensori di rilevamento dei movimenti sono un’altra risorsa per monitorare l’attività e contribuire a mantenere la sicurezza.

Anche quando sei presente potresti non accorgerti di eventuali perdite d’acqua, quindi il rilevamento delle perdite è importante in tutti i tipi di data center. A livello di edge, le perdite non rilevate provocano spesso danni catastrofici. I sensori possono aiutare a individuare le perdite appena si verificano, per adottare le misure necessarie anche a distanza e limitare i danni, oltre a inviare tempestivamente il personale addetto alla riparazione.

Tatto

La temperatura può rappresentare un problema enorme a livello di edge. Come ho detto, i siti edge sono spesso incustoditi e in alcuni non esiste una soluzione di thermal management dedicata. Non sorprende che i sensori di temperatura siano quelli più diffusi.

Le apparecchiature sono sensibili alle variazioni di temperatura e un aumento di pochi gradi può avere serie conseguenze sulle prestazioni dei sistemi IT. È fondamentale avere una lettura costante della temperatura in tutti i siti, soprattutto se non si è presenti, per rendersi conto di quanto faccia caldo. Un sensore della portata dell’aria, in combinazione con dei sensori di temperatura, può aiutare a capire se un sistema di raffreddamento non funzionante è la causa di un aumento della temperatura o se il calore è generato da altri fattori.

A seconda della zona, l’umidità o l’aria eccessivamente secca possono danneggiare le apparecchiature IT. Un’umidità eccessiva può causare condensa, mentre se l’ambiente è troppo secco l’elettricità statica può rappresentare un problema. Un sensore di umidità può quindi svolgere un ruolo importante nel garantire i livelli ottimali. Il rilevamento della temperatura e dell’umidità sono spesso combinati, per una visione più olistica.

Udito

Quando sei presente puoi immediatamente sentire un allarme che scatta o una ventola che gira troppo velocemente. Con il rilevamento dei suoni puoi avere orecchie nei tuoi siti anche quando sei lontano. Questi sensori considerano un livello di riferimento per il sito e indicano l’aumento della rumorosità. Possono avvisarti del fatto che un allarme sta suonando o che un apparecchiatura rumorosa ha smesso di funzionare.

Olfatto

Non c’è fumo senza fuoco… e il fumo nel tuo sito può segnalare un problema importante: da un malfunzionamento a un incendio. Proprio per questo anche i siti edge devono avere sensori per rilevare il fumo. Potresti non essere in grado di percepire il fumo, ma il sensore ti avviserà di un potenziale problema per agire rapidamente.

I sensori sono strumenti significativi già di per sé. Ma proprio come i nostri cinque sensi, funzionano meglio se sono combinati tra loro. Riunendo più i sensori in un pacchetto olistico puoi ottenere dati e informazioni più pertinenti. Ad esempio, un sensore di temperatura e un sensore di flusso dell’aria possono segnalarti che una porta è aperta o che l’unità termica non funziona come dovrebbe.

Un partner come Vertiv può aiutarti a individuare i sensori ideali per i siti edge e a implementarli. I sensori fanno parte di un più vasto ecosistema di monitoraggio remoto, per garantire controllo e la massima tranquillità.

Per ulteriori informazioni sulle potenzialità dei sensori, segui il nostro webinar Il valore dei sensori in ambiente edge.

Articoli correlati

MY ACCOUNT
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione