Abbiamo dovuto affrontare una pandemia per stimolare l’interesse delle aziende nei confronti dell’Edge Computing, ma ora non è più possibile tornare indietro. Le aziende che operano nel settore sanitario hanno reso possibili i servizi di telemedicina; gli istituti di istruzione hanno adottato e ampliato l’apprendimento remoto; gli enti statali hanno offerto sussidi per il COVID-19 e altri servizi, mentre i retailer si sono adattati rapidamente alle mutevoli abitudini dei consumatori, tra cui ordini online e consegne flessibili. Inoltre, le aziende stanno adottando modelli di lavoro ibridi flessibili in tutti i settori, fornendo ai dipendenti più scelta e opzioni rispetto al luogo e alle modalità di lavoro. Non è un’esagerazione dire che è arrivato il momento dell’edge computing, uno dei motivi per cui la spesa per questa tecnologia è destinata a salire a 250,6 miliardi di dollari nel 2024.
Cosa ha in serbo il futuro per l’Edge Computing? Nel nostro nuovo white paper, Enterprise to Edge: Speeding Deployment and Management of Complex IT Infrastructures, esaminiamo alcune tendenze chiave che i team IT stanno affrontando oggi.
Più siti Edge significa più dispositivi da gestire
I team che si occupano di data center, IT e infrastrutture gestiscono più dispositivi e siti che mai, mentre l’esperienza utente e le esigenze aziendali sono aumentate a dismisura. L’ingombro a pavimento del dispositivo include:
- Server di produzione, sviluppo e test
- Server non essenziali
- Desktop di amministrazione
- Dispositivi di archiviazione
- Dispositivi di rete
- Unità di distribuzione dell’alimentazione rack (rPDU) remote, gruppi di continuità (UPS) e sensori remoti
- Serrature porte rack
- Telecamere
- Altri dispositivi
Queste tendenze includono:
- Le infrastrutture IT stanno crescendo. Durante la pandemia, il 46% delle aziende ha aumentato gli investimenti nel cloud ibrido per promuovere il lavoro da remoto, scalare i servizi digitali e avvicinare le risorse informatiche agli utenti per garantire un’esperienza migliore. La corsa al cloud e all’Edge è diventata uno sprint.
- Il wireless 5G consentirà nuove applicazioni: Il 5G aumenterà di 10 volte la velocità, consentendo l’elaborazione di grandi quantità di dati Edge con una latenza minima. Ciò consente di potenziare le applicazioni Internet of Things (IoT) e di sfruttare più facilmente l’automazione e l’analisi basate sull’intelligenza artificiale (IA) e sul machine learning (ML).
- La gestione IT sta diventando sempre più complessa. I team IT hanno bisogno di un accesso remoto sicuro a un’ampia gamma di apparecchiature, sempre più integrate con gli strumenti dei fornitori e con un conseguente aumento della complessità di gestione. Il tuo team potrebbe avere difficoltà a tenere il passo della proliferazione degli strumenti in un settore che favorisce velocità, semplicità e scalabilità.
- L’accesso al sito IT non è garantito. Durante la pandemia, la maggior parte del lavoro IT è stata svolta da remoto. I team IT possono avere o meno accesso a siti come le strutture di colocation, mentre tutti gli stabilimenti hanno probabilmente ridotto il numero di personale in loco. Inoltre, in genere non è possibile né auspicabile inviare il personale IT o i fornitori locali ai siti Edge con un preavviso immediato.
Di conseguenza, il tuo team IT sta pensando a come gestire strategicamente l’ingombro a pavimento crescente, che include tutto, dagli armadi di rete e server ai micro data center modulari.
Se stai ancora utilizzando processi manuali, il tuo team IT sta attraversando una fase di notevole difficoltà lavorativa. Inoltre, la possibilità di errore aumenta con l’aumentare delle responsabilità del personale. Infine, i dispositivi configurati in modo errato potrebbero creare lacune nella sicurezza, mentre la disattenzione agli avvisi potrebbe causare danni o guasti critici alle apparecchiature.
Fortunatamente, esiste un modo migliore per gestire tutti i dispositivi IT di cui sei responsabile. Puoi implementare una soluzione solida e scalabile per monitorare e controllare l’intera infrastruttura IT da remoto e in modo sicuro. Potrai supportare la crescita di utenti e dispositivi in modo flessibile e rapido, inclusi casi d’uso in cui il tuo personale ha bisogno di un accesso in streaming 4K. Infine, con il firmware Linux incorporato potrai migliorare l’efficienza operativa nel tempo.
L’Edge Computing è arrivato e la crescita sta avvenendo più velocemente del previsto. Preparati a scalare subito il tuo approccio di gestione con informazioni approfondite sull’intera azienda e sull’Edge: Implementazione e gestione più rapide di infrastrutture IT complesse.