The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Il rapido aumento della telemedicina richiede una nuova infrastruttura IT

L’infrastruttura del cliente è probabilmente già ai limiti a causa della situazione globale attuale.

Anche in passato, prima della pandemia, i sistemi non riuscivano a stare al passo con gli aggiornamenti tecnologici. Le inadeguatezze nella sicurezza, nella gestione, nel monitoraggio e nell’alimentazione di backup affliggono tali ambienti.

Ora la situazione è più difficile. I sistemi legacy hanno difficoltà a supportare i volumi di dati generati da telemedicina, dispositivi indossabili, monitoraggio remoto dei pazienti e dispositivi medici IoT.

Da dove puoi iniziare

Affinché gli operatori sanitari possano garantire la fornitura di servizi di telemedicina continui, devono:

  1. Integrare la ridondanza nell’infrastruttura di telemedicina
  1. Modernizzare l’infrastruttura legacy per supportare la prossima generazione di funzionalità di elaborazione, archiviazione e comunicazione
  1. Sfruttare l’edge computing per supportare i requisiti di capacità, disponibilità e velocità

Il primo passo è aiutarli a valutare la capacità dell’infrastruttura esistente di supportare i servizi virtuali e di telemedicina chiedendo:

  • L’ospedale dispone della larghezza di banda necessaria per supportare una domanda sostenuta e elevata di servizi di telemedicina?
  • I sistemi di telemedicina sono integrati con i sistemi EHR e PACS?
  • Sono in grado di fornire costantemente la qualità e la disponibilità di cui questi servizi hanno bisogno per svolgere un ruolo più significativo nella cura dei pazienti?
  • Come appare la futura strategia di telemedicina dell’operatore sanitario?


Le discussioni identificheranno le vulnerabilità nelle infrastrutture dei clienti. Avendo chiaramente definito questi punti, è possibile aiutarli a tracciare il loro percorso per garantire che forniscano un valore straordinario a pazienti e medici.

Le aree da trattare includono:

Workstation

I nuovi ordini di apparecchiature come monitor o stazioni di lavoro infermieristiche sono opportunità per vendere la protezione dell’alimentazione. In queste situazioni, le soluzioni UPS desktop e gli switch KVM sono componenti aggiuntivi essenziali.

Rack e piccole infrastrutture IT

L’aumento dei volumi di dati richiede maggiori capacità di elaborazione, archiviazione e comunicazione. L’infrastruttura Edge situata nell’ambiente sanitario distribuito ospiterà switch e router di grandi dimensioni, oltre a server più potenti per consentire l’edge computing. Per garantire prestazioni e tempo di attività, i clienti hanno bisogno di un migliore monitoraggio e di una migliore gestione dell’alimentazione.

Closet e ambienti edge

I closet originariamente progettati per le telecomunicazioni ora ospitano server, switch, router e altro ancora. Con l’aggiunta di più apparecchiature, questi ambienti richiederanno nuove soluzioni di alimentazione, raffreddamento e monitoraggio.

Prepararsi per le opportunità di telemedicina

La pandemia ha ridotto molte barriere all’adozione più ampia della telemedicina. I professionisti IT che hanno reagito rapidamente all’aumento di richieste devono ora continuare a espandere la fornitura di servizi mantenendo al contempo il tempo di attività e le prestazioni.

Insieme, possiamo aiutare i clienti del settore sanitario a estendere più facilmente l’accesso alle cure, aumentare la soddisfazione dei pazienti e ridurre i costi.

Il modo migliore per iniziare è rivedere i dettagli alla base della nostra offerta di telemedicina con queste nuove risorse:

Articoli correlati

MY ACCOUNT
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione