Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Ambiente: impegno per la sostenibilità

Vertiv sta studiando degli approcci volti a ridurre l'impronta di carbonio e sviluppare prodotti a risparmio energetico e idrico da proporre ai clienti.

Creiamo soluzioni per i clienti

Vertiv collabora con impegno con i clienti per risolvere i complessi problemi legati all'infrastruttura digitale critica. Per noi è importante valutare con attenzione la progettazione, lo sviluppo, l'uso e lo smaltimento dei prodotti. Una parte della strategia alla base delle soluzioni di Vertiv si concentra sulla fornitura di prodotti e servizi che consentono a clienti come Orange S.A., uno dei principali operatori di telecomunicazioni a livello mondiale, di raggiungere i propri obiettivi ambientali e di sostenibilità. Che si tratti di prodotti a risparmio energetico o idrico, di integrazione di energie rinnovabili o di servizi di ottimizzazione, Vertiv contribuisce all'attività e all'operatività delle strutture essenziali dei clienti riducendo al contempo il loro impatto ambientale.

Le soluzioni di Thermal Management di Vertiv sono leader per efficienza energetica e riduzione dei consumi di acqua e molti dei nostri gruppi di continuità (Uninterruptible Power Supply, UPS) sono certificati ENERGY STAR®. Siamo anche un punto di riferimento del settore nella progettazione di sistemi UPS per data center con batterie agli ioni di litio a lunga autonomia che richiedono meno manutenzione e sostituzioni rispetto alle batterie tradizionali. Abbiamo inoltre soluzioni per favorire l'integrazione dei pannelli solari per alimentare i carichi di potenza utilizzati nelle reti di telecomunicazione. In molte aree del mondo proponiamo servizi di ottimizzazione per consentire ai data center e all'infrastruttura digitale essenziale di funzionare nel modo migliore.

Ecco alcuni esempi delle nostre soluzioni di maggior successo:

800x600-314143__314167_0.jpg
800x600-166238-powerhero-july_167196_0.jpg

Riduzione del consumo energetico dei clienti

L'efficienza energetica è nel DNA delle nostre soluzioni, come i nostri sistemi di controllo del raffreddamento intelligenti che riducono il consumo energetico ottimizzando l'interoperatività dei sistemi. Vertiv ha sviluppato il progetto Energy Logic, una roadmap in 10 fasi che promuove il miglioramento dell'efficienza delle apparecchiature IT. Questa strategia, condivisa con il pubblico da oltre un decennio, permette agli operatori delle strutture di individuare nuovi modi per ridurre il consumo energetico dei loro sistemi.

Ci prepariamo per un futuro senza emissioni di carbonio: iniziative per i colocator che vogliono ridurre la dipendenza dall'energia basata sul carbonio
800x600-314143__314167_0.jpg

Gestione idrica

Come pioniere della gestione termica nelle strutture critiche, Vertiv ha una grande esperienza nelle soluzioni di raffreddamento ad alta efficienza energetica e idrica. Secondo le nostre stime dal 2013, anno in cui li abbiamo presentati, i nostri sistemi di raffreddamento senza acqua hanno consentito di risparmiare miliardi di litri d'acqua in tutto il mondo e a ogni implementazione di ridurre il consumo idrico di 15 milioni di litri all'anno rispetto agli impianti a ciclo aperto con acqua.

Conseguenze dell'utilizzo dell'acqua sui costi e sulla sostenibilità dei data center
800x600_ice_datacenter_0026_ds_se_211220_347721_0.jpg

Progettazione efficiente dei data center

Collaboriamo strettamente con i clienti per progettare data center ottimali per i loro obiettivi, dalla riduzione del consumo di energia e acqua fino alle implementazioni ibride. Partecipiamo anche a numerose iniziative di settore e governative volte a ridurre il consumo energetico o a testare e certificare i prodotti.

Vertiv partecipa al programma di partnership RISE per lo sviluppo di tecnologie sostenibili per i data center

Miglioramento continuo delle attività operative

Vertiv sta sviluppando in tutto il mondo piani per ridurre l'impronta di carbonio delle proprie attività.

Vertiv si impegna per la sostenibilità delle proprie attività globali e collabora con i clienti per realizzare soluzioni in grado di soddisfare le esigenze crescenti di un mondo digitale. Come sviluppatori di infrastrutture digitali fondamentali vogliamo soddisfare la crescente domanda di dati con dedizione, innovazione e pratiche aziendali responsabili.

Ci impegniamo per ridurre l'impronta di carbonio delle nostre attività e per attenuare i rischi associati al cambiamento climatico. Stiamo sviluppando un sistema per misurare l'impronta di carbonio, il consumo di energia e acqua e la produzione di rifiuti nella nostra organizzazione. Vertiv ha anche intrapreso diverse iniziative per il miglioramento ambientale, dall'illuminazione a LED agli aggiornamenti delle apparecchiature, fino all'acquisto di energia rinnovabile. I nostri team responsabili dell'ambiente, della salute e della sicurezza hanno un ruolo attivo nel fornire supporto e indicazioni al personale degli impianti di produzione in merito ai miglioramenti ambientali e alle pratiche che favoriscono la salute e la sicurezza. Con l'implementazione del Vertiv Operating System (VOS), tutti i dipendenti hanno accesso a corsi formazione sulle best practice relative alla riduzione dei rifiuti e sono tenuti a seguirle.

I principi fondamentali di Vertiv sull'ambiente:
  • ci impegniamo a rispettare le leggi e le normative ambientali vigenti
  • Nelle nostre strutture adottiamo procedure e aggiorniamo le attrezzature al fine di risparmiare energia, acqua e altre risorse, riducendo inoltre le emissioni di gas serra.
  • Cerchiamo di ridurre (e se possibile eliminare) i rifiuti pericolosi riducendone la produzione alla fonte e riciclandoli.
  • Organizziamo regolarmente corsi di formazione per informare i dipendenti su leggi e normative nuove o in evoluzione, pratiche di prevenzione dell'inquinamento e di minimizzazione dei rifiuti.
  • Valutiamo le nostre attività nell'ambito dell'impegno per la conformità a questi principi.

Ci aspettiamo inoltre che i nostri fornitori aderiscano a principi ambientali analoghi che si riflettono nel Codice di condotta per i fornitori di Vertiv.

L'impegno di Vertiv è testimoniato dalle certificazioni ISO in molte delle nostre sedi per quanto riguarda la gestione della qualità, l'ambiente e la sicurezza. Questo impegno è inoltre supervisionato dal Comitato direttivo esecutivo per la governance ambientale e sociale di Vertiv, compresi tra gli altri il Chief Operating Officer e il Chief Legal Counsel, e viene esaminato periodicamente dal Consiglio di amministrazione di Vertiv.

Certificazioni ISO

Vertiv adotta sistemi di gestione ambientale presso i propri impianti di produzione, con una politica che incoraggia un impegno continuo nelle seguenti aree:

  • Qualità delle procedure, dei prodotti, delle soluzioni e dei servizi
  • Tempestività delle consegne e del supporto; semplificazione dell'attività aziendale
  • Attività studiate per ridurre al minimo l'impatto ambientale
  • Valore offerto ai clienti, ai dipendenti e agli stakeholder

Abbiamo sviluppato questi sistemi in linea con le norme riconosciute in tutto il mondo dall'Organizzazione internazionale per la normazione (International Organization for Standardization, ISO) e stiamo lavorando per ottenere la certificazione ISO per tutti i nostri sistemi di gestione ambientale ed energetica a livello globale.

Molti dei nostri siti hanno già le seguenti certificazioni ISO:

800x600-314143__314167_0.jpg
Login dei partner

Lingua & Ubicazione