Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Storia

Combinare lo spirito imprenditoriale di una startup con le risorse e la presenza di un leader affermato.

Forti di un passato importante di leader in soluzioni che hanno cambiato il volto del settore e con una meritata fama di innovatori, Vertiv e i suoi partner continuano a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi in materia di alimentazione elettrica, condizionamento, accesso e controllo, monitoraggio e gestibilità.

Offriamo le competenze di cui avete bisogno, l'affidabilità che pretendete e le risorse che solo un partner globale può garantire. Questo ci ha consentito di fare da battistrada nell'evoluzione della tecnologia dal mainframe al cloud, e nella sua espansione in ogni area di attività.

Ma non siamo diventati un leader dell'industria nell'arco di una notte. Anche se i nostri prodotti affondano le radici negli albori dell'era informatica, la nostra organizzazione ha iniziato a prendere forma nel 2000 quando Emerson ha riunito sotto l'ombrello Network Power le sue tecnologie infrastrutturali cruciali. Originariamente formata dai marchi Asco e Liebert, Emerson Network Power si è affermata immediatamente come fornitore leader di soluzioni di alimentazione, monitoraggio e gestione termica per tecnologie critiche in data center, reti di telecomunicazioni, strutture sanitarie, commerciali e industriali.

Dal 2000 Emerson non ha mai smesso di investire in questo ramo di attività, acquisendo lo stabilimento esterno e la divisione degli alimentatori della Marconi nel 2004 per ampliare la sua presenza nel settore delle telecomunicazioni; Knurr nel 2006 per rafforzare la sua offerta di sistemi di enclosure; Avocent nel 2009 per aggiungere capacità di gestione remota e software; e infine Chloride nel 2010 per ampliare la propria gamma di soluzioni di alimentazione, specie per applicazioni industriali. In tutto questo periodo, ha continuato a sviluppare nuove soluzioni per infrastrutture critiche che offrissero maggiore affidabilità, efficienza e flessibilità per tecnologie di cruciale rilevanza.

Più recentemente, Emerson Network Power si è distinta quale pioniere in gestione dell'infrastruttura dei data center (DCIM) e in infrastruttura integrata. La piattaforma Trellis DCIM è stata la prima a usare i dati in tempo reale per ottimizzare la gestione dei data center ed è stata riconosciuta quale leader in ogni Magic Quadrant DCIM pubblicato da Gartner. Emerson Network Power è stata anche la prima a offrire una soluzione integrata per infrastrutture basate su file e ha collaborato con i principali sviluppatori di data center alla realizzazione dei primi data center free-standing interamente modulari.

Ora, l'intero ventaglio di soluzioni offerte da Emerson Network Power, nonché le persone che stanno dietro di esse, sono parte di Vertiv. Come Vertiv, partiamo forti del successo del nostro passato ma stiamo allargando le nostre capacità e il nostro impegno per portare avanti la nostra missione: progettare, realizzare e fornire assistenza su tecnologie mission-critical all'altezza delle richieste dei nostri clienti.

CRONOLOGIA

1985

Emerson acquisisce ASCO, che costruisce commutatori di trasferimento dell'alimentazione critici per sistemi a elevata disponibilità.

1987

Emerson acquisisce Liebert Corporation, un pioniere in gestione termica e protezione dell'alimentazione per sistemi IT.

2000

Emerson dà vita alla divisione Network Power per riunire le proprie tecnologie per infrastrutture critiche sotto un unico marchio.

2001

Emerson Network Power aumenta la sua presenza in Asia con l'acquisizione di Avansys, il principale fornitore di alimentazione di rete della Cina, e con la costituzione di Emerson Network Power India.

2004

Emerson Network Power acquisisce lo stabilimento esterno e la divisione degli alimentatori della Marconi, espandendo le proprie soluzioni per l'industria delle telecomunicazioni.

2006

Emerson Network Power acquisisce la tedesca Knürr AG, un fornitore leader di sistemi di enclosure e armadi.

2007

Emerson Network Power introduce Energy Logic, un processo completo in 10 fasi per la riduzione dei consumi energetici dei data center.

2009

Emerson Network Power acquisisce Avocent, un fornitore leader di software per la gestione di service processor e data center e di soluzioni KVM.

2010

Emerson Network Power introduce l'UPS DC NetSure™, il primo UPS DC integrato basato su file progettato per il mercato dei data center.

2010

Emerson Network Power acquisisce Chloride, un innovativo produttore di UPS con una forte presenza in Europa e soluzioni di alimentazione personalizzabili per applicazioni industriali.

2011

Emerson Network Power lancia l'unità di condizionamento di precisione Liebert® DSE con economizzazione integrata, in grado di aumentare la capacità dei data center di usare il freecooling.

2012

Emerson Network Power lancia la piattaforma Trellis, la sua soluzione di gestione in tempo reale dell'infrastruttura dei data center.

Emerson Network Power introduce la famiglia Smart Solutions, soluzioni infrastrutturali modulari e integrate.

2014

Emerson Network Power introduce Liebert eXL, un UPS ad alta efficienza per data center di grandi dimensioni, con capacità di comunicazione e gestione integrate.

Emerson Network Power aiuta Facebook a supportare la sua tecnica di Rapid Deployment Data Center (RDDC) con un approccio interamente modulare alla costruzione di data center.

Emerson Network Power crea una partnership con altri produttori di tecnologie di punta per creare Redfish, una specifica scalabile aperta per la gestione di server fuori banda.

2016

Viene lanciata Vertiv come divisione autonoma.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione