Una nuova protezione Edge
Edge è un’evoluzione, non una rivoluzione.
Sicurezza dei dati
Per quanto riguarda la sicurezza dei dati, i tuoi clienti dovranno affrontare molte sfide. Oltre alle misure adottate online, ecco alcuni approcci che possono risultare utili per configurare la loro infrastruttura.
Le sfide Edge
Cosa fare:
Consiglia l’installazione di sensori. Possono rilevare la porta aperta (invio di un avviso quando si apre una porta), allagamenti o monitorare la temperatura.
Soluzioni:
Cosa fare:
Trova una soluzione di monitoraggio remoto che consenta non solo di visualizzare i dati, ma anche di impostare allarmi e apportare modifiche che non richiedano la presenza fisica dell’operatore.
Cosa fare:
Quando vendi uno switch di rete, allunga l’aspettativa di vita aggiungendo un dispositivo che può risultare utile con il flusso d’aria del rack.
Trova la soluzione giusta
Utilizza questi strumenti di selezione per individuare la soluzione più adatta alle esigenze del cliente.
Punti di discussione utili
Nel 2020 il costo medio di una violazione del data center supererà
$150 milioni
Il 43%
dei crimini informatici è rivolto contro le piccole imprese
Gli hacker lanciano un attacco ogni
39
secondi
- La proliferazione dei dispositivi IoT può causare nuove problematiche per i tuoi clienti. I tuoi clienti saranno interessati alla crittografia dei dati, alle pratiche di controllo degli accessi e all’utilizzo di tunneling VPN.
- Con l’aumentare del numero di dispositivi IoT, è fondamentale che il settore IT comprenda i potenziali problemi di sicurezza relativi a tali dispositivi e si assicuri che i sistemi possano essere adeguatamente protetti.
- La ridondanza e la gestione del failover sono fondamentali per i dispositivi che elaborano i dati nell’Edge per far sì che i dati vengano consegnati ed elaborati correttamente quando un singolo nodo smette di funzionare.
Sicurezza dell’infrastruttura
Semplici modifiche apportate all’infrastruttura del cliente possono fare una grande differenza quando si tratta di proteggere i loro ambienti Edge. Ecco alcuni suggerimenti per guidarli in questo processo e i modi in cui possiamo aiutarvi.
Le sfide Edge
Cosa fare:
Trovare un server rack che possa essere bloccato. Per una maggiore protezione, una chiusura per ogni rack. Con più persone che entrano ed escono dalla struttura, il rischio si ridurrà, facendo sì che solo il personale addetto acceda alle apparecchiature critiche.
Soluzioni:
Cosa fare:
Trova una soluzione di monitoraggio remoto che consenta non solo di visualizzare i dati, ma anche di impostare allarmi e apportare modifiche che non richiedano la presenza fisica dell’operatore.
Cosa fare:
Trova una soluzione di monitoraggio remoto che consenta non solo di visualizzare i dati, ma anche di impostare allarmi e apportare modifiche che non richiedano la presenza fisica dell’operatore.
Trova la soluzione giusta
Utilizza questi strumenti di selezione per individuare la soluzione più adatta alle esigenze del cliente.
Punti di discussione utili
L’errore umano è responsabile del
22%
delle interruzioni non pianificate del data center
Sicurezza operativa
Le operazioni di un data center sono gli elementi che mantengono in esecuzione i sistemi e i flussi di lavoro. Al fine di eliminare i tempi di inattività, è importante che ciascuna installazione non solo sia dotata dell’infrastruttura necessaria a supportare l’installazione, ma che riduca anche i rischi per la sicurezza lungo il percorso. Ecco alcuni suggerimenti per guidarli in questo processo e i modi in cui possiamo aiutarvi.
Le sfide Edge
Cosa fare:
Consiglia l’installazione di sensori. Possono rilevare la porta aperta (invio di un avviso quando si apre una porta), allagamenti o controllare la temperatura.
Soluzioni:
Cosa fare:
Trova una soluzione di monitoraggio remoto che consenta non solo di visualizzare i dati, ma anche di impostare allarmi e apportare modifiche che non richiedano la presenza fisica dell’operatore.
Cosa fare:
Quando vendi uno switch di rete, allunga l’aspettativa di vita aggiungendo un dispositivo che può risultare utile con il flusso d’aria del rack.
Soluzioni:
Cosa fare:
Quando vendi uno switch di rete, allunga l’aspettativa di vita aggiungendo un dispositivo che può risultare utile con il flusso d’aria del rack.
Trova la soluzione giusta
Utilizza questi strumenti di selezione per individuare la soluzione più adatta alle esigenze del cliente.
Hai bisogno di maggiori informazioni?   Visita il nostro Partner Portal
Perfeziona il loro Edge con l’infrastruttura Vertiv
Le attività dei tuoi clienti si affidano all’IT per supportare nuove applicazioni Edge e per migrare il computing e l’archiviazione più vicino a clienti, dipendenti e dispositivi. Tuttavia essi non possono fare tutto questo da soli.
In qualità di Architects of Continuity, Vertiv offre un ampio portfolio di sistemi di infrastrutture intelligenti, software e servizi in grado di affrontare le sfide di affidabilità, scalabilità e gestione che i tuoi clienti devono affrontare durante l’evoluzione di edge. Non importa quale sia la sfida, Vertiv ha la soluzione.
Per ulteriori informazioni, clicca sugli indicatori arancioni all’interno dell’immagine.
Gestione dell’hardware
Scopri come ridurre i tempi di inattività e migliorare la sicurezza del data center utilizzando l’accesso e il controllo da remoto di Avocent
Avocent ACS 800 Serial Console
Avocent ACS 8000 Advanced Console Server
Avocent Local Rack Access Console
Rack & Enclosure
Prodotti rack e di contenimento flessibili ed economici per data center.
Thermal Management
La base della gestione del flusso dell’aria nel data center è il design del corridoio caldo-freddo, nel quale gli armadi sono disposti in file alternate con prese d’aria (corridoi freddi) e scarichi d’aria (corridoi caldi) l’una di fronte all’altro. Questa configurazione consente agli operatori del data center di concentrare la portata d’aria di raffreddamento solo dove è necessario, nelle prese d’aria IT, e di evitare costi e inefficienze inutili derivanti dal condizionamento dell’intero spazio.
Monitoraggio remoto
Che si tratti di monitoraggio delle batterie, di sistemi di rilevamento delle perdite, della temperatura, dei sensori per ambienti industriali difficili o di altri sistemi complessi dei data center, siamo tutti concordi sul fatto che si tratta di una parte essenziale per la protezione e la sicurezza di un impianto critico.
Vertiv Environet Alert - Presto disponibile
Trellis Power Insight - Presto disponibile
UPS
UPS intelligente ed efficiente per la protezione delle tue applicazioni mission-critical
UPS Liebert GXT5, 750-3.000 VA
Distribuzione dell’alimentazione in rack
La linea di Rack PDU di Vertiv soddisfa i vari requisiti di distribuzione dell’alimentazione delle applicazioni IT e ambientali.
Articoli correlati a Edge
Infocrossing Manages Its Dynamic Data Centers with Feature-Rich V...
febbraio 18, 2020Watch the senior director of IT security operations for Infocrossing, a Wipro company, as he visits Vertiv headquarters and validates his company’s decision to use the Vertiv VR rack in its five data centers to streamline infrastructure d...
Scopri di più