Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Peak edge performance

Edge is an evolution, not a revolution

Your customers are being asked to meet ever-increasing demands of their business and downtime is not an option. They need confidence that their infrastructure will stay running well into the future, here are some ways you can help:

 

Downtime Cause Selling Tips: Solutions that can help:
Working with outdated technology

Ensure each critical path is set up with a redundant path so that if one device is turned off or fails, there is another that can step in its place.

Color coding receptacles or power cords to identify A/B feeds can help reduce the chance of accidental removal of cables.

Vertiv Geist Monitored Rack PDU

Vertiv Geist Switched Rack PDU

Cyber Attacks You can help by ensuring the hardware purchased is set up with protection as well.

Data Security

Equipment Failure

Ensure proper backup power is purchased in case of a power outage

Vertiv Liebert GXT5, 500-3000VA

Vertiv Liebert GXT5, 3,000-10,000VA

Vertiv Liebert PSI5, 750-5,000VA UPS

Ensure each critical path is set up with a redundant path so that if one device is turned off or fails, there is another that can step in its place.

Vertiv Geist Monitored Rack PDU

Vertiv Geist Switched Rack PDU

Vertiv Geist Universal PDU (UPDU)

Outdated equipment can put your customers at a greater risk for failure. Look for programs that help with the transition process.

Trade-In Program

Software Failure

Outdated software is more susceptible to security breaches.

Recommend a new solution that has proper security protocols. Software failure can happen when proper testing has not been done. Recommend to your customer to experiment and test the software before implementing.

Environet

Natural Disasters

If in an area that is earthquake-prone OSHPOD certification is most likely required, Ensure proper backup power is purchased in case of a power outage.

Redundancy is key if your customer’s equipment is located in a high risk area for natural disasters. If possible – recommend setting up geo-redundancy (redundancy between physical locations).

Vertiv VR Rack

Vertiv Liebert GXT5, 500-3000VA

Vertiv Liebert GXT5, 3,000-10,000VA

 

Helpful Talking Points

 

  • Though not every business is the same, a survey showed quarter of companies lose between $301,000-$400,000 per hour of downtime with another 14% losing more than five million dollars per hour.
  • The steep cost of outages not only imposes a direct financial effect, but an indirect operational one as well. The operational strain downtime puts on a business effects added labor and reduced productivity in most cases.
  • There is also an element of reputation loss depending on the company. Take Target’s major data breach in 2013/ That reportedly cost them $162 million, and effected more than 70 million customers, with many of them taking to social media.

Recommended Edge Solutions

Offering a comprehensive list of critical infrastructure technologies to help protect your customer’s critical equipment.

Select an icon to show solutions

Mark Your Calendars

Keep your edge by attending our upcoming events designed for our partners.

Webinar

Helping Customers Deploy a Secure, Reliable Edge

Date: February 26, 2020 | 11:00 AM ET

Register Now

INDUSTRY EVENT

Xchange

Date: March 1-3, 2020 | San Antonio, TX

Learn More

Edge Related Articles

VR Rack Image Alt Text
Études de cas

Infocrossing Manages Its Dynamic Data Centers with Feature-Rich V...

février 18, 2020 En savoir plus

Langue et localisation