Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Background

Longreach Airport is the gateway to Outback Central Queensland in Australia. Owned and operated by Queensland Airports Ltd., the airport is located off the Lansborough Highway and services the central west region covering Longreach, Winton and Barcaldine townships.

Case Summary

Location: Australia

Vertiv Solution: SmartCabinet™

Critical Needs: 

Located 700 kilometres from the coast, Longreach is known as the ‘Heart’ of Queensland. The airport serves more than 3,000 passengers every month and is a hub for travellers seeking the outback experience in areas such as Mount Isa and Barkly. It is one of the oldest airports in Australia and was one of the founding centres for Qantas before being acquired by Queensland Airports in 2012.

Faced with extreme weather, one of the challenges the airport faced was bugs. Bugs, including crickets and grasshoppers, are common in the region, with the worst locust plague Longreach had experienced in 30 years occurring in 2010. These bugs can creep into IT systems and cause them to crash, forcing the airport to sweep them out every two months.

The area also suffers from extreme temperatures that can see highs of more than 45 degrees and lows below zero, putting pressure on IT systems and previously forcing the Airport to constantly replace its key IT infrastructure and restart systems daily. Outages have the potential to delay flights and require regular early starts for the airport’s staff.

Download the Case Study

Articles reliés

Langue et localisation