Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

According to Gartner, 25 billion connected devices will comprise the Internet of Things (IoT) by 2025. But even now, with IoT in its infancy, the data volumes being produced by networked devices worldwide are congesting data pipelines in the cloud.

As IoT continues to grow, we’re finding there isn’t enough bandwidth to handle all of the data being created and a remote, centralized data center can’t respond quickly enough to enable the productivity and downtime-reduction benefits that IoT adopters will expect. Plus, the current cloud-based model can’t effectively manage the huge volumes of data being created by these connected devices. This is why fog computing has become one of the hottest topics in the data center industry.

Fog computing – a term coined by Cisco – basically serves as a bridge between IoT connected devices and remote data centers. The solution to these huge volumes of data, as we’ve discovered in the data center, is intelligent controllers and gateways that collect data from devices operating in close proximity to each other or across devices that comprise a system. This local level of collection and control, which is what the fog computing model is built on, addresses several of the most significant challenges posed by IoT.

Similar in philosophy to the micro data centers now being deployed at the network edge to provide faster access to content and applications, the concept of fog computing connects multiple small networks of industrial systems into one large network across an enterprise. In the fog, application services are distributed across smart devices and micro data centers to improve efficiency and concentrate data processing so that only actionable data is transmitted. This provides a more efficient and effective method of dealing with the immense amount of data being generated by the sensors that comprise the IoT, while also allowing data to be aggregated and filtered locally to preserve bandwidth for actionable data.

While Fog Computing has the potential to help free up bandwidth for more valuable data traffic one must ensure that mission critical systems, information, data storage, communications, and the entire framework of the system are sufficiently protected, resilient, and able to recover from a local or regional fault. Unlike a data center where we protect the IT kit within the confines of the building with Fog Computing and the burgeoning IoT we will need to identify key nodes and ‘weak links’ to ensure system and business continuity.

Think of it this way – when one traffic light is out that is an inconvenience. When 100 traffic lights are out in a common area it is a major disruption to the morning commute. But when 10,000 traffic lights are out you have a regional emergency.

Do you think fog computing is the industry’s answer to the surplus of data created by IoT?

N’hésitez pas à vous abonner à notre blog pour connaître les toutes dernières tendances, technologies et actualités.

Articles reliés

MY ACCOUNT
Survol

Langue et localisation