The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Buscar un revendedor

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Las salas de servidores son espacios cerrados que ofrecen un punto central para que las organizaciones puedan gestionar sus recursos de servidores de red. El diseño de estos entornos debe tener en cuenta la potencia y la conectividad a la red, la ventilación y el control de la temperatura de la sala, la seguridad de la sala y los racks, y la protección sísmica y contra incendios.

Las salas de servidores se diferencian de dos entornos de servidores similares: los centros de datos y los microcentros de datos.

Los centros de datos pueden entenderse como un edificio compuesto por muchas salas de servidores. Sin embargo, en la práctica los verdaderos centros de datos se diferencian de las salas de servidores en el ancho de banda de red que deben admitir. Mientras que una sala de servidores normalmente alimenta solo los recursos necesarios para una organización, un centro de datos puede dar soporte a muchas organizaciones y miles o millones de usuarios simultáneamente. Por lo tanto, requieren diseños y equipos altamente especializados. Efectivamente, esto coloca a los centros de datos en una categoría superior.

Los microcentros de datos se aproximan más al concepto de salas de servidores, pero son unidades portátiles completamente cerradas que pueden usarse para ampliar las capacidades de datos de una organización según la demanda. Gracias a los rápidos beneficios de implementación, los microcentros de datos han permitido ampliar la capacidad de computación de datos en áreas remotas, para crear capacidad durante desastres naturales y ofrecer capacidad temporal a la hora de trasladar los centros de datos.

 

Consideraciones sobre el diseño de las salas de servidores

A la hora pensar en el diseño de un entorno de sala de servidores, se deben considerar las siguientes características: las especificaciones de la sala, el equipo, la prevención contra incendios y el enfriamiento. Las decisiones sobre el diseño deberían tomarse a la luz de la capacidad de los servidores que la organización necesita y la capacidad total de los servidores que la sala de servidores asignada permitirá. Infrautilizar el espacio puede generar ineficiencias, mientras que la sobreutilización del espacio puede aumentar los riesgos que podrían llevar a mayores costos o incluso eventos peligrosos.

  • Las especificaciones de la sala incluyen paredes con aislamiento acústico, puertas amplias para el acceso de los equipos, pisos antiestáticos para evitar descargas electroestáticas y una ventana que contribuye con la seguridad de la sala y el control de la temperatura.
  • Las consideraciones en cuanto al equipo incluyen la densidad de la potencia necesaria (medida en vatios por pie cuadrado o kilovatios por rack), el amarre sísmico y la conexión a tierra para los racks de servidores, el espacio libre para la movilidad del equipo (con una altura típica de 9 pies), la altura del cielorraso que pueda alojar los conductos de ventilación sobre el espacio libre de la sala y la inclusión de al menos un teléfono en la sala.
  • Las consideraciones en cuanto a la prevención de incendios incluyen el uso de sistemas de extinción de incendios con agentes no líquidos y la resistencia al fuego deseada para las salas de servidores, especialmente si el cableado pasa por el cielorraso o el piso.
  • Las consideraciones en cuanto al enfriamiento incluyen la distribución del aire en el piso o los conductos en el cielorraso que llevan el aire frío hasta los puntos calientes o la configuración de pasillo caliente/pasillo frío que favorece la optimización del enfriamiento y la ventilación.

 

Los servicios en las salas de servidores

Las salas de servidores tendrán otras consideraciones relacionadas con sus procedimientos operativos normales y de gestión diaria, incluida la instalación de equipo nuevo y la eliminación del equipo existente o averiado. Las siguientes áreas destacan consideraciones generales sobre buenas prácticas que deberían revisarse periódicamente.

  • La instalación de servidores: las instalaciones deberían incluir suministros eléctricos redundantes, una separación entre el cableado de potencia y el de datos, un cableado clasificado y certificado, una distribución del peso en los racks que favorezca las configuraciones de bases pesadas y una reducción en las longitudes del cableado de datos y de fibra que no supere el radio de curvatura permisible.
  • La disposición de la red: los conmutadores y otros equipos de red deben colocarse de manera lógica para minimizar las longitudes del cableado. Además, los sistemas críticos que requieren redundancia deberían contar con routers y conmutadores adicionales fijados a los suministros eléctricos redundantes.
  • El retiro de los servidores: todos los cables y el equipo de servidores deben retirarse y etiquetarse adecuadamente antes de la eliminación, mientras que la base de datos de activos debe actualizarse para reflejar el retiro de los servidores.
  • La gestión de la respuesta ante emergencias: se debe definir y establecer políticas ante emergencias en el lugar, así como el procedimiento de respuesta ante emergencias puesto en práctica. Debe haber políticas de comunicaciones en el lugar en caso de emergencias con los kits de emergencia y los extintores disponibles.
  • Procedimiento y desarrollo de políticas: debe haber libros de registros disponibles que describan todas las políticas y los procedimientos. Además, las políticas deberían revisarse y actualizarse anualmente.
  • La gestión de las herramientas y el equipo de soporte en el sitio: se debe mantener un registro del inventario en el sitio. Se deben establecer procedimientos para contabilizar las herramientas y el equipo, así como su mantenimiento.

 

Las opciones para el diseño de las salas de servidores y de la infraestructura

Las opciones para el diseño de las salas de servidores son muy variadas. A medida que aumenta la demanda de capacidad informática por parte de los usuarios y la tecnología avanza junto con este crecimiento, el mercado continuará viendo nuevos vendedores y ofertas de tecnología que incluyan soluciones generales y especializadas para salas de servidores. La siguiente información lo ayudará a elegir los componentes adecuados para satisfacer sus necesidades únicas.

 

Racks y gabinetes

Los racks de servidores y los gabinetes ofrecen una estructura para proteger sus servidores dentro de la sala de servidores. Normalmente, podrán alojar unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS) y otros hardware. La elección de los mejores racks para servidores radica en determinar el tamaño, el tipo, la estrategia de enfriamiento, la distribución eléctrica y la seguridad necesarios para el espacio de su organización.

Los tamaños de los racks de servidores se encuentran estandarizados y se miden en unidades de rack (RU o U), que indican cuántos servidores pueden alojar. Además, existen muchos tipos disponibles, que van de sencillos a sólidos, incluidos racks pequeños, racks portátiles, racks para centros de datos de tamaño estándar y gabinetes completamente cerrados y resistentes al agua y el polvo.

Conozca más: Instalaciones, gabinetes y sistemas de racks

 

Potencia: Redundancia y distribución

Las opciones de sistemas de potencia tienen el objetivo de proteger los sistemas críticos de fluctuaciones perjudiciales en el suministro eléctrico y mantener los servidores en continua operación. Estas opciones incluyen sistemas para la energía de respaldo en caso de emergencia, distribución eléctrica y monitoreo de la potencia. Algunas soluciones comunes incluyen:

  • Las unidades de distribución de energía para racks: estas rPDU ofrecen múltiples salidas para distribuir la electricidad a varios dispositivos y cuentan con factores de forma que se ajustan a casi cualquier rack de servidores. Las rPDU por lo general incluyen protección contra sobretensiones y los modelos más avanzados ofrecerán medición de la potencia y controles remotos de encendido.
  • Las unidades de suministro ininterrumpido de energía: también conocido como sistema de energía de respaldo, un UPS ofrece a una regulación entre el suministro eléctrico proveedor y los dispositivos conectados al servidor. En caso de un corte eléctrico, estas unidades ofrecen alimentación hasta que se restablezca el suministro o se encienda una fuente de alimentación alternativa.
  • El software de monitoreo de la potencia: en las organizaciones donde los periodos de inactividad son una preocupación crítica, el uso de rPDU inteligentes, sensores y software de monitoreo para centros de datos es esencial para optimizar las operaciones y garantizar la continuidad empresarial.

Conozca más: Productos de potencia crítica

 

Control de la temperatura

Puede que resulte adecuado enfriar las salas de servidores pequeñas con el sistema de aire acondicionado de confort del edificio, pero otras salas más grandes o densas podrían necesitar un gerenciamiento térmico más preciso con soluciones de enfriamiento diseñadas específicamente para el equipo crítico de TI. En el caso de las aplicaciones de computación de alto rendimiento, los sistemas de enfriamiento líquido podrían ser la solución más adecuada.

¿Por qué es importante el monitoreo de la temperatura de las salas de servidores?

Conozca más: Soluciones de gerenciamiento térmico

 

Accesibilidad (control de acceso)

Proteger las salas de servidores y controlar el acceso es una preocupación crítica para muchas organizaciones. Sin embargo, además de proteger el acceso a las salas de servidores o los gabinetes, hay muchos dispositivos que ayudan a las organizaciones a proteger sus activos de TI y aumentan la productividad. Los conmutadores KVM sobre IP mejoran la seguridad al minimizar la necesidad de acceso in situ, lo cual permite que los administradores puedan controlar los equipos de forma remota.

Conozca más: Gestión, control y monitoreo

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación