El mercadeo experiencial que utiliza la realidad virtual (VR) en las exposiciones comerciales destaca el tipo de aplicaciones con uso intensivo de datos compatibles con las soluciones de infraestructura de Vertiv
Como Arquitectos de la Continuidad que desarrollan una infraestructura preparada para el futuro y para miles de clientes de centros de datos alrededor del mundo, Vertiv tiene algo muy claro: si no usted está en el borde, pronto lo estará.
Por supuesto, no nos referimos al dicho popular que describe el estilo, un tanto peligroso, de vivir al límite; más bien, hablamos de tener una infraestructura de computación y almacenamiento en el borde de su red para satisfacer las necesidades de su negocio de forma más eficiente.
De acuerdo con las respuestas de una reciente encuesta realizada a casi 500 profesionales de centros de datos, las cuales contribuyeron con el informe de Vertiv El Centro de Datos del 2025: Más Cerca del Borde de la Red, más de la mitad de los encuestados (53%) con sitios en el borde o aquellos que esperan tener sitios en el borde en 2025 prevén que la cantidad de sitios en el borde de la red que soportan crecerá al menos en un 100%. El 20% de los encuestados espera un aumento del 400% o más.
Claramente, las empresas están desarrollando arquitecturas híbridas compatibles con la computación en el borde de la red de manera más general, con el fin capitalizar los cuatro arquetipos en el borde de la red que están impulsando este crecimiento masivo. Uno de esos arquetipos se define como las aplicaciones con uso intensivo de datos. En estos casos de uso, como la realidad virtual (VR), la gran cantidad de datos, el costo o el ancho de banda hacen que no sea práctico transferirlos desde la red directamente hasta la nube, o desde de la nube al punto de uso.
Vertiv comprende bastante bien este caso de uso en particular y ha utilizado la realidad virtual en algunos eventos para que sus clientes puedan explorar y diseñar soluciones de continuidad digital en 3D, y puedan luego compartir esos diseños con sus colegas a través de un teléfono inteligente.
Al trabajar con Axonom, un proveedor global de software configurador de productos visuales y virtuales, Vertiv adoptó la Powertrak Virtual Reality como una herramienta de enseñanza interactiva para ofrecer a los compradores potenciales, novatos o experimentados en productos de Vertiv, una forma de comprender el esquema completo de una solución en el borde de la red.
Vertiv utiliza la realidad virtual para transportar a los asistentes de las exposiciones comerciales a una solución en el borde ubicada en una instalación, cerca de una torre celular, una escuela u otra ubicación remota. Los usuarios utilizan auriculares y controladores manuales para navegar por todo el espacio, interactuar con el equipo y ver animaciones que demuestran el valor y los principales conceptos clave de los productos.
Esta experiencia permite que los responsables de la toma de decisiones puedan comprender más detalladamente toda la infraestructura en el trabajo. Los usuarios pueden navegar por todo el espacio y observar la ubicación espacial de las soluciones de filas y racks de Vertiv como si realmente estuvieran en el sitio. Pueden personalizar un rack Vertiv VR y colocar servidores, dispositivos de potencia, enfriamiento y almacenamiento en la unidad. Las animaciones demuestran cómo maximizar el espacio y la eficiencia dentro de los productos Vertiv.
Al igual que Vertiv, los fabricantes aprovechan la realidad virtual para conectarse, educar y dejar una impresión impactante en el público meta. Sin embargo, los líderes de mercadeo valoran los beneficios del retorno de la inversión (ROI). La realidad virtual es una manera económica y portátil de presentar productos grandes o variados. Contribuye a eliminar o reducir el envío de modelos de exhibición, lo cual ahorra costosas tarifas de envío, almacenamiento y transporte.
Para las empresas que venden productos personalizables en diversos entornos, ofrecer una experiencia interactiva e inmersiva crea curiosidad, muestra una amplia gama de productos en diversos escenarios, lleva a conversaciones más serias, influye en cómo los responsables de la toma de decisiones ven su negocio (innovador y enfocado en el cliente) y ofrece una experiencia inolvidable.
Juntos, la Powertrak Virtual Reality y el Powertrak 3D Product Configurator de Axonom son una plataforma óptima que está transformando la manera en que los consumidores aprenden, validan y ordenan productos configurables en entornos configurables. Visite los stands de Vertiv en estos próximos eventos para experimentar de primera mano la Powertrak Virtual Reality y aprender más sobre cómo Vertiv soporta los ecosistemas de TI desde el núcleo hasta el borde de la red.
| 
 Eventos de Data Center Dynamics  | 
||
| 
 31 de marzo - 1 de abril  | 
 15-16 de junio  | 
 5-6 de octubre  |