Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Buscar un revendedor

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

¿Sabe cómo minimizar las emisiones de carbono en su red de telecomunicaciones y reducir las pérdidas de energía de CD hasta un 75%?

Henrik Nilén •

El uso de rectificadores con una eficiencia del 98% aumenta los ahorros en costos energéticos para un rápido rendimiento de la inversión

Escalar la infraestructura de la red para soportar la continua demanda para una mayor comunicación móvil es un desafío en sí mismo, pero hacerlo y al mismo tiempo minimizar el impacto ambiental y la cantidad de energía consumida por estas redes de telecomunicaciones añade otro nivel de complejidad a una industria de telecomunicaciones que evoluciona rápidamente.

¿Por qué necesitamos nuevamente los sistemas eléctricos de CD energéticamente eficientes?

Aunque los equipos más nuevos suelen ser más eficientes, podrían no ser capaces de ajustar el consumo energético necesario para manejar el aumento en el tráfico móvil esperado con la red 5G.

De acuerdo con Cisco, el tráfico de datos mundial en el 2021 será casi siete veces mayor a la cantidad del tráfico visto en el 2016: un tráfico de datos móviles estimado de 49 exabytes por mes.

Este tipo de tráfico no solo genera preocupaciones sobre la eficiencia energética y los gastos operativos, sino que también genera preocupaciones ambientales. Se espera que para el 2020 las emisiones de gases de efecto invernadero causadas indirectamente por los teléfonos inteligentes alcancen los 125 megatones de dióxido de carbono (CO2) equivalente.

¿Cómo podemos lograr que nuestra infraestructura de red alcance este nivel de eficiencia?

Los arquitectos de sistemas eléctricos y sus sistemas de respaldo necesitan ser diligentes para hacer frente a estas preocupaciones. Incluso un pequeño cambio en la infraestructura, como el uso de un rectificador más eficiente, puede contribuir enormemente a reducir la huella de carbono en las instalaciones críticas que necesitan estos sistemas para garantizar la continuidad empresarial.

Por casi una década, los rectificadores con eficiencia del 96-97% han estado disponibles, pero Vertiv ha alcanzado un nuevo hito con su rectificador con una eficiencia del 98%, el cual permite que los propietarios y los operadores de los sistemas puedan optimizar el consumo energético en todas las condiciones de carga.

Gracias a los avances tecnológicos y a componentes como el nitruro de galio (GaN), el cual permite una muy alta eficiencia y mejores densidades de potencia, la pérdida de energía puede reducirse hasta un 75% en comparación con los rectificadores con una eficiencia del 92%, los cuales son ampliamente utilizados en la actualidad. Afortunadamente, el rendimiento de la inversión para un rectificador más eficiente tiene lugar rápidamente y puede contribuir a ajustar el aumento continuo de los costos energéticos.

Lea nuestro artículo técnico para conocer más sobre el rectificador con una eficiencia del 98% y visite nuestra calculadora de eficiencia para descubrir cómo ser ecológico nunca antes había sido tan asequible.

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación