Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Einen Vertriebspartner finden

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Laut der Studie von Omdia kommen nachhaltige und innovative Technologien wie Kaltwasser- und Verdunstungskühlung sowie verschiedene Formen des Liquid Cooling immer stärker zum Einsatz

München, Deutschland [07. Dezember 2020] – Vertiv (NYSE: VRT), weltweiter Anbieter kritischer IT-Infrastruktur- und Continuity-Lösungen, ist laut dem Marktforschungsunternehmen Omdia weltweit der größte Anbieter auf dem innovativen und sich stark verändernden Markt für Rechenzentrumskühlung. Die Studie von Omdia zeigt, dass die klassischen und weiterhin wichtigen Technologien zur Wärmeableitung wie beispielsweise Direct Expansion (DX), Kaltwasser oder Verdunstungskühlung nachhaltiger werden. Aber auch andere Kühltechnologien, wie beispielsweise verschiedene Formen der Flüssigkühlung werden weiter zunehmen, da die Betreiber von Rechenzentren kontinuierlich nach höherer Effizienz streben und mit Rechenleistungen umgehen müssen, die immer stromintensiver werden.

Die Studie „Data Center Thermal Management Report 2020“ von Omdia basiert auf Daten aus den Jahren 2018 und 2019 und zeigt, dass Vertiv auf dem globalen Markt für Rechenzentrumskühlung über einen Anteil von 23,5 Prozent verfügt – das sind 10 Prozent mehr als der Anteil des nächsten Wettbewerbers. Omdia prognostiziert zudem einen Anstieg des Marktes für Thermal Technology von 3,3 Milliarden Dollar im Jahr 2020 auf mehr als 4,3 Milliarden Dollar im Jahr 2024. Mit einem Marktanteil von 37,5 Prozent, welcher mehr als 20 Prozent über dem des nächstgrößten Anbieters liegt, steht Vertiv auch im globalen Markt für Perimeter-Wärmetechnologien an der Spitze.

Künftige Entwicklungen bei Kühlsystemen in Rechenzentren
Zusätzlich zur Marktanalyse gewährt der Bericht Einblicke in die Entwicklung der Kühltechnologie für Rechenzentren. Bereits etablierte Technologien wie Kältemaschinen und Perimeter-Kühlung werden weiterhin einen großen Marktanteil einnehmen. Laut Omdia ist Split DX zwar nach wie vor die wichtigste Form der Wärmeableitung in Rechenzentren, doch Kaltwasser- und Verdunstungstechnologien gewinnen zunehmend an Bedeutung. Darüber hinaus hat die Zunahme von Cloud- und Colocation-Diensten ein starkes Wachstum von Air Handling Units (AHU) im zweistelligen Bereich bewirkt.

Omdia erwartet bis 2024 auch eine Verdopplung des Wachstums im Bereich des Liquid Cooling – speziell bei der Immersions- und Direct-to-Chip Kühlung. Die ausschlaggebenden Faktoren dafür sind der steigende Stromverbrauch von Chips und Servern, die Zunahme des Edge Computings, die höheren Rack-Dichte sowie Energieeffizienz- und Nachhaltigkeitsanforderungen.

„Der Markt für Thermal Management in Rechenzentren steht vor einem Wendepunkt. Die aktuellen, luftbasierten Kühllösungen treiben das Wachstum an, können jedoch nur Rack-Dichten bis 10 kW effektiv kühlen. Um High-Density Implementierungen und effizientere Abläufe zu unterstützen, kommen nun neue Technologien, Produkte und Designs auf den Markt, was die Marktdynamik bis 2024 verändern wird“, so Lucas Beran, Autor des Berichts und leitender Analytiker im Bereich Cloud und Rechenzentren bei Omdia.

„Die anhaltende Führungsposition von Vertiv im Thermal-Management zeigt, dass die Kunden unsere Fachkompetenz, unser breites Portfolio und die steigenden Investitionen in Technologie, Forschung und Entwicklung schätzen“, so Giordano Albertazzi, President EMEA bei Vertiv. „Unsere Kühlprodukte und -lösungen, die wir 2020 auf den Markt gebracht haben, sowie unsere zukunftsweisende Innovations-Roadmap werden unseren Kunden auch weiterhin führende Technologie bieten und sie dazu befähigen, ihre Effizienz- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.“

Vertiv hat dazu eine Reihe von innovativen Kühllösungen angekündigt: Vertiv™ Liebert® OFC ist eine neue und hochinnovative Reihe ölfreier Turbocor-Kompressor-Kältemaschinen, die in Zusammenarbeit mit Geoclima entwickelt wurde. Liebert OFC wurde für die Verwendung von Kältemitteln mit niedrigem GWP, einschließlich R1234ze, und eine hohe Energieeffizienz entwickelt. Darüber hinaus wurde das gesamte Portfolio an Standklimaanlagen neu designt, um höchste Energieeffizienz zu erreichen. Dazu gehören die Direct Expansion-Lösung Vertiv Liebert PDX mit drehzahlvariablen Kompressoren und die neue Vertiv Liebert PCW im Bereich der Kühlwasser-Lösungen.

Zukunftsweisende Forschungsprojekte für mehr Nachhaltigkeit
Neben diesen Innovationen ist Vertiv auch in Thought Leadership-Gruppen der Branche aktiv und seit kurzem Platin-Mitglied des Open Compute Project (OCP). Im Rahmen der Projekte Advanced Cooling Solutions (ACS) und Advanced Cooling Facility (ACF) wird Vertiv Initiativen zur Einführung von Liquid Cooling unterstützen. Ziel ist es, Richtlinien und Best Practices für Direct-to-Chip- und Immersions Kühltechnologien zu erarbeiten und Rechenzentrumsbetreibern so die Einführung von Liquid Cooling zu ermöglichen.

Außerdem hat die Kühltechnik-Forschung von Vertiv weitere zukünftige Innovationen im Blick. Laut dem Data Center 2025: Closer to the Edge Report von Vertiv lässt sich eine massive Entwicklung der Branche zu mehr Kosteneffizienz beobachten, die von Hyperscalern und Colocation Anbietern vorangetrieben wird. Hierbei verlagert sich die Wärmeableitung durch Rear Door- und Liquid Cooling-Systeme näher an die Server, um High-Density-Racks in High Performance Computing (HPC)-Einrichtungen optimal zu unterstützen. 42 Prozent der mehr als 800 befragten Rechenzentrumsexperten erwarten, dass zukünftige Kühlungsanforderungen von mechanischen Systemen erreicht werden. Dagegen nehmen 22 Prozent der Befragten an, dass dies mit Hilfe von Liquid Cooling und Außenluft geschieht. Ein Ergebnis, das sich durch die aktuell extreme Dichte der Racks erklärt.

Vertiv Innovation Cooling Forum am 10. Dezember
Weitere Informationen über die neuesten Fortschritte im Bereich der der Thermal-Management-Technologie erhalten Sie beim Vertiv Cooling Innovation Forum am 10. Dezember. Sie können sich über diesen Link anmelden. Unter www.Vertiv.com/SWC erfahren sie außerdem mehr darüber, wie Vertiv den Betreibern von Rechenzentren bei der richtigen Skalierung helfen kann.


Über Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Als „Architects of Continuity“™ löst Vertiv die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind, mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Columbus, Ohio, in den USA. 20.000 Mitarbeiter arbeiten für Vertiv in mehr als 130 Ländern weltweit. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter https://www.vertiv.com/de-emea/about/news-and-insights.


Pressekontakt
Christine Wildgruber, Sebastian Paulus, Stefan Keil
T +49 (0)89 / 41 95 99 27/-48/-46
E vertiv@maisberger.com

Partner-Login

Sprache & Standort