Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Einen Vertriebspartner finden

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Grupo Telefonica recognised Vertiv for its infrastructure solution implemented in a large Colombia data centre, with short ROI and energy savings of up to 40 percent

Barcelona, Spain [February 25, 2019] – During the Global Energy and Climate Change Workshop organised by Telefonica, Vertiv received the “Best Energy Efficiency Solution” award, which was given to a project carried out at one of the largest locations in Colombia, the Celta Switch in Funza, near Bogota. Vertiv is a global infrastructure solution provider for telecommunications, data centres and commercial and industrial facilities.

The Vertiv cooling solution is used in a Tier 3 data centre, requiring at least n+1 redundancy as well as concurrent maintainability during equipment replacement and maintenance, according to UpTime Institute’s criteria. The cooling system (chiller), which belongs to the Liebert® FB4075 family, has a Supersaver system made up of 12 air handling units and a ring-shaped chiller, maintained simultaneously with an option of indirect free cooling. Free cooling is engaged when the external temperatures at Celta Switch are cooler than the data centre. The design allows the compressors to be shut off and reduces energy consumption.

 “This design has allowed us to achieve a return on our investment within three years and we are expecting the resulting energy consumption savings to amount to about 40 percent. We feel at ease knowing that we can trust Vertiv’s support, which we know well from their experience in cooling systems,” said David Ramirez de los Reyes, head of energy planning for Telefonica Colombia.

“One of the main benefits is the way that technological transformation promotes efficiency, which translates into energy savings and a positive impact on the environment. Thanks to an optimisation in the Liebert® monitoring systems, we reduced consumption from 68 to 41 kWh, which represents a 40 percent reduction in the consumption of the air handling units. Once the chiller is operating and running in free cooling mode, we can take advantage of the low temperatures to achieve the desired savings,” noted Diego Burbano, project manager, Colombia and Ecuador, Vertiv.

“Over the years, Vertiv has been providing maximum uptime and efficiency solutions for Telefonica. We have one of the largest service organisations in the region, as well as geographic coverage in several cities, which allows Vertiv to offer Telefonica high-quality service with the lowest possible response times,” noted Fernando Garcia, vice president and general manager, Latin America, Vertiv.

About Vertiv

Vertiv brings together hardware, software, analytics and ongoing services to ensure its customers’ vital applications run continuously, perform optimally and grow with their business needs. Vertiv solves the most important challenges facing today’s data centers, communication networks and commercial and industrial facilities with a portfolio of power, cooling and IT infrastructure solutions and services that extends from the cloud to the edge of the network. Headquartered in Columbus, Ohio, USA, Vertiv employs around 20,000 people and does business in more than 130 countries. For more information, and for the latest news and content from Vertiv, visit Vertiv.com.

CONTACT
Gemma Lingham
T +44 208 618 2812
E gemma.lingham@fhflondon.co.uk

Download Images
Partner-Login

Sprache & Standort