Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Einen Vertriebspartner finden

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Höhere Technologisierung der Transportnetzwerke bietet neue Umsatzchancen für den Value Added Reseller

Der technologische und demografische Wandel erfordert ein Umdenken

Bis zum Ende dieses Jahrhunderts wird die Weltbevölkerung konservativen Schätzungen zufolge um weitere 3 Mrd. Menschen anwachsen. Hinzu kommt, dass statt aktuell 11% etwa 23% der Gesamtbevölkerung in Städten leben werden.

Die alte Garde hat ausgedient

Angesichts dieser Entwicklung ist es nicht verwunderlich, dass bei traditionellen Transportnetzwerken – Schienen-, Straßen-, Luft- und Schiffsverkehr – verstärkt moderne Technologien eingesetzt werden müssen, um mit dem Bevölkerungswachstum in den Städten und dem daraus resultierenden steigenden Bedarf an Mobilität Schritt halten zu können.

Verbraucher erwarten hinsichtlich des Personenverkehrs eine größtenteils nahtlose, App-gestützte Bereitstellung. Nehmen wir eine Stadt wie München: Sie können in einer einzigen App einen Ausflug mit dem Fahrrad, öffentlichen Verkehrsmitteln, einem Carsharing-Fahrzeug oder einem Uber-Taxi planen. Und das ist erst der Anfang.

Das eigene Fahrzeug gehört der Vergangenheit an

Die Zukunftsvision: In 10 Jahren werden Fahrgäste in den Städten von einer riesigen Flotte autonomer Fahrzeuge durch die Straßen chauffiert werden, sodass kaum noch jemand ein eigenes Auto benötigt und Verkehrsstaus und Verspätungen eliminiert werden.

Die Vorteile für die Verbraucher sind offensichtlich und die resultierenden Herausforderungen für Transportnetzwerke sind immens. Einem zuverlässigen und sicheren Dienst fällt eine ebenso große Bedeutung zu wie der Verfügbarkeit und Sicherheit der Transportnetzwerke, insbesondere dann, wenn Technologie quasi buchstäblich zur treibenden Kraft im Fahrzeug wird.

Dennoch besteht dieses Szenario auch aus einer Reihe von Konstanten. Ein wesentlicher Aspekt ist zum Beispiel eine konstante Verfügbarkeit. Diese kann auf unterschiedlichste Art und Weise gewährleistet werden. Die Möglichkeiten reichen von redundanten Netzwerken, in denen Fehler dank einfacher Überwachung mühelos ermittelt und behoben werden können, bis hin zu einer zuverlässigen Stromversorgung aller für die Bereitstellung des Dienstes benötigten Technologien durch den Einsatz von USV-Anlagen

Partner-Login

Sprache & Standort