Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Einen Vertriebspartner finden

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Kennen Sie den kultigen Burger King-Slogan "Have it your way"? Die Fast-Food-Industrie hat ihre Geschäftspraktiken geändert, um die individuellen Vorlieben zu betonen. Vertiv hat diese Idee aufgegriffen und auf die Rack Stromverteilung übertragen. Während Standardoptionen von der Stange für einige Kunden perfekt sind, eignen sie sich nicht für jede Anwendung. Wenn Sie einen Burger ohne Gewürzgurken oder einen Burrito mit nur den gewünschten Zutaten bestellen können, warum kann dann eine Rack Stromverteilungseinheit (rPDU) nicht auf dieselbe Weise gekauft werden?

Vertiv ist der Meinung, dass rPDUs beim Kauf individuell angepasst werden sollten und können. Deshalb hat Vertiv die rPDU-Branche neu definiert, indem das Unternehmen seinen Fokus auf individuell zugeschnittene rPDU-Lösungen erweitert hat. Kunden können genau das bekommen, was sie wollen, indem sie alles von der Produktfarbe bis hin zu den genauen Abmessungen und der Anzahl der Steckdosen spezifizieren. Sie suchen eine gelbe rPDU mit 42 C13-Steckdosen und roten U-Lock-Steckdoseneinfassungen? Kein Problem, Vertiv hat die Lösung für Sie.

Unser hochqualifiziertes Team von Ingenieuren und Vertriebsmitarbeitern unterstützt Sie bei der Entwicklung genau der rPDU, die Sie wünschen - wann immer Sie wünschen. Dies ist möglich, weil Geist, eine Marke von Vertiv, die Art und Weise, wie rPDUs entworfen und hergestellt werden, verändert hat, um die Zeit, die für die Anpassung benötigt wird, zu verkürzen und die Vorlaufzeiten auf Tage oder Wochen statt auf Monate zu reduzieren. Ganz gleich, ob Sie ein 1,5 m langes Kabel oder eine bestimmte Anzahl von Steckdosen benötigen, Sie haben die Möglichkeit, eine rPDU für Ihre spezielle Anwendung zu entwerfen. Je nach Ihren Anforderungen stehen zwei verschiedene Anpassungsoptionen zur Verfügung.

Konfiguration auf Bestellung

Vertiv Geist bietet über 1.000 Standardmodelle an, die innerhalb von nur 3 Werktagen auf Bestellung gefertigt werden können. Jedes dieser Modelle wird standardmäßig mit einem 3,0-Meter-Kabel geliefert, kann jedoch in der gewünschten Länge konfiguriert werden. So erfüllt Ihre Bestellung die örtlichen Vorschriften. In Nordamerika darf die Kabellänge z. B. 0,6 bis 4,5 m betragen und erfüllt trotzdem die UL-Anforderungen.

Abgesehen von anderen Kabellängen können Sie Ihre rPDUs auch in verschiedenen Farben bestellen. Die Standardfarbe ist schwarz. Wenn Sie jedoch die eingehenden Stromquellen in Ihrem Rack farblich absetzen möchten, können alle Modelle in einer Standardfarbpalette hergestellt werden.

Eine weitere Anpassungsmöglichkeit ist die Farbe der Steckdosenrahmen. Bei rPDU-Modellen mit U-Lock C13-, U-Lock C19- oder kombinierten C13/C19-Steckdosen können die Blenden ausgetauscht werden, um sie an Ihr bevorzugtes Farbschema anzupassen. Bei den Standardmodellen werden zur Unterscheidung der Stromkreise die Farben Dunkelorange, Hellorange, Dunkelgrün, Hellgrün, Dunkelblau und Hellblau verwendet. Diese können jedoch auch zur Unterscheidung zwischen den Stromquellen angepasst werden. Für zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten sind rote und gelbe Einfassungen erhältlich. So können Sie beispielsweise alle roten Rahmen an einer roten rPDU mit der primären Stromzufuhr und alle gelben Rahmen an einer gelben rPDU mit der sekundären Stromzufuhr verbinden. Beachten Sie, dass durch das Ändern der Rahmenfarben die farbcodierte Kennzeichnung der Stromkreise aufgehoben wird.

Die Option „Konfiguration auf Bestellung“ steht für Änderungen zur Verfügung, die die Grundkonstruktion der Standardausführung nicht verändern. Bei Anpassungen, für die die Steckdosenposition, die Konfiguration der Stromversorgung, die Kabelführung oder verschiedene Steckdosentypen geändert werden müssen, ist die Option „Kundenspezifisch konstruiert“ die richtige Methode, um genau das zu bekommen, was Sie brauchen.

Engineer-to-Order

Wenn eines der über 1.000 Standardmodelle mit kundenspezifischen Anpassungen für Ihre Anwendung nicht geeignet ist, können Sie mit dem Engineer-to-Order-Programm direkt mit dem internen Vertiv-Designteam zusammenarbeiten, um eine rPDU zu entwickeln, die Ihren genauen Spezifikationen entspricht. Eine häufige Anforderung ist eine Änderung des Steckdosentyps, der Anzahl und der Position auf der rPDU. Eine weitere häufig gestellte Anfrage ist die Änderung des Formfaktors, sei es Breite, Tiefe oder Länge, um in einen bestimmten Schrank zu passen oder um mehrere rPDUs nebeneinander zu unterstützen. Weitere typische Anfragen sind Änderungen der werkzeuglosen Montagepositionen, kundenspezifische Halterungen oder Hardware.

Vertiv Geist blickt auf eine lange Geschichte der Entwicklung, Herstellung und Lieferung kundenspezifischer rPDUs innerhalb von weniger als 2 Wochen zurück. Wenn die elektrische Konstruktion möglich ist und hergestellt werden kann und die gesetzlichen Anforderungen erfüllt, haben Sie bei der individuellen Gestaltung Ihrer rPDU wirklich unendlich viele Optionen. Das engagierte Team aus Ingenieuren, Compliance- und Vertriebsmitarbeitern steht bereit, um Sie bei der Konzeption einer rPDU für Ihre spezielle Anwendung zu unterstützen.

Die Programme „Konfiguration auf Bestellung“ und „Engineer-to-Order“ sind weltweit mit regionalem Support verfügbar, um Sie bei der Konfiguration Ihrer rPDU nach Ihren Anforderungen zu unterstützen. Obwohl die Dauer vom Entwurf bis zur Fertigung weltweit gleich ist, variieren die Lieferfristen je nach Lieferort. Schreiben Sie uns noch heute unter sales@vertiv.com und erfahren Sie mehr.

Sehen Sie sich an, was Vertiv Geist alles tun kann, um Ihnen bei der Konfiguration Ihrer eigenen rPDU zu helfen.

Verwandte Artikel

Partner-Login

Sprache & Standort