Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Einen Vertriebspartner finden

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Eine Anfang des Jahres veröffentlichte Marktstudie von OMDIA hat in der ganzen Rechenzentrumsbranche für Überraschung gesorgt. Das Unternehmen befragte 228 Experten aus Rechenzentren mit Entscheidungsverantwortung für den Einsatz modularer, vorgefertigter Rechenzentrumslösungen in ihrem Unternehmen.

Die Studie mit dem Titel Addressing Today's Data Center Construction Challenges ergab nicht nur, dass der Einsatz vorgefertigter Rechenzentrumsmodule umfangreicher ist, als viele erwartet hatten – mehr als die Hälfte (52%) der Teilnehmer haben diese integrierten Lösungen bereits eingesetzt – sondern auch, dass ihr Einsatz in den kommenden Jahren wahrscheinlich noch erheblich zunehmen wird. 99% gaben an, dass vorgefertigte modulare Rechenzentren Teil ihrer zukünftigen Strategie seien, und 93% sagten, dass sie vorgefertigte modulare Rechenzentren als Standardverfahren beim Bau verwenden würden.

Vorteile vorgefertigter modularer Rechenzentren

Während diese Ergebnisse einen dramatischen Anstieg in der Nutzung integrierter Konstruktions- und Bauverfahren signalisieren, überrascht die Statistik zu deren Akzeptanz umso weniger, je mehr man über vorgefertigte modulare Rechenzentren weiß.

Mit vorgefertigten modularen Lösungen können die Betreiber ihre Kapazitäten schneller erweitern, als dies mit herkömmlichen Ansätzen möglich ist, und eine schnelle Bereitstellung ist der Schlüssel, will man mit der wachsenden Nachfrage nach Rechenzentrumskapazität Schritt halten. OMDIA fragte im Rahmen der Studie Entscheidungsträger, wofür sich vorgefertigte modulare Rechenzentren ihrer Meinung nach am besten eignen. Die häufigste Antwort war die Erweiterung von Rechenzentren, gefolgt von Upgrades/Nachrüstung und der Bereitstellung neuer Rechenzentren.

image1.png

Quelle: https://www.datacenterknowledge.com/industry-perspectives/new-research-prefabricated-modular-data-centers-shows-bright-future

Unabhängig davon, ob es sich um die Erweiterung oder um ein Upgrade einer bestehenden oder um den Bau einer neuen Anlage handelt, erlauben vorgefertigte Lösungen für Rechenzentren den Eigentümern und Betreibern, ihre Zeitplanung zu straffen und ihre Ziele schneller zu erreichen. Vorgefertigte Lösungen ermöglichen optimierte Prozesse, die von Spezialisten in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt werden. Bei neuen Kapazitäten entfallen dadurch Aufgaben wie die Beschaffung von Systemkomponenten, die Koordination der Lieferung sowie die Integration und das Testen vor Ort. Anstatt Zeit und Ressourcen für diese Tätigkeiten aufwenden zu müssen, trifft vor Ort ein vollständig integriertes und getestetes System ein, das sofort angeschlossen und in Betrieb genommen werden kann.

Je komplexer die Projekte werden, desto größer ist die Zeitersparnis, die die Vorfertigung erlaubt. Bei einem herkömmlichen Rechenzentrumsneubau durchläuft ein Projekt z.B. verschiedene Phasen zur Planung, zur Vorbereitung des Standortes, für den Bau, die Installation und die Inbetriebnahme, während es die Entwickler während des gesamten Prozesses mit wechselnden Teams aus Auftragnehmern und Anbietern zu tun haben. Mit einer vorgefertigten Rechenzentrumslösung kann die Möglichkeit, diese Prozesse unter der Leitung eines einzigen Partners zu komprimieren, die Zeitspanne für die Inbetriebnahme einer neuen Anlage um bis zu 30% verkürzen.

Diese schnelle Markteinführung ermöglicht eine schnellere Skalierbarkeit, die in der OMDIA-Studie als wichtigster Vorteil von vorgefertigten und modularen Rechenzentrumslösungen genannt wurde. Da die Kapazität in Modulbauweise hinzukommt, ist sie einfacher und schneller zu skalieren. Der kürzere Zeitrahmen für die Erweiterung kann auch zur Folge haben, dass der Bedarf an Überkapazitäten geringer ausfällt, um den künftigen Bedarf decken zu können. Das senkt wiederum die Investitionskosten.

Ein weiterer Vorteil vorgefertigter, modularer Rechenzentrumslösungen ist ihre Fähigkeit, neue Technologien in Design- und Fertigungsprozesse zu integrieren. Die Studie hat insbesondere eine starke Verbindung zwischen vorgefertigten Rechenzentrumslösungen und der Flüssigkeitskühlung aufgedeckt. 23% Prozent der Teilnehmer gaben an, dass die Flüssigkeitskühlung der optimale Ansatz zur Kühlung modularer Rechenzentren ist, und weitere 39% wählten eine hybride Luft-/Flüssigkeitskühlung als den optimalen Ansatz.

Dies gilt insbesondere für regionale Rechenzentren mit hoher Kapazität. Diese Lösungen, die manchmal fälschlich als Container-Rechenzentren bezeichnet werden, sind am effektivsten, wenn sie in speziell angefertigten Gehäusen für den Außeneinsatz und nicht in wiederverwendeten Schiffscontainern gebaut werden.

Schließlich weist die OMDIA-Studie darauf hin, dass vorgefertigte modulare Rechenzentren den Wunsch der Betreiber nach höheren Wirkungsgraden und geringeren Emissionen erfüllen können. 25% der Teilnehmer gaben an, dass Nachhaltigkeit heute der wichtigste Faktor bei der Entscheidung für ein Rechenzentrum ist, und weitere 59 % nannten dies als einen der fünf wichtigsten Gesichtspunkte. Durch eine auf Effizienz ausgerichtete Konstruktion und Fertigung sowie den Einsatz neuerer Technologien wie Flüssigkeitskühlung und intelligente Stromversorgungssysteme können vorgefertigte modulare Rechenzentren PUE-Werte erreichen, die deutlich unter dem derzeitigen Branchendurchschnitt liegen. Das führt zu geringeren CO₂-Emissionen.

Typen vorgefertigter modularer Rechenzentrumslösungen

Vorgefertigte modulare Rechenzentrumslösungen lassen sich grob in zwei Kategorien einteilen: "All-in-one"-Lösungen und Module auf Systemebene.

"All-in-one"-Lösungen sind Komplettlösungen, die die Gebäudestruktur, alle Infrastruktur- und Unterstützungssysteme sowie die IT-Systeme umfassen. Diese Lösungen werden in der Regel für neue Rechenzentren eingesetzt, und zwar sowohl für große, freistehende Rechenzentren als auch für Standorte am so genannten Netzwerkrand. Laut der OMDIA-Studie wurden vollintegrierte Lösungen von einem höheren Prozentsatz der teilnehmenden Unternehmen eingesetzt als modulare Lösungen anderer Typen. Allerdings machen sie nur einen Bruchteil der Gesamtzahl der eingesetzten Module aus.

image2.png

Quelle: https://www.datacenterknowledge.com/industry-perspectives/new-research-prefabricated-modular-data-centers-shows-bright-future

Zu den modularen Lösungen auf Systemebene gehören IT-Module, die die Datenverarbeitungskapazität erhöhen, Hilfsmodule, die den physischen Raum erweitern, und mechanische Anlagenmodule, die dazu dienen, vorhandene Strom- und Kühlsysteme aufzurüsten oder zu erweitern.

Mechanische Anlagenmodule sind die auf Systemebene am häufigsten eingesetzten Module. Sie bestehen aus einem kompletten Stromversorgungs- oder Kühlsystem, das im Werk vollständig integriert und getestet wurde und installationsbereit geliefert wird. Die Leistungsmodule können als kompletter Kraftraum oder als offenes, auf einem Träger montiertes System geliefert werden. Kühlaggregate werden kundenspezifisch entwickelt, um zusätzliche Kapazität für einen bestehenden Standort zu schaffen oder ein bestehendes System aufzurüsten, um die Kapazität zu erhöhen und die Effizienz zu verbessern.

Vorgefertigte modulare Rechenzentrumslösungen von Vertiv

Vertiv bietet vorgefertigte modulare Rechenzentrumslösungen an, für die wir unser umfassendes Fachwissen über Rechenzentren, unser komplettes Portfolio an Infrastrukturtechnologien und unser globales Netzwerk aus Design-, Projektmanagement- und Technikspezialisten nutzen. Zu unseren Lösungen gehören:

  • Große vorgefertigte modulare Rechenzentren, wie dieses für Orange entwickelte Labor. Von der Projektkonzeption bis zur Inbetriebnahme leiten wir jede Phase des Projekts und liefern vorgefertigte Module an den Standort, die dann vor Ort mit Verfahren zusammengesetzt werden, die schneller, sicherer und weniger arbeitsaufwändig sind als herkömmliche Verfahren.

  • Kompakte, vollständig geschlossene Edge-Rechenzentren, die unsere Plattformen Vertiv™ SmartMod™ und Vertiv™ SmartRow™ nutzen. Ganz gleich, ob Sie in bestehenden Einrichtungen oder an abgelegenen Standorten Edge-Standorte hinzufügen, diese Lösungen beschleunigen die Bereitstellung und bieten eine auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Verfügbarkeit.

  • Stromversorgungsmodule mit hoher Dichte, basierend auf marktführender Technologie. Diese Systeme erlauben Kapazitätserweiterungen oder System-Upgrades mit geringem Arbeitsaufwand vor Ort. Sie kommen vor Ort bereits vollständig integriert und getestet an, so dass sie nahezu Plug-and-Play bereitgestellt werden können.

  • Kühlmodule, die an die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden können, und mit denen an Standorten mit Kühlungsengpässen die IT-Kapazität erhöht, der PUE-Wert älterer Rechenzentren mit effizienteren Technologien verbessert und Racks oder Zonen mit hoher Dichte unterstützt werden können.

Mehr erfahren

Wenn Sie mehr über die Entwicklung vorgefertigter modularer Rechenzentren erfahren möchten und darüber, wie die Betreiber sie heute einsetzen, sehen Sie sich den Webcast Addressing Today's Data Center Construction Challenges an, oder besuchen Sie unsere Webseite zu vorgefertigten modularen Lösungen.

Partner-Login

Sprache & Standort