Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Einen Vertriebspartner finden

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

According to Gartner, 25 billion connected devices will comprise the Internet of Things (IoT) by 2025. But even now, with IoT in its infancy, the data volumes being produced by networked devices worldwide are congesting data pipelines in the cloud.

As IoT continues to grow, we’re finding there isn’t enough bandwidth to handle all of the data being created and a remote, centralized data center can’t respond quickly enough to enable the productivity and downtime-reduction benefits that IoT adopters will expect. Plus, the current cloud-based model can’t effectively manage the huge volumes of data being created by these connected devices. This is why fog computing has become one of the hottest topics in the data center industry.

Fog computing – a term coined by Cisco – basically serves as a bridge between IoT connected devices and remote data centers. The solution to these huge volumes of data, as we’ve discovered in the data center, is intelligent controllers and gateways that collect data from devices operating in close proximity to each other or across devices that comprise a system. This local level of collection and control, which is what the fog computing model is built on, addresses several of the most significant challenges posed by IoT.

Similar in philosophy to the micro data centers now being deployed at the network edge to provide faster access to content and applications, the concept of fog computing connects multiple small networks of industrial systems into one large network across an enterprise. In the fog, application services are distributed across smart devices and micro data centers to improve efficiency and concentrate data processing so that only actionable data is transmitted. This provides a more efficient and effective method of dealing with the immense amount of data being generated by the sensors that comprise the IoT, while also allowing data to be aggregated and filtered locally to preserve bandwidth for actionable data.

While Fog Computing has the potential to help free up bandwidth for more valuable data traffic one must ensure that mission critical systems, information, data storage, communications, and the entire framework of the system are sufficiently protected, resilient, and able to recover from a local or regional fault. Unlike a data center where we protect the IT kit within the confines of the building with Fog Computing and the burgeoning IoT we will need to identify key nodes and ‘weak links’ to ensure system and business continuity.

Think of it this way – when one traffic light is out that is an inconvenience. When 100 traffic lights are out in a common area it is a major disruption to the morning commute. But when 10,000 traffic lights are out you have a regional emergency.

Do you think fog computing is the industry’s answer to the surplus of data created by IoT?

Abonnieren Sie unseren Blog und bleiben Sie über die neuesten Trends, Technologien und News auf dem Laufenden.

Verwandte Artikel

Partner-Login

Sprache & Standort