Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

中标湖南移动重点项目,维谛技术(Vertiv)HVDC产品实现通信市场全面覆盖

2017年9月21日

在高压直流电源应用领域,维谛技术(Vertiv)在2006年就开展相关技术研究并付诸成功实践。凭借多年积累的电源研发实力和实施经验,维谛技术(Vertiv)在2008年就推出了全套的高压直流供电解决方案,并在国内23个省及自治区运营商机房项目中得到了广泛应用,以其高可靠、高节能的突出价值赢得了客户高度肯定和一致信赖。

在湖南移动高压直流(HVDC)框架招标项目中,维谛技术(Vertiv)凭借产品方案领先的研发设计及强大的性能优势独家中标,为该项目提供了久经实践考验的NetSure HVT系列高压直流供电解决方案。这是维谛技术(Vertiv)继多次服务国内各地运营商重要项目建设之后,其高压直流产品再次大规模应用于通信领域,充分体现了维谛技术(Vertiv)在高压直流产品方面的技术实力。

近年来,基于高压直流在数据机房供电的显著优势,中国移动在全国范围内开展了大规模的推广应用,并取得了显著成效。作为配合试点的重要项目,湖南移动在此次项目招标中,按照业界最高标准和绿色环保理念,对应用系统提出了极为严格的要求。在综合考虑可靠性、可用性、节能性、灵活性的基础上,以及产品在通信行业的广泛应用,湖南移动最终采用了维谛技术(Vertiv)提供的NetSure HVT系列高压直流解决方案。

NetSure HVT系列高压直流解决方案具有深厚的技术底蕴和丰富的实践经验,是新一代大容量高压直流供电系统,在节能、可靠、便捷运维等方面均有显著优势:整流模块转换效率高达96%,峰值效率大于97%,节能休眠专利技术将节能推向极致;系统严选高可靠功率器件,模块遵从最严格标准-在极限高/低电压满功率输出,系统通过全面严苛测试,这些保证了最可靠的用电体验;直流拓扑成熟简洁,电池无变换直连母排,提供了最直接的供载保证;整流模块热插拔,支持灵活扩容在线维护和便捷运维;系统全面监控管理,7寸彩色大屏监控,支路绝缘、电流检测,带来客户全方位的智能运维体验。

选择您的本国语言