Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

品质何惧考验,艾默生网络能源(Vertiv)通信电源深得西成高铁信赖

2017年8月23日

作为我国首条穿越大巴山脉和秦岭的铁路客运专线——西成(西安至成都)高铁,将于今年国庆节前后全线通车。随着西成高铁的运行在即,艾默生网络能源(Vertiv)为该条高铁建设提供的大批量PS系列和Netsure系列通信电源产品,也将正式开启它们的保障之旅。这些高品质电源产品广泛部署在西成高铁沿线站点,为重要的通信系统提供高可靠的电力保障,助力西成高铁的安全运营。

 

产品应用面临严峻考验

西成高铁北起西安,向南穿越秦岭后经汉中,进入四川省广元市,向南接入既有的成绵乐铁路客运专线江油站后,经绵阳、德阳抵达成都。该项目的开工建设,标志着华北地区至西南地区又增加一条大能力、高密度的旅客运输主通道,对于加强关中-天水经济区与成渝经济区的交流合作,促进区域经济社会发展和提高人民群众出行质量,具有十分重要的意义。届时,陕川两省将形成一日经济圈。

西成高铁采用了高规格的设计和建设标准以及严格的施工运营管理技术,尤其对作为沿线站点信号与信息传递重要载体的通信系统的建设给予了更多关注,并针对关键的通信电源产品应用提出了极高要求。

通信系统犹如铁路的“中枢神经”,在铁路运输中占有重要地位,是保证行车安全、提高运输效率和改进管理水平的重要基础设施。在铁路通信系统建设中,电源产品应用是一项极其关键的内容,需要应用性能、品质一流的专业产品,来保证通信系统的稳定、高效运行。

同时,由于铁路跨越地域广,环境复杂,自然条件严酷,而且电网环境恶劣,与一般应用场合相比,通信电源系统在铁路沿线站点的应用需要面对更多挑战。而西成高铁沿线站点正是具有这种典型特点,不仅是我国最复杂的具有山区特点的高速铁路客运专线,而且隧道和桥梁较多,这对通信电源产品的性能品质及环境适应性无疑是一个严峻考验。

出色品质成就最佳选择

西成高铁在沿线站点通信系统建设中大量采用艾默生网络能源(Vertiv)旗下的通信电源产品,一方面缘于艾默生网络能源(Vertiv)在铁路行业大量的成功实践及技术优势,另一方面则源自其通信电源产品在恶劣应用场合长期运行中体现出始终如一的高可靠性和适应性。

事实上,在项目招标阶段,西成高铁即针对设备选型进行了多方面的考量,并重点考虑了如下几点要求。首先,可靠性是产品必须具备的品质,其次产品在不同环境条件下必须能够正常稳定运行,再有产品要能够适应恶劣的电网条件,同时厂商在技术服务层面也要能够及时给予必要支持。艾默生网络能源(Vertiv)的PS系列和Netsure系列通信电源产品及强大的本地化服务能力,恰如所需地满足了西成高铁的需求,从而成为西成高铁沿线站点通信电源产

从而成为西成高铁沿线站点通信电源产品应用的最佳选择。

艾默生网络能源(Vertiv)为西成高铁提供的这两款通信电源产品,其性能品质业已在铁路场合的广泛应用中经过了严格的实践验证,已经成为引领铁路通信系统最高等级要求的风向标。 PS系列开关电源系统支持高效—普通整流模块混插,能够有效提供系统综合运行效率,同时采用休眠节能专利技术,可以大幅降低运营成本,并可以实现在线维护,而且在电网适应性、智能监控管理等方面具有突出优势,可以随需适用于电网不稳定、自然条件恶劣的地区。Net Sure系列通信电源系统是一款高可靠、高功率密度、高性能、全数字化通信电源产品,采用超宽输入电压设计,具有较强的电网适应性,并能够在极端恶劣环境下保持正常稳定运行,而且可实现远程监控,方便运行管理。

此次艾默生网络能源(Vertiv)高品质通信电源产品在西成高铁的成功应用,进一步强化了在铁路市场中品牌影响力,也再次彰显了领先的产品优势。届时,伴随着西成高铁的正式运营,艾默生网络能源(Vertiv)良好的品牌形象和业界口碑也将在铁路市场实现更大延伸。

 

 

关于艾默生网络能源(Vertiv)

艾默生网络能源(Vertiv)是全球领先的关键基础设施技术及全生命周期服务供应商,为信息技术及电信技术体系服务。作为在智能基础设施技术领域可信赖的行业领导者,艾默生网络能源(Vertiv)所提供的可快速部署的创新解决方案,能够在所有容量需求的情况下提升效率并确保可用性。2016年12月1日,艾默生宣布将网络能源业务出售给白金私募基金公司,同时,艾默生网络能源将正式更名为Vertiv。如欲了解更多的产品和服务详情,请访问 www.VertivCo.com 。

选择您的本国语言