在大型数据中心建设中,应用了大量的动力、热管理以及机柜等必要系统,复杂且庞大的应用需要采用具有强大性能的综合管理系统,对这些设备的运行、维护进行集中、统一管理,保证数据中心的安全、高效运行。
在天津电信武清IDC智能化管理系统建设项目招标中,维谛(Vertiv,原艾默生网络能源)凭借旗下最新推出的Vertiv TrellisTM-Facility数据中心综合管理系统完善的功能设计以及出色的实际性能成功中标,为天津电信武清IDC实现全方位的集中统一管理提供了有力支撑,确保了数据中心的安全稳定运行。

据了解,天津电信根据集团公司的发展战略,进一步加快转型步伐,逐步由基础电信业务向综合信息服务提供商转型,重点发展数据灾备、信息服务、高端技术研发等领域。同时,响应天津市政府的号召,依托中国电信强大的通信服务水平,选择天津电信武清分公司自有土地作为建设用地,建设具有高安全等级、高可靠性的通信机楼,满足未来信息化业务、通信业务及灾备业务的发展需求。
作为天津电信重点建设的高端项目,武清IDC按照业界高等级标准进行建设,建成后将为客户提供高水平的数据中心服务,其意向客户包括了BTA等在内的各行业高端用户。武清IDC采用单体大楼建设模式,总建筑面积约16800平方米,项目建成后预计可满足未来五年天津电信IDC的业务发展需求,拥有2000余个机架的装机能力。本期项目建设为6个机房,作为样板工程为后续工程建设起到示范意义。
基于项目建设大量部署了各种关键系统及提升数据中心管理水平的考量,天津电信针对监控管理系统的应用提出了很高要求。结合高等级的建设标准以及设备大范围部署的实际情况来看,武清IDC项目针对监控系统的严格要求也由此可见一斑。

值得一提的是,从产品的功能设计和实际性能而言,维谛(Vertiv)提供的TrellisTM-Facility数据中心综合管理系统完美契合了项目实际需求,为武清IDC实现对数据中心运行的精细化管理,保障数据中心的安全高效运行奠定了有力基础。

作为一款创新产品,TrellisTM-Facility凝聚了维谛(Vertiv)长期的系统应用经验,应用了大量业内领先技术开发而成。在研发设计上,TrellisTM-Facility将动力设备、机房环境、机柜管理等融合为一套平台,提高了系统的可用性。在实际应用中,系统提供完美的机房3D展示,实现设备和故障的快速直观定位,配电管理提供这个机楼的配电仿真图,直观的反映配电的连接关系,方便运维操作。提供容量管理、能效管理、容量管理、移动运维等数据中心深度功能,可视化功能采用模块化方式部署,系统简单易用,便于维护。更为突出的是,系统采用模块化的架构、开放式的平台,在数据中心运维技术高速发展的时代可实现功能的快速迭代开发,为系统的能力扩展提供了无限的可能,能够充分满足客户后期需求。
此外, TrellisTM-Facility在具备必要的基础性能的同时,又创新融合了风险防范、故障根源定位、资源管理以及IT设施上下架建议等一系列实用性功能模块,可以帮助客户更好地管理数据中心。
一直以来,天津电信与维谛(Vertiv)保持了长久的良好合作关系,尤其是维谛(Vertiv)的监控产品在天津电信全网运行中得到了大量的应用,并且基于实际应用的严格检验,维谛(Vertiv)产品的性能品质深得天津电信的信赖。此次武清IDC智能化管理系统项目的成功实施,也更将进一步稳固双方的合作基础,为今后实现更广泛的合作奠定了坚实基础。同时,基于领先的整体性能优势及实际应用的卓越体验,TrellisTM-Facility数据中心综合管理系统已经在通信及其他行业领域的数据中心建设中得到了广泛应用,并赢得了客户的高度评价。
关于维谛(Vertiv)
维谛(Vertiv)设计、制造关键基础设备并提供相关服务,保障数据中心、通信网、商业和工业设施的核心应用的良好运行环境。维谛(Vertiv),前身为艾默生网络能源有限公司,为当前不断发展的移动和云计算市场提供供配电、热管理和基础设施管理解决方案,旗舰产品品牌包括Chloride®、Liebert®、NetSure™ 和 Trellis™。2016财年的销售额达44亿美元。了解更多信息,请访问VertivCo.com