11月15日,由广东志享信息科技有限公司和广东电信联手打造的五星级数据中心——志享(华南)数据中心正式开业。
该项目位于东莞市寮步镇,为独立封闭园区,园区总占地面积20亩,主楼总建面1.8万平方米,建筑基础硬件等级高。项目总体分三期开发,规划设计机柜2928个,设计严格按照国家A级标准进行,全力打造高端TIA942 T3+数据中心 。项目一期工程已投入使用,机柜504个,项目二期、三期也将分别于明年、后年投入使用。
全方位的监控管理需求
目前,中国电信已经在东莞建成全国最大的IDC流量节点,广东电信志享(华南)数据中心是其中重要的节点,该项目的正式运行将为建设“数字东莞”打好坚实基础,为东莞云计算制造产业注入强劲动力。
作为一项具有重要战略地位的高端数据中心建设项目,志享(华南)数据中心在整体建设上完全按照国家A级标准进行实施,并针对基础设施设备的应用提出了极为严格的应用要求。
值得一提的是,大量的动力设备、热管理设备、机柜等必要系统,在志享(华南)数据中心在一期工程建设中广泛应用,为了对这些复杂且庞大的系统运行、维护进行集中、统一管理,需要配置具有强大性能的监控管理系统。同时,志享(华南)数据中心针对监控管理系统的定位为综合管理平台,不仅需要满足动环层面的监控管理需求,还要覆盖机柜温场、机柜资产管理、容量管理等机房管理的多个方面。
完美的综合管理平台
如此复杂的监控管理需求,无疑对应用系统的功能设计提出了很高要求,而且实际性能也面临严峻考验。对此,维谛技术有限公司(Vertiv,原艾默生网络能源)为该项目提供的Trellis-Facility数据中心综合管理系统,凭借完善的研发设计和性能优势轻松化解了这些挑战。
通过应用Trellis-Facility系统,为志享(华南)数据中心构建了高可靠的、应用便捷、可扩展的综合管理平台,实现了对数据中心360°的全方位监控和管理,从而最大程度保证了数据中心的安全运行。
作为应用了前沿技术的创新产品,Trellis-Facility系统的研发充分考虑了数据中心全新的监控管理需求特征,在众多高端数据中心项目得到了广泛的实践检验,给客户带来了非凡的应用体验。
在功能研发及系统设计上,Trellis-Facility系统实现了多项创新能够将动力设备、机房环境、安防管理、机柜管理等完美的融合为一套平台,提高了系统的可用性。同时,系统提供先进的3D展示,实现设备和故障的快速直观定位,提供温场功能,从而快速找到数据中心热点,可视化功能采用模块化方式部署,系统简单易用,便于维护。模块化、开放性的设计架构,在数据中心运维技术高速发展的时代实现功能的快速迭代开发,为系统的能力扩展提供了无限的可能,充分满足客户后期需求。
基于实际运行的出色表现,维谛技术(Vertiv)提供的监控管理解决方案,充分满足了志享(华南)数据中心的管理需求,在实践中真实体现了产品的优异品质,赢得了客户的高度评价。
关于维谛技术(Vertiv)
维谛技术(Vertiv)设计、制造关键基础设备并提供相关服务,保障数据中心、通信网、商业和工业设施的核心应用的良好运行环境。维谛技术(Vertiv),前身为艾默生网络能源有限公司,为当前不断发展的移动和云计算市场提供供配电、热管理和基础设施管理解决方案,旗舰产品品牌包括Chloride®、Liebert®、NetSure™ 和 Trellis™。2016财年的销售额达44亿美元。了解更多信息,请访问VertivCo.com