Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

中标中国移动直属重点项目,维谛技术靠的就是这款性能一流的电源产品

2017年12月11日

维谛技术有限公司(Vertiv,原艾默生网络能源)在电源产品的研发及应用技术上一直拥有领先优势,无论是高压直流电源、通信电源,还是户外一体化电源,能够为用户的各种特定场合提供全面的解决之道。这个优势在中国移动私有云资源池(呼和浩特、哈尔滨数据中心)项目建设中又一次得到了很好的体现。

在中国移动私有云资源池(呼和浩特、哈尔滨数据中心)36V/-48V嵌入式电源采购招标中,就是基于维谛技术(Vertiv)在电源领域的领先优势和技术实力,以及产品完善的功能设计,而采用了其提供的NetSure系列直流电源系统。

私有云资源池项目是中国移动直属重点项目之一,也是中国移动目前在建的最大的数据中心。私有云资源池项目工程具有超大建设规模、项目复杂、技术超前等特点,并且对项目质量、工期、规范性以及IT基础架构建设具有极高的要求。

在此次采购招标中,中国移动私有云资源池(呼和浩特、哈尔滨数据中心)需要将336V/-48V嵌入式电源设备,安装在19寸标准服务器机柜内,提供336V高压直流转48V直流电给服务器供电。根据项目的实际需求,中国移动针对应用产品提出了极为细化的具体要求,产品在具备可靠性能的同时,还需要满足在特定规格及快速安装方面的要求。

作为一款满足机架终端-48V供电需求的理想产品方案,维谛技术(Vertiv)为该项目提供的NetSure系列直流电源系统,以领先的技术参数和工艺设计,以及结构紧凑、容量大、高功率密度等突出特性赢得了中国移动的高度评价。具体来讲,该系统1U高度的设计最大程度迎合了客户对产品规格的特殊需求,并节省了机架空间,而且系统所拥有的97%的高效率,将为客户带来更大节能效益。同时,系统设计支持前操作、后接线,操作维护简单方便。此外,作为系统最大的亮点,该系统采用双路输入和模块N+1备份设计,具备更高的可靠性。

综合而言,这些显著的核心价值有效满足了中国移动私有云资源池(呼和浩特、哈尔滨数据中心)对36V/-48V嵌入式电源的应用需求。更为重要的是,该项目的成功中标,不仅进一步体现了维谛技术(Vertiv)在电源领域的技术优势,而且展示了维谛技术(Vertiv)满足运营商兼顾通信业务以及大量现网设备升级改造带来的不同供电方案需求的强大实力。

关于维谛技术(Vertiv

维谛技术(Vertiv)设计、制造关键基础设备并提供相关服务,保障数据中心、通信网、商业和工业设施的核心应用的良好运行环境。维谛技术(Vertiv),前身为艾默生网络能源有限公司,为当前不断发展的移动和云计算市场提供供配电、热管理和基础设施管理解决方案,旗舰产品品牌包括Chloride®、Liebert®、NetSure™ 和 Trellis™。2016财年的销售额达44亿美元。了解更多信息,请访问VertivCo.com

 

选择您的本国语言