针对医疗行业各种关键应用场景,艾默生网络能源(Vertiv)从UPS系统、热管理系统、监控系统、配电系统等优势产品到SmartSolutions系列智慧型数据中心解决方案,提供全面的解决之道,并打造了众多经典案例。
国内最好心血管病医院机房的改造
中国医学科学院阜外心血管病医院(以下简称阜外医院)是目前国内最好的心血管病医院。其完善的信息化支撑平台,覆盖全院多个业务领域,信息应用水平更是通过卫生部五级标准的评估,达到全国领先水平,并且成为国内医疗领域中首家通过等级保护三级测评的医院。
在不断推进的信息化进程中,核心机房面临的一些实际问题,急需短时间快速对核心机房进行全面改造升级,同时不失可靠和节能的特性。此外,升级的产品方案还要占地空间少,能够实现随需扩容,易管理、易维护。经过多方面的审慎评估后,阜外医院选择了艾默生网络能源(Vertiv)的宏睿™SmartAisle™模块化数据中心解决方案。基于一体化、模块化的设计和显著的性能优势,从建设部署到实际运行,再到灵活应对动态需求,均圆满符合该项目的应用标准,并最终通过应用这款在技术研发、功能设计上均具备领先优势的解决方案,圆满完成了机房改造工程且取得了预期效果。满足了院方对机房改造“快速交付、灵活扩展、高密支持、动态节能”的整体需求。
某国际医学研究中心首选的解决方案

该国际医学研究中心由国内某三甲医院和国外某临床试验与流行病学权威研究机构联合成立,主要从事大规模多中心临床试验、临床流行病学研究和医疗结果评价研究的科研机构。
在信息系统机房工程建设项目中,客户基于对艾默生网络能源(Vertiv)品牌的信赖以及双方良好的合作关系,最终在信息系统机房工程项目建设中,采用其提供的宏睿™Smart Aisle™模块化数据中心解决方案。
对于新建机房的实际感受,客户赞扬该解决方案基于一体化、模块化的设计,标准程度高,部署简单快速,完全做到了一次性高质量的整体交付。既降低了建设成本,又优化了机房环境并节省了占用空间,同时可以灵活响应动态需求。通过应用这款创新方案,不仅完美实现了机房系统整体性能的平衡,达到了项目建设的预期目标,而且在可靠性、节能性、可维护性、可管理性等多个方面都深刻感受到了与众不同的价值体验。同时,基于出色的整体性能,机房在严格的测试中,一次性通过了国标A级机房综合验证,并取得了中国质量认证中心授予的“国标A级”认证证书。
满足南京第一医院机房建设的方案

南京市第一医院新建核心机房选择了艾默生网络能源(Vertiv)最新推出的,在技术研发、功能设计等方面领先于业界的宏睿™SmartAisle™模块化数据中心解决方案。
通过采用艾默生网络能源宏睿™SmartAisle™模块化数据中心解决方案,南京市第一医院不仅为机房安全运行构建了可靠、高效、节能的网络基础设施平台,而且大大减少了建设成本,加快了建设速度,降低了运营投入,减少了维护费用。宏睿™SmartAisle™解决方案从方案选型到系统构建所体现出的整体设计、柔性定制、快速建设、节省空间的特性,不仅给南京第一医院带来了量身定做、按需配置的特殊体验,而且使其深刻感受到标准化带来的高效便捷。
宏睿™SmartAisle™模块化数据中心解决方案在实际运行中运行良好,圆满达到了客户对产品应用的预期目标,尤其在可靠性、可用性、节电、节地以及一站式提供产品和技术支持等方面更是体现出了突出优点
护航南京鼓楼医院机房安全高效运行

南京鼓楼医院创建于1892年,是中国最早的西医院之一,也是目前中国最大的集医疗、 教学、科研为一体的综合性三级甲等医院之一。
基于艾默生网络能源(Vertiv)在医疗行业的良好口碑,鼓楼医院在包括医院主机房在内的6个不同规模的机房基础设施设备应用上,全部采用了艾默生网络能源(Vertiv)提供的适用不同规模场合的针对性解决方案。
艾默生网络能源(Vertiv)为南京鼓楼医院6个机房应用提供的解决方案几乎涉及其所有产品线,包括Hipulse U系列、输入输出柜、精密配电柜、热管理系统、机柜、KVM系统、动力环境监控系统等高品质产品。这些优势产品帮助鼓楼医院成功建设了一流的高性能机房,并为建设绿色、智慧医院提供了基础保障。在长期的实际运行中,艾默生网络能源(Vertiv)的产品始终运行稳定,以一流的优势性能为南京鼓楼医院机房的安全运行提供了高可靠支撑,从而有力地确保了医院核心业务的顺利、高效开展。
树新标杆造华东医疗最大微模块机房

江苏省人民医院是江苏省综合实力最强的三级甲等综合性医院。在门急诊病房综合楼工程中,江苏省人民医院需新建信息中心机房来满足日益增加的信息化需求。由于功能区域划分多,运行场合复杂,机房所支撑的各应用系统的运行都直接关系到病患安全。
为实现机房运行高可靠性、高可用性、高节能性、可持续发展性、易管理维护性、开放性、实用性、舒适性完美平衡的预期目标。在建设中,采用了艾默生网络能源(Vertiv)提供的宏睿™SmartAisle™微模块数据中心解决方案。
该方案充分发挥微模块设计统一、安装快捷、交付标准的优势,在有限的工期内完成了高质量的交付。同时,江苏省人民医院是江苏省综合实力最强的三级甲等综合性医院。在门急诊病房综合楼工程中,江苏省人民医院需新建信息中心机房来满足日益增加的信息化需求。由于功能区域划分多,运行场合复杂,机房所支撑的各应用系统的运行都直接关系到病患安全。
为实现机房运行高可靠性、高可用性、高节能性、可持续发展性、易管理维护性、开放性、实用性、舒适性完美平衡的预期目标。在建设中,采用了艾默生网络能源(Vertiv)提供的宏睿™SmartAisle™微模块数据中心解决方案。
该方案充分发挥微模块设计统一、安装快捷、交付标准的优势,在有限的工期内完成了高质量的交付。同时,高可靠、高可用、高节能的方案品质,不仅给医院的核心IT系统提供了高等级保障,而且也实现了机房的绿色运行。此外,该方案具备的灵活扩展特性,也为未来业务增长预留了充足空间,圆满达到了客户对机房能够随需扩容的要求。江苏省人民医院新建信息中心机房的成功实施,是华东地区医疗行业最大规模的微模块机房应用,树立了区域医疗行业信息化建设的新标杆。
一站式解决 最大化提升客户价值

郴州市中医医院是一所集医疗、教学、 科研、预防、保健为一体的地市级综合性二级甲等中医医院,是按“三甲”中医医院规划建设的, 2013 年 7 月 正式投入使用。
为加强医院信息化建设,保障医疗业务的正常开展,提高资源使用效率,郴州中医医院在新建机房项目中,选择了艾默生网络能源(Vertiv)SmartRow™ 解决方案。通过应用这款高性能方案,郴州市中医医院成功建设了一个具有一流水平的绿色、高效的信息机房,不仅针对机房建设的灵活高效、节能降耗、运维简便等所有需求得到了恰如其分的满足,而且以较高的性价比完成了工程建设。同时一站式的产品和服务支持,提高了工程效率,并通过统一和缩小维护工作界面,有利于提供及时完整和有效的一体化服务,最大程度地提升了客户价值。