随着社保制度的改革,参保人群覆盖范围持续扩大,人社部门的服务范围及服务内容也随之加大,由此带来的庞大业务流和信息流,都需要更为完善的信息化手段来处理,这也给其信息系统及IT基础设施建设带来诸多挑战。
    
机房"小马拉大车"
郴州人社局信息中心负责人介绍,在日常工作开展中,郴州人社局中心机房承担着维护全市社会保险、劳动就业与综合管理、人力资源市场、劳动监察和社会保障卡等核心业务系统的持续、稳定运行。同时,全市2000多台人社专网联网设备及网络节点均依托于中心机房7×24小时不间断运行。
显而易见,郴州人社局中心机房支撑了过于庞大的信息系统及运行网络,不仅使得原有机房容量具有很大的局限性,难以匹配业务的发展需求,而且信息系统运行的安全性也面临很大考验。同时,随着业务的不断发展,将进一步放大机房目前面临的"短板"问题。
为此,郴州人社局即时启动了中心机房搬迁项目,新建一个面向未来发展的标准模块化机房。
机房困境的破局之道
郴州人社局认为,只有采用性能一流的领先产品方案,才能构建稳固的基础设施平台,从而满足自身业务的核心需求。为此,郴州人社局从可靠性、可用性、灵活性、节能性以及部署实施等多个方面进行了综合分析,并最终采用了艾默生网络能源(Vertiv)提供的宏睿宏睿TMSmartAisleTM模块化数据中心解决方案。

宏睿TMSmartAisleTM方案在确保高可靠性、高可用性的基础上,实现了与机房建筑的解耦,短时间内即可高质量整体交付,基于模块化设计能够随需扩容,可以灵活响应各种新增需求。同时,方案通过智能化监控系统,以图形化友好界面为运维人员提供环境与设备运行信息,能够实现无人值守和远程管理。
高节能性是这款方案的一大亮点,通过应用高能效的供电、热管理系统,在多个方面保证实现节能目标,尤其配合封闭冷通道系统,进一步提升了制冷效率,大幅降低了制冷能耗。不仅如此,宏睿TMSmartAisleTM各子系统有机耦合,统一品牌,原厂调试,几乎没有短板可言,让郴州人社局深刻体验到了与众不同的1-DNA价值。
通过应用宏睿宏睿TMSmartAisleTM方案,郴州人社局成功建设了一个稳定可靠、高效灵活、功能分区、布局美观的模块化机房,既保证了复杂信息业务系统安全和性能的要求,又能够动态响应未来业务发展的信息需求,很好地契合了客户对于机房建设的预期目标。
项目完成后,郴州人社局对艾默生网络能源的产品方案及服务给予了高度评价。同时,该项目作为湖南省人社系统第一个模块化机房,在本系统内打造了一个标杆性工程,吸引了其他地、市级社保局前来参观考察,并表示将按照相同标准进行机房改造。