日前,TGG(中国)联合艾默生网络能源(Vertiv)举办的第四期技术研讨系列沙龙,在艾默生网络能源(Vertiv)深圳总部顺利举办。来自TGG会员单位、数据中心规划设计单位、数据中心用户等众多嘉宾受邀出席了此次活动,共同围绕“数据中心节能”的主题内容进行了广泛探讨和交流。
近年来,高企不下的能耗成为了数据中心发展中无法回避的重要问题,绿色节能也成为了当前和未来数据中心建设的一个主流诉求。在此背景下,如何在保障IT业务高效运行的同时实现节能?围绕节能指标PUE值,业内应该如何正确认知数据中心PUE认证及其体系?
针对这些核心问题,艾默生网络能源(Vertiv)的技术专家通过精彩的演讲进行了深入的剖析,并给出了解决之道,同时分享了数据中心发展的最新技术趋势和相关创新成果。
数据中心评估系统
TGG(中国)理事、艾默生网络能源(Vertiv)大中华区数据中心解决方案高级总监吴健,针对数据中心性能指数做了全面阐释。他指出,目前业内还不存在客观评估数据中心组合,包括自用和租赁场地的性能的标准方法。为此,吴健专门详细介绍了一项以可用性、效率和环境这三个关键性能类别为主要关注维度的数据中心性能评估系统。他表示,全新推出的数据中心评估系统,能够帮助用户、运营商、供应商和选址专家衡量数据中心的实际性能。
同时,吴健还深入阐释了TGG PUE测试、绿色等级论证以及评测内容和方法。他表示,数据中心需要全面、直观地衡量数据中心冷却绩效,平衡地解决在线效率,容量和可持续性;同时,更需要一个立体的绿色等级认证。此外,吴健还分享了TGG(中国)发布的优秀绿色数据中心案例。值得一提的是,在获得5A、4A认证的一些数据中心案例中,不乏艾默生网络能源(Vertiv)的客户,比如上海电信青浦数据中心、阿里巴巴/华通千岛湖数据中心、百度阳泉数据中心、腾讯(天津)数据中心。

高可靠高节能的最佳实践
艾默生网络能源(Vertiv)数据中心解决方案部资深行销经理雷爱民,在演讲中深入揭示了当前数据中心面临的事故挑战,对断电事故、制冷故障及人为失误等数据中心宕机主要原因进行了总结,指出数据中心宕机因素29%来自于UPS系统、24%来自于人为操作失误、15%来自于空调、10%来自于柴油发电机,并细致分析了数据中心宕机成本。
同时,结合数据中心面临的挑战,雷爱民全面介绍了艾默生网络能源(Vertiv)数据中心整体解决方案、全功率链解决方案 、PTMS全功率链智能管理系统、Catcher Bus系统、热管理解决方案在节能性、可靠性给客户带来的核心价值,并向嘉宾分享了艾默生网络能源(Vertiv)高可靠、高节能数据中心的最佳实践。

节能不能牺牲可靠性
不可置疑的是,空调系统在实现数据中心节能中的作用不容小觑。艾默生网络能源(Vertiv)大中华区热管理解决方案部总经理严瀚指出,数据中心空调系统节能的同时不能忽视可靠性,并从系统架构、制造、安装、运维等多个维度详细阐述了空调系统可靠性的重要性。他表示,任一环节出现问题都会影响空调系统的可靠性,而艾默生网络能源(Vertiv)一直强调“提高空调系统全生命周期可靠性=降低TCO”。
严瀚在对影响数据中心能效的关键点、PUE目标分解、CLF空调因子等内容进行深入阐释后指出,降低空调能耗因子是数据中心节能优化的主要方向。在此基础上,严瀚详细介绍了艾默生网络能源(Vertiv)SDC2智慧双循环节能空调、PEX4.0、VCC方案、SDC4.0系统等最新热管理技术创新成果的优异特性,以及取得节能的成功实践。

此外,与会嘉宾也在活动现场就数据中心节能作了精彩分享,并演示了如何帮助企业实现数据节能。伴随互动讨论环节,嘉宾们就数据中心节能的热点、难点问题进行了广泛探讨和交流,嘉宾积极发言,各抒己见,不断呈献独到的见解和新颖的观点。活动结束后,艾默生网络能源(Vertiv)组织与会嘉宾实地参观了公司智园展厅,全方位展示了其在相关领域内的技术创新与成果,其中包括了各种优势产品及Smart Solutions系列智慧型数据中心解决方案。
一直以来,TGG致力于开发通用的能耗技术标准、测量方法、处理流程及新型技术,力求提升数据中心管理方面的能源效率。TGG(中国)的成立,搭建起了国内外绿色
ICT技术、标准和经验交流的平台,加速了国内ICT建设的绿色升级。艾默生网络能源(Vertiv)始终与TGG、TGG(中国)保持紧密的合作,为实现数据中心节能不断研发创新,旗下产品方案的节能特质在众多的实践中得到了成功验证。