近年来,伴随工作业绩的不断提升及业务的发展,汕尾市财政局迫切需要建立覆盖所有业务范围、完全系统化的信息生态系统,其中新建一个安全、高效的机房,成为解决问题的关键。
基于业务发展的需求,汕尾市财政局着眼于长远发展,在机房改造项目中通过应用艾默生网络能源(Vertiv)的宏睿TMSmartAisleTM模块化数据中心解决方案,成功建设了面向未来的新一代机房,为汕尾市财政局信息技术的高效应用奠定了有力基础。
信息化发展遭遇瓶颈
当前,随着信息化建设的持续深入以及“智慧财政”建设的需求,使得财政系统信息化建设瓶颈和应用痛点逐渐显露出来。对此,汕尾市财政局深有体会。
汕尾市财政局信息化负责人介绍,汕尾市财政局信息化建设面临的“痛点”主要有两个方面。一方面,由于业务的快速增长,不断新增各种信息系统负载,而现有机房建设年限久远且使用面积狭窄,其机房面积、容量等资源无法满足现在的业务需求,给各项工作的进一步开展造成了瓶颈。另一方面,机房基础设施系统严重老化,不能满足GB 50174-2008 《电子信息系统机房设计规范》的要求,无法给复杂的信息系统架构提供可靠保障,机房运行安全面临隐患。
因此,为了高可靠保障信息网络运行安全,提升信息资源服务管理能力和水平的需要。汕尾市财政局根据实际需求,以高水准对原有机房进行改造,并从业务的未来发展重新规划机房容量。
机房改造注重长远发展
基于在实际工作中积累的实践经验和客观需求,汕尾市财政局对此次机房改造进行了多方面的慎重考量。
汕尾市财政局信息化负责人表示,首先对于机房的改造规划,不能仅是局限于满足当前的应用需求,应该谋划财政工作的长远发展。同时,机房是为财政工作提供一个高效的发展平台,不能因过重的建设和运行成本负担给业务造成影响。此外,不断增加的机房规模也会对运行维护提出更高要求,而运维管理效率的高低也直接影响着机房效用的发挥。
事实上,这些考量在项目实施中也转化成了实际需求。而且,汕尾市财政局在对基础设施产品方案可靠性、节能性提出严格要求之外,更明确要求确保建设一个在3~5年内保持技术领先的现代化机房,并可以随需满足业务需求,能满足5~10年的设备增长量。
财政系统信息化新标杆
艾默生网络能源(Vertiv)宏睿TMSmartAisleTM方案一体化、模块化的领先设计完全符合了汕尾市财政局对机房建设长远规划的目标,通过应用这款创新方案,圆满完成了机房改造项目,而且在部署实施、低投入成本、灵活响应需求以及可靠性
、节能性、可管理性等方面感受到了创新带来的价值体验。
改造后的汕尾市财政局机房实现了重要功能单元的区隔,空间布局合理化,使得机房环境整齐、美观,高效地利用了空间资源。同时,机房容量配置难以匹配业务发展的难题迎刃而解,实现了随需扩容,而且节省了后续升级成本。更重要的是,在实际运行中,机房的可靠性得到了极大提升,为信息系统提供了有力支撑,机房能耗也显著降低,大幅节省了运行成本。
“现在的机房整体现代感强烈,设备科技含量高,日常运维简单易行,项目实施完全达到了我局的预期要求,彻底解决了此前面临的各种问题,有力地促进了我局智慧财政的建设。”汕尾市财政局信息化负责人表示。