Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

【案例精选】为梦想护航,顶级盛会背后的故事

2017年6月19日

从北京奥运会到杭州G20峰会,随着场地规模和技术应用,技术需求不断升级,每场盛会的背后都离不开一次次精心部署的解决方案和日以继夜的运维监督。

而在这些世人瞩目的峰会背后,都能看到艾默生网络能源(Vertiv)的身影,凭借完备的产品与解决方案,我们已无处不在,并逐渐成为顶级峰会硬装备的首选标配:

北京奥运会 为梦想护航

作为北京奥运会开、闭幕式和众多重要比赛项目的举办场地,国家体育馆“鸟巢”的各项基础设施建设尤为重要,其中关键性项目之一的照明系统更是成为倍受世人关注的焦点。

 在奥运会开幕式上,“鸟巢”的金卤灯安全照明系统、机房总控室的计算机系统、音响功放设备、音箱控制设备,以及首都体育馆、工人体育馆、五棵松篮球馆、北工大羽毛球馆等多个重要比赛场馆,均采用了艾默生网络能源(Vertiv)的网络动力产品。另外,艾默生网络能源(Vertiv)还提供了ASCO  ATS自动切换开关,用于支持场馆双路电源的自动切换。

同时,艾默生网络能源(Vertiv)还提供了大批量DataMate3000系列机房专用空调,用于调节网络设备机房、功放及视频设备间及UPS设备间的环境温度。

此外,作为北京奥运会电力供应的核心力量,北京电力公司先后引进了数百套艾默生网络能源(Vertiv)的电力电源核心部件"智能高频开关充电模块",为其服务于奥运场馆外围供电的变电站内高压开关柜和继电保护设备提供电力支持。

广州亚运会 供电解决方案全覆盖

广州亚运会开幕式期间,为保障观众享受到最佳的语音乃至视频服务,艾默生网络能源(Vertiv)携手广东联通,为客户提供了一整套室外覆盖解决方案。其中,户外一体化基站柜供电系统,成为该室外覆盖解决方案的重要动力平台。

数以万计的观众云集到开幕式现场以及周边区域,为该地区的无线语音包括3G视频通信带来了巨大压力。为了改善该区域网络覆盖的质量,提升语音及视频通信的效果,广东联通决定联合动力设备厂商为该区域进行室外网络覆盖建设。然而,室外覆盖网络建设面临着一系列的问题。首先,由于珠江沿岸地区地理环境较为复杂,因此站点的选址面临困难;其次,户外站的建设不能够影响到市政规划,不能部署到树上、塔上。第三,户外站必须符合低碳的要求,能耗低,环境影响小,寿命长。基于这些要求,广东联通选择了艾默生网络能源(Vertiv)专门为其定制的户外一体化基站柜供电系统。

该系统以高防护等级(IP55)机柜为基础,整合了蓄电池模块、供配电模块、监控模块以及预留的网络传输模块空间,客户无需配备专门的机房,只需在机柜内加装所需的传输模块即可完成站点的建设,实现站点的快速部署和灵活迁移。该系统高度集成,占地仅1.2平米。在节能方面,立足于户外电源能耗和温控难点,该系统通过采用电源休眠节能模式,动态调整工作模块数量,使系统始终工作在最佳效率区间,降低系统能耗。

上海世博会  机房动力高可靠保障 

2010年上海世博会作为一项国际性的大型博览活动,对机房动力设备(UPS、精密空调、通信电源、配电系统等)的要求极高。因为这些设备主要应用于园区相关的供电、通信等核心系统,确保机房关键负载稳定可靠运行。一旦系统出现故障,势必会对活动的举办造成严重影响,由此带来的损失难以估量。基于此,世博园区相关工程建设单位,均高度重视机房动力系统的建设。在进行项目招标时,基于“平安世博、科技世博、生态世博”的理念,对设备的可靠性、可用性、智能化以及节能性等品质和性能进行了严格考量,同时还对厂商的解决方案能力、工程能力以及服务保障能力等进行了全面评估。

作为全球领先的动力设备厂商,艾默生网络能源(Vertiv)凭借其强大的实力和良好的品牌形象,在世博园区各展馆及配套设施的建设项目中屡获青睐。据统计,园区90%以上的机房动力设备,包括各功率段的UPS系统、精密空调、PS系列通信电源及开关电源等,都由艾默生网络能源(Vertiv)提供。其中由中国电信承建的世博中心、世博一局、世博演艺中心等工程的通信机房,更是全部应用了艾默生网络能源(Vertiv)品牌产品。

深圳大运会 营造别样精彩

在深圳举行的26届深圳世界大学生夏季运动会,是信息化程度最高的一届大运会,先进的信息技术无处不在,一系列高科技系统在各个场馆内部得到了大量应用。其中包括了为赛事服务的即时记分系统,为赛事指挥、协调过程服务的视频会议系统,为场馆日常运行提供保障的无线宽带视频监控系统,为交通调控提供科学依据的RFID标签识别系统,等等。这些系统组成了一张效率极高、功能极强的数字化智慧之网,将各场馆之间紧密相连,为大运会顺利进行提供了有力支撑。

此外,为了在信息技术密集应用的情况下,确保赛事进行万无一失、场馆功能稳定发挥,大运会主办方对维系信息系统运行保持高度可靠性和稳定性的相关动力设备提出了严格要求。

对此,艾默生网络能源(Vertiv)进行了积极响应,并根据不同应用场合,为龙岗体育中心、宝安体育中心、大学城体育中心、深圳湾体育中心、深圳体育馆、福田体育公园等场馆提供了一大批动力设备。其中,以占地面积约10万平方米的龙岗体育中心为例,这一场馆群不仅建有多座数据中心,还在监控中心、安保指挥中心、配线间、网络机房、消防控制室等均部署了大量信息系统。面对这一复杂的数据环境,艾默生网络能源(Vertiv)先后部署了数十套不同容量、不同规格的高性能UPS与机房精密空调,为其发挥场馆集群优势提供了可靠的动力基础与环境保障。

G20峰会 全程为其保驾护航

G20峰会作为一项国内近年来举办的规格最高、规模最大、影响力最深远的全球政治活动,势必需要众多部门的鼎力支持。电信、电力、广电、政府、公安、银行、互联网等重要行业,自然承担着各项重要任务,其核心机房的安全运行无疑是重中之重,由此针对相关设备厂商的严格要求更是不言而喻。

艾默生网络能源(Vertiv)的UPS、空调等关键产品广泛应用于这些行业,必然会面临艰巨的保障任务。为了给峰会的顺利举办提供最为稳固的保障,艾默生网络能源(Vertiv)专门成立了“G20保障工作准备小组”,同时与行业重点客户就保障工作规划进行了交流与沟通,并在深入讨论的基础上,确定了精细化的保障方案。

峰会前,艾默生网络能源(Vertiv)还对承担G20峰会宽带网络和移动通信任务的运营商核心机房, 

进行了全面细致的巡检工作;对政府、医疗、电力、教育、金融、互联网等行业客户的重要机房,进行了隐患排查和保障演练测试工作。在正式进入保障期后,艾默生网络能源(Vertiv)的保障团队也随即进入状态,随时待命应急服务。产品工程师也进入三大通信运营商核心机房进行值守,在进入关键保障时期,更是实现24小时驻场值守保障,并且在每项产品上都配置了值守工程师。

随着G20峰会的圆满闭幕,艾默生网络能源(Vertiv)在经过两个多月专心、尽责的努力下,也以“零事故”的卓越成绩圆满完成了保障任务。G20峰会期间,不仅艾默生网络能源(Vertiv)的产品经受住了严格考验,运行稳定,未发生任何事故,同时,在艰辛的服务保障工作中,艾默生网络能源(Vertiv)的技术服务人员更是承受住了各种压力,以昂扬的斗志和良好的团队合作精神,圆满完成了保障任务,体现出了过硬的专业素质。

选择您的本国语言