作为大型骨干国有航空运输企业,中国南方航空股份有限公司基于全力打造信息化新优势以及业务不断发展的需要,在广州新白云国际机场北区全新建设了3.3万平米的信息中心大楼作为日常运营的信息中枢。

绝不妥协的可靠性
相比较而言,航空业与民生息息相关,其信息化建设及应用,首先要能够保障业务运营的安全性。因此,航空企业机房在设计、建设及管理上所面临的风险比其他行业用户更大,其建设要求也就非同一般,可靠性更是重中之重。
南航新建信息中心的运行关系到业务运营、管理维护、乘客服务等各方面的顺利开展,尤其是信息系统维系着南航每天2000多个航班的运行控制。基于重要地位,南航特别对信息中心的机房建设,以及供配电系统、热管理系统等基础设施设备应用给予了高度重视。
南航相关信息化负责人表示:“在应用产品层面,高可靠性是第一标准,这一点没有丝毫可以妥协的余地,而且在可用性、节能性上具备出色性能的同时,南航也充分考虑到了业务的不断发展,要求产品能够动态响应业务需求。”
双总线方案带来新体验
航空企业机房建设的严苛要求,对于基础设施产品的实际性能是一个很大的挑战,不仅要求产品品质要具有一流水准,而且也衡量着厂商的技术实力和研发水平。
经过全面考核、评估,南航最终采用了艾默生网络能源(Vertiv)提供的NX系列UPS、Liebert PEX系列机房专用精密空调、EPK系列低压智能配电系统以及SPM服务器电源管理系统等一大批高品质产品,从而成功建设了一个契合业务发展长远战略规划的布局合理、设施先进、功能完备、安全可靠、可持续发展的高性能机房,并圆满达到了国家A级标准。

作为该项目的一大亮点,艾默生网络能源(Vertiv)为南航信息中心机房特别设计了更为稳妥的UPS单机双总线供电方案。这一方案设计不仅利于系统的逐步升级且避免了单机故障,而且在提升系统可靠性,保证核心负载用电安全的同时,也确保了系统的可维护性,并且结合NX系列UPS产品本身具有的高可靠、高可用、智能化、节能高效等优异特性,更进一步增强了UPS单机双总线方案的应用价值。
南航信息化相关负责人表示,“从实际感受的角度来讲,我们对艾默生网络能源(Vertiv)的产品很满意,完全达到了项目建设的预期目标,很好地满足了业务需求,其中感受最深的是产品的可靠性,为机房运行提供了高可靠的供电保障。而且通过整体优势让我们体验到了更高的价值,无论是产品,还是技术、服务支持,这些都带来了全新的感受。双方合作建设的新机房,为南航进一步提高业务效率、提升核心竞争力奠定了坚实基础,更有助于南航推进信息系统资源整合工程,实现一体化IT整体优势的战略目标。”