The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

大数据和物联网 (IoT) 时代的技术进步促进了计算需求的增加,同时也改变了 IT 系统部署的地理分布和位置类型。

IT 经理正在寻找可靠、灵活、安全和具备操作经济性的 IT 基础设施。例如,在设计服务器机架时,他们需要考虑能够提供保护且能够安全地访问关键 IT 系统的产品。他们应该能够适应增长和扩张,同时具有成本效益。许多 IT 经理在使用单一制造商提供的集成和配套解决方案中看到了价值。这种方法可提高可用性、加快部署速度、提高员工效率、提高安全性并降低成本。

什么是服务器机架?

服务器机架可容纳并妥善安放关键的 IT 系统,其可配置满足多种要求。通常称之为服务器机柜,为确保安全性,采用封闭的形式。服务器机架在数据中心环境中最为常见,但也可用于小型计算机机柜中。

19 英寸服务器机架是用于安装设备的标准尺寸框架或机柜,可用于容纳计算机服务器设备。19 英寸服务器机架可在无需占用大量占地面积或排架空间的情况下实现高密集的硬件配置。如果您只需要少量服务器,那么由于该机架前期成本较低,因此是具备成本效益的不二选择。

放置在机架上的设备被称为机架安装式或机架安装设备。机架安装式设备可通过使用螺栓将其前面板固定在机架上或将前面板卡在机架中来安装。

服务器机架的类型

服务器机架有时被称为 LAN 机架、网络机架或其他名称,但通常指同一个物品,即安装关键 IT 系统的机柜。

可以对它们进行预配置或定制。预配置的机架由工厂组装,可快速、轻松地实现部署。它们一般是成本更低的选择。

定制的服务器机架可满足所需的需求和规格。需要独特宽度、高度、深度尺寸或特殊应用(如防水、防尘或抗冲击)的公司可以与供应商密切合作,设计定制化服务器机架解决方案。

服务器机柜可分为开放式机架或上锁的机架。开放式服务器机架具有更大的空间和灵活性,通常可从顶部接入电缆。因为它们是开放状态,所以通常被放置在安全的服务器机房内。

而封闭式服务器机架是可以上锁的,通常也更为昂贵。如果服务器机架不是放置在安全的服务器机房内,而是放在外面,或其他不安全的地方,那么封闭式机架便是一个更好的选择。

服务器机架大小、深度、机架单位 (U)

要确定服务器机架大小,请考虑需要放置在服务器机架中的设备类型及数量。通常会选择标准尺寸的机架,这是因为标准尺寸的设备很容易集成在机架中。

服务器机架深度是前导轨到后导轨背面的距离。IT 经理不仅要了解服务器机架组件的大小,还需要考虑所需的线缆连接和气流。

机架单位(U 或 RU)是用于定义设备机架中可用垂直空间的测量单位。它既适用于服务器机架,也适用于其内部设备。一个机架单位(或 1U)的高度为 1.75 英寸(44.45 毫米),所占空间的大小以 U 的倍数来体现。大多数机架都以 42U 的形式出售,这意味着单个机架可容纳 42 台高度为 1U 的设备,或者是 1U、2U、3U 或其他机架单元高度的任意组合,但总数加起来不超过 42U。

行业标准

服务器机架达到行业或地区权威机构设定的标准即获得认证。行业标准机柜系统通常可节省配置和集成的时间和成本。服务器机架可以具有以下认证:

国际电工委员会 (IEC) 是一个发布所有电气、电子和相关技术国际标准的组织。EIA-310 提供了标准机架的规格,包括 19 英寸机架的几个重要特征,如机架单位、垂直孔距、水平孔距、机架开口和前面板宽度。EIA-310E 是最新版本。

UL(前身为 Underwriters Laboratories)是一家全球安全认证公司,其在商业和工业、消费者和 UL 企业等战略业务领域提供专业知识。UL2416 是涵盖音频/视频、信息和通信技术设备机柜、机箱和机架系统要求的标准。

《关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令》(RoHS) 又称为指令 2002/95/EC,是由欧盟 (EU) 制定的一系列标准,用于规范电气和电子设备、系统和玩具中有毒物质的使用。

《关于化学品注册、评估、许可和限制的法规》(REACH) 是欧盟制定的另一项法规。它规定了化学物质的生产和使用并指出了对人类健康和环境的潜在影响。

《国际建筑规范》(IBC 2012) 是标准规范,规定了保护新建筑和现有建筑和建筑物居住者的公共卫生、安全和公共福利的最低要求。

Vertiv 解决方案

Vertiv 提供数据中心机架、服务器机架机柜和机箱解决方案。它们能够在各种尺寸的机房中容纳 IT 和网络设备,并提供保护,其在坚固、可上锁的机柜中可提供精密制冷、不间断电源、机架 PDU 以及布线管理功能。Vertiv 的机架解决方案包括:Vertiv VR 和 Vertiv DSE 机架。

Vertiv VR 机架

Vertiv VR 机架是一款出色的机架解决方案,其具有优越的设计和构造、全面的功能和附件,在收到订单后可快速发货,且产品价格相当或低于同类产品。它支持所有标准的机架设备,包括服务器、存储、交换机、路由器、PDU、UPS、控制台端口服务器和 KVM 开关。它具有完整的电缆管理和气流管理附件。

它有八种标准尺寸,负载能力为 3,000 磅(静态)和 2,250 磅(动态)。所有型号均采用框架设计,与同类机架产品相比,可提供约 2.5 英寸的额外可用深度。它具有易于拆卸的侧面板,便于 IT 经理访问设备,有利于在狭小的空间内进行更改。其免工具设计功能可轻松实现机架的配置和调整、设备安装和维修。

Vertiv VR 机架系统荣获以下认证:EIA 310E、UL2416、RoHS 以及 REAC。针对材料和工艺缺陷含三年有限质保。

Vertiv DCE 机架

Vertiv DCE 机架系统专为满足灵活性、易于安装和交付的要求而设计,是当今数据中心的理想选择。它采用预先配置的机架,专为满足客户的特定需求而定制。它与 Vertiv Geist 机架式 PDU、Liebert 机架安装式 UPS、通道封闭和 Liebert 模块化母线槽兼容。机架附件的工厂安装可实现快速部署。DCE 机架包括免工具铰链、双拆卸侧面板、19 英寸可调整导轨、导轨上标有“U”型标记、小型脚轮和免工具附件。

Vertiv DCE 机架系统荣获以下认证:EIA 310E、UL2416、BAA/TAA 合规产品以及 IBC2012。针对材料和工艺缺陷含两年有限质保。

一体化解决方案

运行数据中心的人员知道,平衡容量、空间利用率、可用性和效率的最佳实践是非常困难的,可能需要做出牺牲才能满足不同的运营和业务目标。未能正确设计和部署物理基础设施可能导致系统无法充分利用、容量滞纳以及运营成本升高,从而阻碍公司充分利用数据中心运营所带来的益处。

IT 经理意识到了使用单一供应商来交付一体化和配套解决方案的重要性。一体化解决方案的一些优势已经经过实践的验证,包括:安全性更好、可用性更高、成本更低、部署更快、员工效率更高。

Vertiv 的 IT 基础设施解决方案提供专门设计且意义非凡的集成硬件、软件和服务,能够使组织的 IT 基础设施与业务一样动态发展。

服务器机架 Smart Solutions

Vertiv 开发了 Smart Solutions,这是面向数据中心的智能集成基础设施。Smart Solutions 系列采用全球设计方法,可针对特定地区进行本地化。它们使 IT 经理能够以成本效益较高的方式实现和管理其效率、容量和可用性目标。凭借 Smart Solutions,Vertiv 汇集了在电源、精密制冷、监控及管理等领域优秀的品牌和业务。

这些产品通过可互操作系统提供快速、简便的实施,包括精密制冷、UPS、配电/调节、管理软件和机架。Vertiv Smart Solutions 在数据中心设计和运营中提供行业最佳实践和同类最佳解决方案。Vertiv Smart Solutions 系列包括:

  • SmartCabinet
  • SmartRow
  • SmartMod
  • SmartAisle

例如,Vertiv SmartCabinet 为网络应用的远程位置、网络机柜和其他边缘提供标准化的 IT 基础设施。SmartCabinet 采用预设计配置,可定制化以满足客户的特定需求。

了解关于 Smart Solutions 的更多信息

服务器机架制冷

组织需要考虑高效可靠的热管理和湿度控制解决方案,以满足其特定的规模、位置和业务目标。环境和经济问题正在促使企业在其数据中心采用节能、环保的解决方案。通过热管理系统,企业可以增强对数据中心和关键 IT 空间的保护,同时确保低运营成本,增强收入潜力。

Vertiv 的自动优化和快速部署的热管理解决方案可为所需的机架密度提供可扩展、节省空间的解决方案,从而提供最大限度的保护。

了解有关 Vertiv 热管理解决方案的更多信息

服务器机架配件

服务器机架可以搭配不同的附件。

  • 电缆管理
  • 气流管理
  • 托架和支撑托架
  • 锚固
  • 单孔门
  • 侧面板
  • 服务器轨道
  • PDU 电缆管理托架
  • 顶部面板

电缆管理

当前高密度的机架式 IT 服务器和交换装置能够提高性能和容量。但是,管理电源布线也必须在空间紧凑的机架环境中。

机架布线系统是 IT 运营中不可或缺的一部分。出色的电缆管理可以提高系统可用性,并改善利润指标。它可以降低信号干扰、提高维护和可服务性、提高冷却效率并提供可扩展性和适应性。但是,电缆管理不当会导致电缆损坏和故障。这可能导致数据传输错误和性能问题以及系统宕机。

服务器机架成本

当今市场竞争激烈,价格不是决定 IT 经理选择何种服务器机架的唯一因素。前期成本需要与可靠性、可扩展性和技术支持等其他基本要素相权衡。

MY ACCOUNT
总览

选择您的本国语言