帮助普莱瑟县联合校区节省空间

2019年5月14日

很多学校发现旧布局妨碍了新的需求,由此产生了新的优化需求。加州普莱瑟县联合校区需要在其建筑物内找出额外空间来打造会议室和办公空间。

客户

加州 Placer County 联合校区内就读着十多所小学、初中和高中 K-12 学制的学生。

挑战

很多学校发现旧布局妨碍了新的需求,由此产生了新的优化需求。加州普莱瑟县联合校区需要在其建筑物内找出额外空间来打造会议室和办公空间。

解决方案

Vertiv 利用 Vertiv 的 SmartRow™ 解决方案,通过改进的空间优化技术,在Placer County的旧数据中心内找到了工作区域。我们的 SmartRow 使学校能在不大动干戈的情况下压缩数据中心的占地面积。

面对有限空间时,Vertiv 的 SmartRow 是理想的集中式数据基础设施解决方案。紧凑的设计和整合消防系统使 SmartRow 能安装在任何空间内。该解决方案不但能节省空间,比起传统的数据中心设计,还能降低多达 27% 的能耗。我们帮助校区降低了成本,并在不妨碍员工和学生的重要应用的情况下找到了亟需的空间。

案例总结

位置:美国加利福尼亚州

产品/服务:SmartRow 解决方案通过整排机柜整合智能型基础构架,具备节能和节地的优点。

关键需求: 加州 Placer County 联合校区需要优化他们的旧数据中心,以便为建造一间新的会议室和办公区域腾出空间。

结果:

  • 移除了原有的数据中心,垫高了地面,加装了房间级制冷
  • 所需的机柜从 12 个降低到仅 6 个
  • 安装了可靠的 UPS 系统,每个 UPS 在 30% 负载下运行
  • 最大限度降低了宕机时间和生产力的损失
  • 回收了多余的数据中心空间,用于额外的工作区域
  • 节省空间,降低了整体运行成本
下载完整案例

选择您的本国语言