环境:对可持续发展的承诺

维谛技术 (Vertiv) 正在研究减少运营碳足迹的方法,并为客户开发节能、节水产品。

面向客户的解决方案

维谛技术 (Vertiv) 致力于与客户合作解决与关键数字基础设施相关的复杂问题。我们相信,留意产品设计、开发、使用和处置至关重要。维谛技术 (Vertiv) 的部分解决方案战略专注于提供产品和服务,帮助客户实现环境和可持续发展目标,例如一家全球领先的电信运营商 OrangeS.A。无论是通过节能或节水产品、集成可再生能源还是优化服务,维谛技术 (Vertiv) 都能帮助客户保持关键设施正常运行,同时减少对环境的影响。

维谛技术 (Vertiv) 的热管理解决方案在能源效率和节水方面处于市场领先地位,同时我们的许多不间断电源 (UPS) 装置都获得了 ENERGY STAR® 认证。此外,我们还在设计数据中心 UPS 系统方面为行业出谋划策,该系统使用长效锂离子电池,所需的维护和更换比传统电池技术更少。此外,我们还提供解决方案,帮助将太阳能电池板集成到电信网络中使用的电源负载。我们在全球许多地区都提供优化服务,帮助数据中心和关键数字基础设施发挥最佳性能。

以下是我们成功解决方案的几个示例:

800x600-314143__314167_0.jpg
800x600-166238-powerhero-july_167196_0.jpg

减少客户能源使用

能效印在了我们解决方案的 DNA 中,例如我们的智能冷却控制系统,通过实现系统间的群控来减少能耗。维谛技术 (Vertiv) 开发了能效逻辑 (Energy Logic),这是一个 10 步路线图,旨在推动 IT 效率的提高。十多年来,维谛技术 (Vertiv) 一直在与公众分享该战略,帮助设施运营商找到减少整个系统能耗的方法。

为无碳未来做准备:Colos 减少对碳基能源依赖的措施
800x600-314143__314167_0.jpg

水管理

作为关键基础设施热管理领域的先锋开拓者,维谛技术 (Vertiv) 一直以来都秉承着推动能源和高效水冷却解决方案的优良传统。我们估计,自 2013 年推出无水 Liebert® DSE 冷却系统以来,我们在全世界范围内节约用水数十亿加仑,与开环水基系统相比,每一部署每年节约用水量高达 400 万加仑。

用水量对数据中心成本和可持续发展的影响
800x600_ice_datacenter_0026_ds_se_211220_347721_0.jpg

高效的数据中心设计

我们与客户在数据中心设计方面携手开展工作,全面支持客户实现其减少能源和水使用到混合实施的目标。我们还参与许多旨在减少能源使用或测试和认证产品的行业和政府计划。

维谛技术 (Vertiv) 加入 RISE 合作伙伴计划,开发可持续的数据中心技术

持续改进运营

维谛技术 (Vertiv) 正在全球范围内制定计划,以减少我们运营的碳足迹。

维谛技术 (Vertiv) 致力于推进其全球运营的可持续性,并与客户合作推出解决方案,以满足数字世界日益增长的需求。作为关键数字基础设施的开发人员,我们将通过专注、创新和负责任的业务实践来满足当今不断增长的数据需求。

我们致力于减少运营的碳足迹,并降低与气候变化相关的风险。我们正在开发一个系统,用于衡量整个组织的碳足迹、能源、水和废物使用情况。同时,维谛技术 (Vertiv) 已采取了各种环境改善措施,从 LED 照明到设备升级再到可再生能源采购。我们的环境、健康和安全 (EHS) 团队积极为我们的生产设施提供环境改善以及领先的健康和安全实践方面的相关支持和指导。通过部署 维谛技术 (Vertiv) 操作系统 (VOS),所有员工都可以接受有关减少废弃物最佳实践的培训,并应遵守这些实践。

维谛技术 (Vertiv) 的环境指导原则:
  • 我们致力于遵守适用的环境法律法规
  • 我们在办公经营场所内实施相关流程并升级设备,以节约能源、水资源,并减少温室气体排放。
  • 我们力求通过源头减量和回收利用,来减少并消除有害废弃物。
  • 我们定期开展培训,向员工介绍新的或不断变化的法律法规、污染预防和废弃物最少化做法。
  • 我们会审查我们的运营,努力遵守这些原则。

我们还希望我们的供应商也遵守类似的环境原则,相关信息请参见 维谛技术 (Vertiv) 供应商行为准则

质量、环境和安全管理领域的许多工厂已获 ISO 认证,共同支持维谛技术 (Vertiv) 的承诺。此外,这一承诺由维谛技术 (Vertiv) 的 ESG 执行指导委员会监督,包括首席运营官和首席法律顾问等,并由维谛技术 (Vertiv) 董事会定期审查。

ISO 认证

维谛技术 (Vertiv) 在我们的制造工厂采用了环境管理体系,制定了鼓励持续关注以下领域的政策:

  • 过程、产品、解决方案和服务的质量
  • 交付和支持的速度,业务的便利性
  • 旨在尽量减少环境影响的业务运营
  • 为客户、员工和利益相关方创造的价值

我们已根据国际标准化组织 (ISO) 的全球公认标准开发了这些体系,并且我们正在努力为我们全球所有环境和能源管理体系争取 ISO 认证。

我们的许多工厂已获得以下 ISO 认证:

800x600-314143__314167_0.jpg

选择您的本国语言